Skip to main content
Sitech

Les robots FANUC placent Brose Sitech aux commandes

L'industrie automobile est réputée pour ses exigences élevées en matière de productivité, ses marges bénéficiaires étroites et ses normes de qualité rigoureuses. L'automatisation est essentielle pour garantir une production fiable, reproductible et rentable avec un temps de fonctionnement maximal. Le choix du fournisseur de robots n'est donc rien moins que crucial.
FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

L'usine de Polkowice de Brose Sitech, dans l'ouest de la Pologne, fabrique chaque jour 49 000 structures complètes de sièges de voiture. Avec des processus de production à haut volume qui comprennent le pressage, le soudage et l'assemblage, l'installation avait besoin d'un partenaire d'automatisation capable d'offrir des robots très fiables soutenus par un support technique expérimenté et complet.

Solution

En 2002, Brose Sitech a commencé un partenariat avec le principal spécialiste des robots FANUC, un arrangement qui se poursuit encore aujourd'hui. Parmi les nombreux modèles FANUC présents sur le site figurent le robot industriel polyvalent R-2000𝑖C/165F à charge utile élevée et le robot de soudage à l'arc Arc Mate 100𝑖D.

Résultat

En tant que fournisseur de l'industrie automobile ayant des exigences de volume élevé sur l'ensemble du cycle, Brose Sitech bénéficie d'un avantage très important grâce à sa collaboration avec FANUC. L'entreprise bénéficie également de l'assistance technique experte de FANUC, de la grande disponibilité des pièces détachées et de la formation compétente de ses employés via la FANUC Academy.

L'entreprise a également bénéficié de l'assistance technique experte de FANUC, de la grande disponibilité des pièces détachées et de la formation compétente de ses employés via la FANUC Academy.

À propos de Brose Sitech

Fondée en 1998 sous le nom de Sitech, l'entreprise est aujourd'hui une coentreprise appartenant à parts égales (50/50) au groupe VW et à Brose. Spécialisée dans la fabrication d'ensembles complets de sièges de voiture et de composants de structures de sièges, Brose Sitech a son siège et son usine principale à Polkowice, en Pologne. Fournissant des marques telles que Volkswagen, AUDI, Volkswagen Commercial Vehicles, SKODA, SEAT et Porsche, les kits de pièces arrivent sur les lignes de production au bon moment et dans l'ordre optimal. Au total, l'entreprise emploie plus de 5 000 personnes sur des sites en Pologne, en Allemagne, en Chine et en République tchèque.

En savoir plus sur Sitech
Sitech success story images for automotive industry

Un fabricant de sièges de voiture se met à l'aise avec les robots FANUC

 

Les tendances actuelles telles que l'e-mobilité, la connectivité inter-systèmes et la conduite autonome modifient les exigences relatives aux intérieurs des véhicules de demain. Les intérieurs des voitures se transforment en espaces de vie mobiles qui combinent les besoins conventionnels en matière de confort et de sécurité avec de nouvelles options de conception flexibles et personnalisées.

Avec autant de nouvelles exigences sur ses installations de production en matière de productivité et de flexibilité, Brose Sitech s'appuie fortement sur son large éventail de travailleurs robotisés. L'usine de Polkowice fabrique chaque jour 49 000 structures de siège complètes pour répondre aux exigences de ses clients.

" Notre coopération avec FANUC a commencé en 2002 ", révèle Jarosław Junak, ingénieur spécialiste en électricité chargé de maintenir l'efficacité technique de l'équipement de production. "Depuis, nous tirons parti des possibilités offertes par FANUC, ainsi que de son assistance technique complète qui nous permet de maintenir nos robots dans un état impeccable."

Il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à FANUC pour répondre aux besoins de ses clients.

Sitech success story images for automotive industry

Pour nous, FANUC est synonyme de produits et de services de la plus haute qualité, nous assurant une sécurité de production sans souci.

Devis de témoignages

Jarosław Junak

Ingénieur spécialiste en électricité chez Sitech

Le robot industriel polyvalent FANUC R-2000𝑖C/165F et le robot de soudage à l'arc Arc Mate 100𝑖D font partie des derniers modèles sur le site de Brose Sitech.

" Il en va de même pour les pièces de rechange. FANUC a toujours une grande disponibilité de pièces de rechange et, en commandant directement auprès du bureau central, nous bénéficions de délais de livraison courts. La réponse rapide que nous recevons de FANUC accélère grandement les performances de notre personnel de maintenance."

Les pièces de rechange sont toujours disponibles en grande quantité chez FANUC et, en commandant directement auprès du bureau central, nous bénéficions de délais de livraison courts.

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

" Nous attachons une grande importance à la formation car nous savons que les compétences des employés se traduisent par des avantages en termes de production ", déclare Junak. " Grâce au fait que nos employés participent fréquemment à la FANUC Academy, nous pouvons nous targuer d'avoir une équipe exceptionnelle. Les membres de notre personnel ont des connaissances sur la robotisation et sont très conscients des avantages que procurent les robots de production. Cela se traduit par des gains d'efficacité dans le travail quotidien et la satisfaction des clients, ainsi que par des succès de production mesurables.

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

S'inspirer

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Les robots FANUC automatisent un processus automobile précis

Les applications automobiles comptent parmi les tâches d'automatisation les plus exigeantes de toute l'industrie. Bien sûr, des vitesses d'axe rapides et une productivité élevée sont des paramètres clés, mais dans ce projet particulier, la précision et la répétabilité figuraient également en tête de liste des priorités. Face à ces exigences, ce sont les robots industriels FANUC qui se sont montrés à la hauteur.

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE déploie des robots FANUC pour assurer le succès de Nexteer

Nexteer Automotive profite de neuf robots industriels haute performance de FANUC pour automatiser la fabrication de composants de boîtiers de direction nécessaires à BMW. Installés par le spécialiste de l'automatisation des processus AKE Robotics, ces robots permettent à l'usine d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité et de fiabilité.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Le cobot CRX de FANUC améliore la flexibilité de la production

Bonvicini Carpenteria bénéficie aujourd'hui de niveaux de qualité et de flexibilité encore plus élevés. L'entreprise peut varier entre les solutions d'automatisation chaque fois que les volumes de production l'exigent. Bonvicini Carpenteria profite notamment d'une programmation facile et rapide des robots grâce à des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et une interface simple sur tablette.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.