Skip to main content
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Le cobot CRX de FANUC améliore la flexibilité de la production

Bonvicini Carpenteria bénéficie aujourd'hui de niveaux de qualité et de flexibilité encore plus élevés. L'entreprise peut varier entre les solutions d'automatisation chaque fois que les volumes de production l'exigent. Bonvicini Carpenteria profite notamment d'une programmation facile et rapide des robots grâce à des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et une interface simple sur tablette.
Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

En accord avec les demandes des clients pour des niveaux de flexibilité encore plus élevés, le spécialiste du soudage à façon Bonvicini Carpenteria souhaitait s'appuyer sur sa longue tradition d'utilisation de l'automatisation pour résoudre les défis de production exigeants. En plus d'investir dans une nouvelle technologie de robot industriel, la société souhaitait également introduire son premier robot collaboratif (cobot).

 

Solution

 

Bonvicini Carpenteria utilise des robots FANUC depuis plus de 20 ans, et savait donc vers qui se tourner pour répondre à ses dernières exigences. Outre les nouveaux robots de soudage à l'arc FANUC ARC Mate 100𝑖D/8L, l'entreprise tire parti de son premier robot collaboratif, un FANUC CRX-10𝑖A/L, qui soude actuellement des tubes de parapluie dans le cadre d'un système cellulaire fourni par l'intégrateur de systèmes de premier plan, Tecnorobot.

 

Résultat

Bonvicini Carpenteria bénéficie aujourd'hui de niveaux de qualité et de flexibilité encore plus élevés. L'entreprise peut varier entre les solutions d'automatisation lorsque les volumes de production l'exigent. Bonvicini Carpenteria profite notamment d'une programmation facile et rapide des robots grâce à des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et une interface simple sur tablette.

Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Installée dans des locaux de 2200 m2 près de Vérone, en Italie, Bonvicini Carpenteria a démarré ses activités en 1998. Cette entreprise familiale, qui emploie aujourd'hui 15 personnes, est spécialisée dans la fabrication en sous-traitance, en particulier dans le domaine du soudage, y compris les procédés MIG, MAG et TIG. Bonvicini Carpenteria a un fort esprit d'entreprise qui se traduit par des investissements continus dans les technologies de fabrication les plus récentes, ce qui lui permet de jouir d'une excellente réputation auprès de ses clients.

EN SAVOIR PLUS SUR BONVICINI CARPENTERIA S.R.L.
Building of Bonvicini. FIT success story

La FANUC CRX augmente la flexibilité de la production

" Le marché actuel nous demande d'être beaucoup plus flexibles, et notre choix pour aider à répondre à cette exigence a été le robot collaboratif FANUC CRX-10𝑖A/L ", déclare Alessandro Bonvicini, le chef et le responsable de la production de l'entreprise. "Après notre commande, il n'a fallu qu'un mois pour qu'il arrive, dans le cadre d'une solution intégrée fournie par Tecnorobot.

Depuis sa création en 1993, Tecnorobot a installé plus de 2200 robots. Travaillant avec FANUC depuis le début, un grand nombre de ces robots sont actifs dans des applications de découpage et de soudage, telles que celles de Bonvicini Carpenteria.

Les robots de soudage sont utilisés dans le cadre de la production d'acier.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

 

"Au début, l'application reposait sur une seule table de support, mais nous en avons rapidement ajouté une deuxième pour souder des pièces plus grandes conformément aux exigences du client", explique Bonvicini.

Avec la fonctionnalité de glisser-déposer, la programmation du CRX-10𝑖A/L est facile pour n'importe quel opérateur, soutenu en outre par les capacités de guidage manuel du robot et l'interface simple de la tablette.

 

La programmation du CRX-10𝑖A/L est facile pour n'importe quel opérateur, soutenu en outre par les capacités de guidage manuel du robot et l'interface simple de la tablette.

La programmation du CRX-10𝑖A/L est facile pour n'importe quel opérateur.

Image related to the success story Bonvicini Carpenteria.

Grâce à une programmation simple, il n'a fallu qu'une heure pour que notre robot collaboratif FANUC CRX-10𝑖A/L soit prêt à souder des tubes de parapluie.

Devis de témoignages

Alessandro Bonvicini

Chef et responsable de la production

 

" Lorsque nous devons produire des lots de production plus importants, nous nous appuyons sur nos robots de soudage FANUC conventionnels ", ajoute Bonvicini. "Aujourd'hui, nous disposons d'une cellule qui monte un robot ARC Mate sur un rail. Elle se compose de quatre stations en ligne, ce qui nous permet de produire quatre types de produits différents."

En outre, l'entreprise dispose de deux autres cellules de soudage jumelées équipées de robots ARC Mate 100𝑖D/8L qui permettent également à Bonvicini Carpenteria d'augmenter les volumes de production en fonction des besoins.

Le mot de la fin revient à Chiara Bonvicini, Associate-Administrative Officer, qui expose la nécessité de continuer à relever les défis en utilisant les technologies d'automatisation les plus récentes : " Le marché actuel nous demande d'offrir de plus en plus de flexibilité et de qualité de produit, notre mission est donc de continuer avec l'automatisation et l'installation de produits FANUC. "

La dernière parole revient à l'Associée-Administratrice Chiara Bonvicini qui souligne la nécessité de continuer à relever les défis en utilisant les dernières technologies d'automatisation.

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

S'inspirer

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
Solutions adhésives AS

Unir nos forces : Le cobot FANUC est la solution optimale pour les solutions adhésives AS

L'automatisation n'est pas réservée aux applications à haut volume. AS Adhesive Solutions, consultant spécialisé et partenaire de l'industrie des adhésifs, reconnaît que de nombreuses PME traitant de petites quantités peuvent bénéficier de processus entièrement ou partiellement automatisés. Dans de tels cas, un robot collaboratif (cobot) constitue souvent la solution optimale.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Levage de charges lourdes pour la construction de camions

NTM a pu augmenter la capacité de production de ses véhicules de collecte des ordures ménagères en optant pour l'automatisation de l'équipe de nuit. Grâce à l'utilisation d'un robot lourd pouvant soulever jusqu'à deux tonnes et d'une solution de robot soudage, l'usine finlandaise de l'entreprise peut désormais travailler sans personnel la nuit ou le week-end.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.