Malgré les restrictions actuelles en matière d'investissement au niveau mondial, FANUC s'attend à une augmentation significative de la demande d'automatisation des usines à moyen-long terme, y compris en Europe. Lors du récent salon EMO 2023 à Hanovre, la société a présenté ses derniers produits et solutions, démontrant comment les fabricants et les utilisateurs de machines-outils peuvent répondre aux problèmes urgents tels que la hausse des coûts énergétiques, la numérisation et la pénurie de compétences.
Parmi les innovations les plus importantes figurait la nouvelle génération CNC, qui, bien qu'encore en cours de développement, a été présentée en première mondiale à l'EMO. Dotée d'une interface 𝑖HMI2 moderne, la nouvelle FS500-𝑖A offre des performances nettement supérieures, la prise en charge de toute cinématique de machine et une meilleure clarté pour l'opérateur. Les utilisateurs peuvent également réaliser des économies d'énergie d'environ 10 % grâce au nouveau système d'entraînement 𝛼𝑖-D. FANUC a en fait déjà mis en œuvre un grand nombre de ces avantages dans les versions améliorées de ses solutions CNC FS30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus et FS0𝑖-F Plus standard.
Dans le domaine de la numérisation, FANUC propose plusieurs solutions à valeur ajoutée, notamment la technologie de jumeau numérique qui aide au développement du logiciel de la machine et à l'orientation de l'opérateur spécifique au fabricant. La technologie du jumeau numérique peut également servir à optimiser les performances, à rationaliser les opérations et à tester de nouveaux concepts, le tout cartographié virtuellement mais de manière très réaliste afin de favoriser une mise en œuvre rapide.
En ce qui concerne l'acquisition et l'analyse des données, FANUC peut fournir de nombreuses solutions IoT intégrées, ainsi que la plateforme IoT de l'entreprise, FIELD System Basic Package. En outre, FANUC propose des interfaces avec toutes les principales plateformes IoT, une condition préalable importante dans le parcours de l'usine intelligente. Pour démontrer la facilité d'intégration des produits FANUC - CNC, robots et ROBOMACHINES (avec les périphériques) - dans une usine entièrement automatisée, la société a montré une cellule de production efficace à l'EMO avec deux centres d'usinage ROBODRILL 𝛼-D𝑖B série Plus et deux machines ROBOCUT 𝑖C à électroérosion à fil.
La gamme de machines FANUC présentée à l'EMO comprenait le ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADV Plus Y500 avec une capacité de changement d'outils automatique de 28 stations et une course de l'axe Y plus longue de 500 mm. La machine d'électroérosion à fil ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C, qui complète la série en tant que plus grand modèle FANUC C𝑖C avec une précision et une facilité d'utilisation accrues, était également exposée. La machine de moulage par injection ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B, un modèle entièrement électrique offrant une consommation d'énergie particulièrement faible, a bénéficié du soutien d'un robot FANUC LR Mate pour démontrer son fonctionnement entièrement automatisé.
Si l'automatisation des machines-outils a été un moteur de vente important pour FANUC ces dernières années, les robots ont également trouvé leur place dans les usines, les centres d'usinage et d'autres lieux, réalisant une large gamme d'applications. Un nombre croissant d'entre eux sont dotés de systèmes de vision qui nécessitent une puissance de calcul élevée. À l'EMO, FANUC a présenté sa nouvelle 𝑖PC Box, qui est une solution industrielle fiable pour les applications robotiques avancées.
L'entreprise, qui compte plus de 200 modèles de robots dans sa gamme et a récemment annoncé la livraison de son millionième robot, a présenté un certain nombre de robots dans une variété d'applications intéressantes. Le robot le plus puissant du monde, le M-2000𝑖A/2300, qui peut manutentionner des charges utiles allant jusqu'à 2300 kg, et le M-1000𝑖A avec une charge utile de 1000 kg, ont attiré l'attention. Tous deux ont attiré l'attention par leurs mouvements très polyvalents, tout comme la vaste gamme de robots collaboratifs (cobots) de FANUC.
FANUC a récemment étendu la charge utile de ses cobots à 30 kg pour le CRX-25𝑖A et à 50 kg pour le CR-35𝑖B, faisant de ce dernier modèle le cobot le plus puissant du marché. La demande de cobots a considérablement augmenté ces dernières années, car ils s'intègrent facilement dans les lignes de production existantes sans nécessiter de barrières de sécurité ou de gardiennage, ce qui permet d'économiser de l'espace et d'offrir la possibilité de travailler " main dans la main " avec les opérateurs de l'usine.
" Nous voulons soulager les travailleurs des tâches répétitives, ennuyeuses et dangereuses ", a déclaré Marco Ghirardello, président et directeur général de FANUC Europe, lors d'une conférence de presse à l'EMO. "Les travailleurs et les entreprises peuvent bénéficier de la réaffectation de leurs employés à des tâches plus stimulantes où ils peuvent mieux utiliser leurs compétences cognitives. Pour aider les entreprises à perfectionner leurs employés, FANUC a développé ses centres de formation et ses académies dans toute l'Europe. La société travaille également avec des universités et des établissements d'enseignement pour former la prochaine génération d'experts en automatisation.
La quête d'innovation, de formation, de produits et de services fiables de FANUC, parallèlement à son vaste réseau de vente et de service composé de plus de 20 bureaux en Europe et de plus de 260 sites dans le monde, semble porter ses fruits. "En Europe, nous voyons actuellement de nombreux clients qui cherchent à se développer en dehors de leur marché national et qui nous choisissent comme partenaire mondial", a déclaré M. Ghirardello. Il a également annoncé que FANUC continuerait à travailler en étroite collaboration avec ses clients et maintiendrait sa stratégie de développement de solutions innovantes pour l'amélioration de l'industrie manufacturière.
FANUC.