ALS Meccatronica

L'integratore trova in FANUC il partner perfetto

A volte un rapporto di lavoro di lunga durata e di importanza critica per l'azienda si sviluppa quasi per caso. In questo caso, quando un importante cliente ha espresso la sua preferenza per i robot FANUC, ALS Mechatronic, azienda britannica leader nell'integrazione di sistemi, è stata spinta ad allontanarsi dai suoi fornitori di robot esistenti. Cinque anni dopo, l'azienda è davvero soddisfatta della situazione: FANUC e ALS Mechatronic hanno instaurato una partnership commerciale estremamente fruttuosa e gratificante, di cui oggi beneficia un'ampia fascia di utenti finali dell'azienda in tutto il mondo.
success story video

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Con un'ampia gamma di clienti in tutto il mondo, ALS Mechatronic, azienda britannica leader nell'integrazione di sistemi, si affida ai prodotti e ai servizi dei suoi fornitori di robot. Circa cinque anni fa, quando un importante cliente ha espresso la sua preferenza per i robot FANUC, l'azienda ha deciso di collaborare. La domanda era: questo integratore di sistemi all'avanguardia era in grado di far funzionare la nuova partnership?

Soluzione

FANUC ha un approccio personale unico quando si tratta di integratori di sistemi, sviluppando relazioni di lavoro di lunga durata basate su fiducia e integrità. Di conseguenza, FANUC è in grado di assegnare agli integratori di sistema una comprovata esperienza nel mercato specifico dell'utente finale, sia esso quello della saldatura, della manutenzione delle macchine, della pallettizzazione, della movimentazione dei materiali, delle linee di imbottigliamento e così via. Questa strategia riduce i rischi del progetto perché l'utente finale ottiene le persone giuste che fanno il lavoro giusto.

Risultato

ALS ama i robot industriali che riceve da FANUC, così come il servizio di assistenza ultra-affidabile e reattivo, in tutto il mondo. L'azienda sta anche raccogliendo i benefici di ROBOGUIDE, il software di simulazione 3D offline intelligente di FANUC, che aiuta a dimostrare il sistema agli utenti finali.

ALS Meccatronica

ALS Success story pictures

Fondata nel 2002, ALS Mechatronic è un fornitore leader nel Regno Unito di soluzioni innovative di ingegneria meccatronica. L'azienda ha fatto molta strada in poco tempo e oggi occupa uno stabilimento di 1.900 m² a Cheltenham, supportato da un impianto di qualità e collaudo di 1.700 m² nelle vicinanze. ALS ha anche un ufficio vendite negli Stati Uniti, ad Amarillo, in Texas. Con circa 30 dipendenti in totale, le soluzioni dell'azienda includono macchinari all'avanguardia per i processi di produzione e il confezionamento, robotica, nastri trasportatori e apparecchiature per l'ispezione visiva, che contribuiscono a far progredire i processi e le capacità dei suoi clienti in tutto il mondo, aumentandone l'efficienza, la qualità e la redditività della linea di imballaggio.

SCOPRI DI PIÙ SU ALS Mechatronic

Il supporto globale a livello locale si rivela ideale per la ASL

In qualità di integratore di sistemi di grande successo, ALS Mechatronic si occupa di quasi tutti i compiti di integrazione, siano essi di assemblaggio, produzione, pallettizzazione, movimentazione, prelievo, posizionamento, impilamento e così via. Servendo un'ampia varietà di settori, il denominatore comune della maggior parte dei progetti di automazione è la necessità di robotica.

FANUC applica un tocco personale quando si tratta di coltivare i rapporti di lavoro con gli integratori di sistemi. Gli incontri faccia a faccia con i responsabili delle vendite dei partner FANUC creano solide collaborazioni basate sulla fiducia, sulla sicurezza e sull'integrità.

"Con FANUC si ha a che fare con persone, non con computer", afferma Steward. "Se abbiamo un problema, se ne occupano subito. Solo la settimana scorsa abbiamo commesso un errore con il sistema di sicurezza di una nuova cella automatizzata in costruzione e avevamo bisogno di un aggiornamento. FANUC se ne è occupata il giorno stesso. Una cosa del genere non si può trovare con altri fornitori".

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic. Testimonial of Andrew Steward.
Testimonianze

Andrew Steward

Fondatore, amministratore delegato e ingegnere capo

FANUC si impegna a fondo per sviluppare partnership con i suoi integratori di sistema, che offrono un buon rapporto qualità-prezzo, processi sicuri, soluzioni ingegneristiche ottimali e competenze tecniche di prim'ordine. Tutto questo è supportato dalla rete di assistenza globale di FANUC, un fatto che non è sfuggito ad ALS Mechatronic.

"Trattare con FANUC UK è fantastico, ma noi vendiamo a livello globale, quindi avere una presenza FANUC in tutto il mondo fa una grande differenza", dice Steward. "Ordiniamo i robot e comunichiamo a FANUC UK il paese di destinazione. FANUC è sempre ben preparata e fornisce all'utente finale tutte le informazioni pertinenti. Forniscono formazione e parti di ricambio dalle loro strutture locali".

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.

Steward fa un'osservazione particolare su ROBOGUIDE, il software di simulazione 3D offline intelligente di FANUC.

"Adoriamo ROBOGUIDE, che FANUC fornisce a un prezzo davvero ragionevole come acquisto unico", dice. "Utilizziamo questo software per mostrare ai nostri clienti come funzioneranno esattamente i loro sistemi, garantendo loro la massima tranquillità".

Aggiunge: "In definitiva, aiutiamo i clienti a risolvere i loro problemi. Utilizziamo l'ampia gamma di prodotti e servizi FANUC e aggiungiamo la nostra esperienza e creatività progettuale per sviluppare la soluzione ottimale, che in genere coinvolge altri prodotti come controlli, nastri trasportatori e sistemi di sicurezza. Insieme a FANUC lavoriamo come una grande partnership"

.

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.