Mevcut küresel yatırım kısıtlamalarına rağmen, FANUC orta ve uzun vadede Avrupa dahil olmak üzere fabrika otomasyonu talebinde önemli bir artış beklemektedir. Hannover'de düzenlenen son EMO 2023 fuarında şirket, en son ürün ve çözümlerini sergileyerek, takım tezgahı üreticileri ve kullanıcılarının artan enerji maliyetleri, dijitalleşme ve beceri eksikliği gibi acil sorunları nasıl çözebileceğini gösterdi.
En önemli yenilikler arasında, halen geliştirme aşamasında olmasına rağmen EMO'da dünya prömiyerini yapan yeni CNC nesli yer aldı. Modern 𝑖HMI2 arayüzü ile donatılmış yeni FS500-𝑖A, önemli ölçüde daha yüksek performans, her türlü makine kinematiği desteği ve operatör için daha fazla netlik sunuyor. Kullanıcılar, yeni 𝛼𝑖-D tahrik sistemi sayesinde yaklaşık yüzde 10 enerji tasarrufu da elde edebiliyor. FANUC, mevcut FS30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus ve standart FS0𝑖-F Plus CNC çözümlerinin geliştirilmiş versiyonlarında bu avantajların çoğunu zaten uygulamıştır.
Dijitalleşme alanında FANUC, makine yazılımının geliştirilmesine ve üreticiye özel operatör kılavuzluğuna yardımcı olan dijital ikiz teknolojisi dahil olmak üzere birçok katma değerli çözüm sunmaktadır. Dijital ikiz teknolojisi, performansı optimize etmek, operasyonları kolaylaştırmak ve yeni konseptleri test etmek için de kullanılabilir. Tüm bunlar, hızlı uygulamayı desteklemek için sanal olarak ancak çok gerçekçi bir şekilde haritalanır.
Veri toplama ve analiz konusunda FANUC, şirketin IoT platformu FIELD System Basic Package'ın yanı sıra çok sayıda entegre IoT çözümü sunmaktadır. Ayrıca FANUC, akıllı fabrika yolculuğunda önemli bir ön koşul olan tüm büyük IoT platformlarına arayüzler sunmaktadır. FANUC ürünlerinin (CNC, robotlar ve ROBOMACHINES (çevre birimleri ile birlikte)) tam otomatik bir fabrikaya kolay entegrasyonunu göstermek için şirket, EMO'da iki ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus serisi işleme merkezleri ve iki ROBOCUT 𝛼-C𝑖C tel erozyon makinesi ile verimli bir üretim hücresi sergiledi.
EMO'da sunulan FANUC makine serisinin öne çıkan özellikleri arasında, 28 istasyonluk otomatik takım değiştirme kapasitesi ve 500 mm'lik daha uzun Y ekseni stroku ile ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADV Plus Y500 yer aldı. Ayrıca, seriyi tamamlayan ve FANUC C𝑖C modelinin en büyüğü olan, geliştirilmiş hassasiyet ve kullanım kolaylığı sunan ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C tel erozyon makinesi de sergilendi. Özellikle düşük enerji tüketimi sunan tamamen elektrikli bir model olan ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B enjeksiyon kalıplama makinesi, FANUC LR Mate serisi robotun desteğiyle tam otomatik çalışmasını sergiledi.
Takım tezgahı otomasyonu son yıllarda FANUC için önemli bir satış faktörü olurken, robotlar da fabrikalara, lojistik merkezlerine ve diğer yerlere girerek çok çeşitli uygulamalarda kullanılıyor. Bunların sayısı giderek artan bir kısmı, yüksek hesaplama gücü gerektiren görüntü sistemlerine sahip. EMO'da FANUC, gelişmiş robotik uygulamalar için güvenilir bir endüstriyel çözüm olan yeni 𝑖PC Box'ı tanıttı.
200'den fazla robot modeline sahip olan ve kısa süre önce bir milyonuncu robotunun teslimatını duyuran şirket, çeşitli ilginç uygulamalarda bir dizi robot sergiledi. En dikkat çekenler arasında, 2300 kg'a kadar yük taşıyabilen dünyanın en güçlü robotu M-2000𝑖A/2300 ve 1000 kg yük taşıma kapasitesine sahip M-1000𝑖A yer aldı. Her ikisi de son derece çok yönlü hareketleriyle büyük ilgi gördü, FANUC'un geniş işbirlikçi robot yelpazesi (cobot) da aynı şekilde ilgi topladı.
FANUC kısa süre önce cobotlarının yük kapasitesini CRX-25𝑖A için 30 kg'a, CR-35𝑖B için 50 kg'a çıkardı ve böylece CR-35𝑖B modeli piyasadaki en güçlü cobot oldu. Cobotlara olan talep, güvenlik bariyerleri veya koruyuculara ihtiyaç duymadan mevcut üretim hatlarına kolayca entegre olmaları, böylece yerden tasarruf sağlamaları ve fabrika çalışanlarıyla “el ele” çalışabilmeleri nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.
FANUC Europe Başkanı ve CEO'su Marco Ghirardello, EMO'da düzenlenen basın toplantısında “Çalışanları tekrarlayan, sıkıcı ve tehlikeli görevlerden kurtarmak istiyoruz” dedi. “İşçiler ve şirketler, çalışanlarını bilişsel becerilerini daha iyi kullanabilecekleri daha zorlu görevlere atayarak fayda sağlayabilir.” Şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için FANUC, Avrupa genelindeki eğitim merkezlerini ve akademilerini genişletti. Şirket ayrıca, yeni nesil otomasyon uzmanlarını yetiştirmek için üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla da işbirliği yapıyor.
FANUC'un yenilikçilik, eğitim, güvenilir ürünler ve hizmetlerin yanı sıra Avrupa'da 20'den fazla ofisi ve dünya çapında 260'tan fazla satış ve servis ağıyla sürdürdüğü çabaları meyvesini veriyor gibi görünüyor. Ghirardello, “Avrupa'da şu anda birçok müşterinin kendi pazarlarının dışına açılmak istediğini ve bizi global iş ortağı olarak seçtiğini görüyoruz” dedi. Ayrıca FANUC'un müşterileriyle yakın işbirliğini sürdüreceğini ve imalat endüstrisinin gelişmesi için yenilikçi çözümler geliştirme stratejisini devam ettireceğini de açıkladı.