Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Études de cas

Découvrez comment nos clients se développent avec FANUC. Dans nos études de cas, ils partagent leur expérience en matière d'exploitation, de construction et d'automatisation avec les produits FANUC.

Affiner votre recherche

0 Études de cas – 0-0 Études de cas
Témoignage client

AKE déploie des robots FANUC pour assurer le succès de Nexteer

Nexteer Automotive profite de neuf robots industriels haute performance de FANUC pour automatiser la fabrication de composants de boîtiers de direction nécessaires à BMW. Installés par le spécialiste de l'automatisation des processus AKE Robotics, ces robots permettent à l'usine d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité et de fiabilité.
Témoignage client

Assemblage entièrement automatisé de moulins à café

Dans la fabrication d'appareils ménagers courants tels que les moulins à café, un certain nombre de conditions préalables déterminent le succès de la production. Par exemple, seuls des processus clairement structurés, efficaces et orientés vers des objectifs précis permettront d'atteindre les niveaux requis de fiabilité de la production. La réalisation de cette ambition devient nettement plus réaliste grâce à l'automatisation, comme le leader du marché Eugster/Frismag AG peut en témoigner après avoir adopté 14 robots industriels FANUC LR Mate et FANUC ZDT (Zero Down Time), qui permettent désormais l'assemblage automatisé en continu d'un moulin à café toutes les 7 secondes.
Témoignage client

Automatisation de l'usinage de grands roulements annulaires à l'aide de robots

Une cellule robotisée a été créée pour usiner de grands roulements en forme d'anneau. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, d'une charge utile de 210 kg et doté d'un capteur 3D Vision, charge et décharge les anneaux dans un tour CNC vertical. Mikron Plus a utilisé l'oscillation d'apprentissage CNC Servo de FANUC pour casser les longs copeaux en plus petits morceaux. Cette solution a permis d'augmenter la productivité, de réduire les coûts et d'assurer une précision et une qualité élevées tout en minimisant la dépendance à la main d'œuvre.
Témoignage client

Broyage de haute précision

En matière de meulage, un système de commande fiable et puissant peut faire toute la différence. Combiné à une mise en réseau de l'ensemble des opérations de type Industrie 4.0, même les petits spécialistes de l'outillage peuvent devenir ultimement compétitifs.
Témoignage client

Casser les longs copeaux avec la fonction d'oscillation d'apprentissage des servos FANUC

Les longs copeaux issus des opérations d'usinage perturbent le fonctionnement des machines. ETASIS, un producteur d'outils turc, a cherché une solution. La CNC de FANUC propose la fonction d'oscillation par apprentissage, qui fait osciller l'outil dans le sens de la coupe, ce qui permet de maintenir la qualité et de réduire le nettoyage. Cette solution est essentielle pour l'entretien des machines robotisées et élimine le besoin d'équipement de brise-copeaux. ETASIS est très satisfaite des résultats.
Témoignage client

Chargement de précision et usinage au micron près avec les solutions FANUC

Le développement d'une nouvelle machine-outil n'est pas une tâche facile, mais lorsque la machine en question doit tourner des composants durs avec une précision de l'ordre du micron, la tâche devient nettement plus ardue. Le constructeur de machines-outils néerlandais Hembrug a décidé de faire appel à l'expertise et aux technologies de FANUC. En déployant les solutions CNC et robotiques de FANUC, la société a pu atteindre les objectifs clés de sa nouvelle machine de tournage dur MikroTurn Twin.
Témoignage client

Des robots plus performants

L'automatisation ne s'arrête jamais. Même lors de la duplication d'une cellule de production, il est possible d'apporter des améliorations telles que l'optimisation des temps de cycle et de la fiabilité.
Témoignage client

EUROEDIL bénéficie de taux de coupe plus rapides et d'un rendement plus élevé grâce aux machines FANUC

Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.
Témoignage client

Elsa Group est au sommet de la chaîne alimentaire grâce au service de FANUC

La spécification et l'acquisition d'un robot industriel constituent souvent le premier pas d'une entreprise vers un avenir automatisé basé sur une productivité et une répétabilité accrues. Toutefois, il est primordial de s'associer à un fournisseur de robots capable d'offrir les niveaux les plus élevés d'assistance à la clientèle pour assurer la réussite complète du projet, de la mise en service et de la formation à l'entretien et à la maintenance de la machine.
Témoignage client

FANUC fournit le chaînon manquant à ZPM

Lorsque ZPM a voulu augmenter l'utilisation de ses machines et robots, soutenir la stratégie de fabrication verticalement intégrée de l'entreprise et cartographier plus précisément sa production, elle s'est tournée vers le MT-LINK 𝑖 de FANUC. Grâce à ce logiciel avancé, les fabricants comme ZPM peuvent superviser et gérer les données de 1 à 2 000 machines, robots et systèmes PLC.
Témoignage client

FANUC présente sa vision de l'avenir au ZAP

Si l'usinage peut bénéficier grandement de l'adoption d'un robot de surveillance des machines, l'ajout de caméras 3D introduit un niveau d'intelligence supplémentaire qui conduit à une production autonome et à des avantages particuliers pour les fabricants.
Témoignage client

FANUC soulage la chaleur des boulangeries en magasin

Avec le système basé sur le cobot de FANUC, les boulangeries en magasin peuvent élever leur productivité de manière sûre et fiable. Le système automatisé est un moyen efficace d'augmenter la productivité et de réduire les coûts dans les applications de manutention de produits répétitifs.
Témoignage client

INHOM-98 s'appuie sur la haute qualité des équipements et des services de FANUC

Lorsqu'il s'agit d'automatiser une usine, la fiabilité des systèmes est tout aussi importante que leur efficacité. Un excellent service de maintenance et de réparation peut faire toute la différence.
Témoignage client

L'atelier de moulage par injection façonne son avenir avec FANUC

Il existe de nombreuses machines de moulage par injection de plastique sur le marché, mais la plupart des fabricants modernes recherchent un ensemble d'attributs clés basés sur la flexibilité, l'efficacité énergétique et la performance. Ainsi, le ROBOSHOT de FANUC, avec son potentiel de changement rapide d'outils et sa faible consommation d'énergie en mode tout électrique, est un choix éprouvé pour tout fabricant de produits en plastique cherchant à devenir plus compétitif et à gagner des parts de marché. L'entreprise hongroise Viskiplast est l'une de celles qui ont pu apporter leur témoignage.
Témoignage client

L'automatisation est le meilleur remède à DEMO

Un acteur clé de l'industrie pharmaceutique, a considérablement amélioré ses capacités de production grâce aux solutions d'automatisation de FANUC. En intégrant des robots FANUC, DEMO a optimisé les processus de remplissage, d'emballage et d'étiquetage, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité, la précision et la productivité globale de ses opérations.
Témoignage client

La CNC FANUC aide à transformer un rêve en réalité

Tout constructeur de machines sur mesure dira que le choix du bon système de contrôle est primordial pour la réussite du projet. Et lorsque la machine en question possède plusieurs axes qui nécessitent un contrôle simultané à des vitesses élevées avec une précision extrême, FANUC dispose des solutions CNC optimales. Unique Method, un constructeur hongrois de machines de découpe laser personnalisées, fait partie du nombre croissant de personnes qui ont découvert ce fait par elles-mêmes.
Témoignage client

La CNC FANUC multi-capacités donne une nouvelle dimension au tournage vertical

Le développement d'une nouvelle approche d'un processus séculaire tel que le tournage requiert des niveaux surhumains de créativité et d'innovation. De plus, la concrétisation de ces nouvelles visions et concepts de machines nécessite une technologie de commande extrêmement avancée. Dans cette optique, le constructeur de machines-outils FFG Werke savait exactement vers qui se tourner pour trouver un système CNC doté des capacités et des performances nécessaires pour compléter son nouveau centre d'usinage vertical révolutionnaire : FANUC.
Témoignage client

Le cobot de FANUC apporte de la flexibilité aux opérations de tournage vertical

Famar, constructeur italien de tours verticaux, a intégré un système de prélèvement en bacs réalisé par un robot collaboratif FANUC (cobot) dans sa machine Ciao 6 récemment mise au point. Le système facilite la reconnaissance, le prélèvement en bacs et la manipulation des pièces vers et depuis le convoyeur de la machine, ce qui rend l'application flexible et adaptable à différents composants.
Témoignage client

Le cobot soulage les travailleurs des contraintes physiques

Les contrôles de qualité et l'emballage peuvent être physiquement éprouvants. Cependant, l'intégration de robots collaboratifs peut considérablement améliorer l'ergonomie de ces activités.
Témoignage client

Le robot FANUC augmente la capacité de palettisation d'une usine de farine

Les robots industriels sont souvent utilisés pour soulager les opérations de levage de charges lourdes. Cependant, la mise en œuvre de robots dans les tâches de levage n'apporte pas seulement un soulagement physique aux travailleurs, elle a également le potentiel d'augmenter le rendement, même lorsque l'espace est limité. Le fabricant de farine Lindmühle en est un bon exemple. Le logiciel de simulation de FANUC a permis de déterminer le robot optimal pour l'enveloppe de travail disponible.
Témoignage client

Le robot FANUC s'attaque à l'agriculture

Le levage de charges lourdes et les efforts physiques ne sont plus qu'un lointain souvenir chez Green Services. Le système de palettisation automatisé équipé d'un robot FANUC assure aujourd'hui un fonctionnement sûr et productif.
Témoignage client

Le service FANUC apporte la tranquillité d'esprit

Le moulage par injection est généralement associé à des coûts énergétiques élevés - ce n'est pas le cas avec les machines ROBOSHOT entièrement électriques de FANUC, qui ont permis à ITD de réaliser des économies d'énergie de 50 %. Associé à un excellent service, ce système a convaincu ITD de poursuivre l'automatisation avec FANUC.