3d simulation of an Automotive Line

Robot industriali FANUC

Scopri oltre 100 robot industriali e cobot di fama mondiale, progettati per un'automazione versatile e affidabile, utilizzati da produttori di tutto il mondo.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.

Trova il robot industriale FANUC ideale per le tue esigenze produttive

Dai robot compatti da tavolo a quelli estremamente robusti in grado di gestire anche i carichi più pesanti - Con le serie 21 e gli oltre 100 modelli specializzati disponibili, offriamo la più ampia gamma di robot industriali sul mercato per coprire ogni esigenza, applicazione o settore.

Con l'aiuto del nostro Robot Finder Tool, trovate il robot FANUC più adatto a voi.

Three FANUC employees standing

Assistenza e supporto efficienti per tutti i prodotti FANUC

Mettiamo la tua produttività al primo posto con soluzioni di supporto su misura per le tue esigenze robotiche. Dalla manutenzione predittiva alla disponibilità dei ricambi per tutta la vita utile del prodotto, garantiamo che le tue operazioni procedano senza intoppi per tutto il ciclo di vita della macchina. Qualunque siano le tue necessità di assistenza, puoi contare su di noi per mantenere le tue linee di produzione efficienti e redditizie.

Lasciati ispirare

Ispirati al successo degli altri

FANUC Robot palletising of turf rolls
Servizi verdi

Il robot FANUC si dedica all'agricoltura

Il sollevamento di carichi pesanti e lo sforzo fisico sono ormai un lontano ricordo alla Green Services. Il sistema di pallettizzazione automatizzato con robot FANUC garantisce oggi un funzionamento sicuro e produttivo.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Sollevamento pesante per la costruzione di autocarri

NTM è riuscita ad aumentare la capacità produttiva dei suoi veicoli per la raccolta dei rifiuti scegliendo di automatizzare il turno di notte. Grazie all'utilizzo di un robot per impieghi gravosi in grado di sollevare fino a due tonnellate e di una soluzione robotica di saldatura, lo stabilimento finlandese dell'azienda può ora lavorare senza personale di notte o nei fine settimana.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Il produttore di cappe da cucina sfrutta i vantaggi dei robot FANUC

La collaborazione tra FANUC e il produttore di cappe aspiranti Silverline, iniziata con uno speciale progetto di incollaggio automatizzato nel 2015, ha portato a un totale di 17 robot che lavorano nello stabilimento dell'azienda in Turchia. FANUC vede regolarmente questo tipo di risultati, in cui il salto iniziale nell'investimento in robotica porta a una consapevolezza quasi immediata che la produzione può raggiungere livelli di prestazioni completamente nuovi.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmetici Erkul

Il produttore di cosmetici vede la bellezza dell'automazione FANUC

Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alfa Robotica

I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida

Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.