IA physique pour la robotique industrielle et l'automatisation
Jeter les bases de l'IA physique
Pilote FANUC ROS 2
Programmation en Python
Mise en œuvre de Stream Motion
- Faire progresser l'IA physique
- Pilote ROS 2
- Avantages
- Applications
- FAQ
Comment FANUC fait progresser l'IA physique grâce à des partenariats stratégiques
Faire progresser l'IA physique et les jumeaux numériques grâce à une collaboration avec NVIDIA
FANUC poursuit le développement de l'IA physique grâce à des initiatives de plateforme ouverte me...
Premiers pas avec le pilote FANUC pour ROS 2
Le pilote FANUC ROS 2 est désormais disponible pour la gamme de robots collaboratifs CRX et plusieurs autres modèles.
Les développeurs peuvent accéder à la documentation, aux guides d'installation et à l'assistance via les dépôts GitHub officiels de FANUC Corporation.
Pourquoi les plateformes ouvertes sont-elles importantes ?
L'un des principaux avantages d'une plateforme ouverte réside dans la flexibilité qu'elle offre pour exploiter à la fois les ressources informatiques des centres de données dans le cloud et celles des serveurs en périphérie, le tout relié par des réseaux de communication haut débit de nouvelle génération. Les industriels peuvent ainsi faire évoluer leur niveau d'automatisation, optimiser leurs performances et s'adapter rapidement à l'évolution des besoins de production.
Avantages de l'IA physique pour l'automatisation industrielle
Une programmation plus flexible
Développement plus rapide
Précision améliorée
Une collaboration plus sûre
Réduction de la durée de mise en service
Une plus grande évolutivité
Applications de l'IA physique
L'IA physique permet aux robots de percevoir, de s'adapter et d'agir dans des environnements de production réels. Ces applications illustrent comment les robots FANUC peuvent utiliser l'IA, le contrôle en temps réel, les instructions en langage naturel et la simulation pour effectuer des tâches d'automatisation complexes avec davantage de flexibilité et de précision.
Un robot doté d'IA suit les pièces en mouvement et resserre les vis
Les robots FANUC sont capables d'identifier et de suivre des pièces se déplaçant en trois dimensions, en les suivant avec précision en temps réel. Cela permet d'effectuer des opérations telles que le serrage de vis sur des pièces en mouvement, une tâche qui nécessitait auparavant un montage précis ou une stabilisation des pièces. Grâce à une vitesse de suivi de 1 milliseconde, le suivi 3D à grande vitesse garantit une précision constante, même dans des environnements dynamiques.
Opérations de préparation de kits pilotées par des agents IA
En donnant des instructions en langage naturel à l'agent IA pour des tâches telles que la prise de photos de bons de commande, la reconnaissance de texte et le transport de plateaux et de pièces, un robot peut effectuer la préparation des lots de pièces. En combinant un agent IA, capable de comprendre le langage naturel pour contrôler le robot et exécuter des tâches de manière autonome, avec une fonction de reconnaissance IA sans référence qui identifie les objets à partir d’entrées en langage naturel, il devient possible de modifier la logique de fonctionnement, comme si l’on donnait des instructions à un être humain.
Robot doté d'une IA et d'un système de surveillance dynamique de la proximité
Les robots FANUC équipés d’un système de perception basé sur l’IA sont capables de détecter la présence de personnes à proximité et d’ajuster leur trajectoire en temps réel sans interrompre la production. Grâce à la commande de couple de la fonction « Stream Motion », la force générée par le bras du robot est limitée à une plage de fonctionnement sûre. Si une personne pénètre dans la zone de travail du robot collaboratif, celui-ci modifie automatiquement sa trajectoire pour éviter tout contact. Une fois la zone dégagée, le robot reprend sa trajectoire initiale et poursuit sa tâche. Cela permet une collaboration sûre et ininterrompue dans l'atelier.
IA commande deux bras pour installer un câble flexible
Grâce au modèle de base « Vision-Language-Action » (VLA), deux robots FANUC peuvent travailler ensemble pour imiter des tâches humaines, comme plier un t-shirt ou effectuer des opérations de câblage nécessitant une grande dextérité. Le système détecte la tension des câbles en temps réel et manipule des câbles souples et flexibles avec une sensibilité comparable à celle d’un être humain. Grâce à leur articulation multiaxiale, les robots acheminent les câbles le long de trajectoires 3D complexes, tenant compte de la hauteur, de la profondeur et de l’inclinaison, tout en garantissant une manipulation précise et en évitant tout endommagement.
Programmation vocale de robots grâce à l'IA générative
Les robots FANUC sont capables de reconnaître des commandes vocales dans plusieurs langues, de générer automatiquement des programmes Python à l’aide de l’IA générative et d’exécuter les tâches qui en découlent tout en percevant leur environnement. Les utilisateurs donnent des instructions oralement, et le robot interprète le langage, génère le programme approprié et effectue l’action demandée.
Ces capacités permettent également d’effectuer des tâches complexes telles que :
Lancer un dé et le placer au bon endroit en fonction du chiffre affichéEmpiler un dé d’une couleur spécifique sur un autre
Ces tâches nécessitaient auparavant une programmation spécialisée, mais peuvent désormais être exécutées à l’aide de commandes vocales intuitives.
Simulation avancée et prise en charge du jumeau numérique
FANUC prend en charge les technologies avancées de simulation et de jumeau numérique qui permettent aux fabricants de concevoir, de tester et de valider des systèmes robotiques avant leur déploiement. Des environnements d’usine virtuels photoréalistes aident les équipes à modéliser le comportement des robots, à évaluer l’agencement des cellules et à optimiser les performances dans un cadre sans risque. Grâce à NVIDIA Isaac GR00T, qui permet d’entraîner les mouvements des robots et le comportement des objets, les robots apprennent de manière autonome à gérer des situations jusque-là « inédites ». Les robots FANUC sont disponibles dans des formats adaptés aux plateformes de simulation modernes, ce qui permet l’analyse des temps de cycle, la validation des trajectoires et la génération de données d’entraînement pour l’IA dans les flux de production virtuels. Ces outils réduisent le temps de mise en service et améliorent la précision globale du système.
Intégration améliorée avec les outils de simulation FANUC
L'écosystème de simulation de FANUC — notamment ses outils de programmation hors ligne — prend en charge l'échange de données de trajectoire et de performances avec des environnements de simulation externes. Cela permet aux développeurs de modéliser le comportement réel des robots avec une plus grande fidélité et de valider les performances du système à un stade plus précoce du processus de conception.
IA physique : Foire aux questions
L'IA physique révolutionne l'automatisation industrielle en combinant la robotique, l'IA, le contrôle en temps réel, la simulation et les plateformes de développement ouvertes. Découvrez les réponses aux questions courantes sur la manière dont FANUC soutient l'IA physique, comment ces technologies fonctionnent ensemble et comment les fabricants peuvent les utiliser pour créer des systèmes d'automatisation plus flexibles, plus intelligents et plus adaptatifs.
Foire aux questions
L'IA physique désigne l'IA capable de percevoir le monde réel, de prendre des décisions et d'effectuer des actions physiques par l'intermédiaire de machines telles que les robots industriels. Dans le secteur manufacturier, l'IA physique permet aux robots de comprendre leur environnement, de s'adapter à des conditions changeantes et d'effectuer des tâches complexes avec une plus grande autonomie.
FANUC soutient l'IA physique grâce à des technologies de plateforme ouverte telles que la prise en charge de ROS 2, la programmation en Python, le contrôle de mouvement en temps réel avec Stream Motion, les capacités de simulation par jumeau numérique et des collaborations avec des leaders technologiques mondiaux. Ces outils aident les développeurs et les fabricants à créer des systèmes d'automatisation intelligents capables de percevoir, de s'adapter et d'agir.
ROS 2 revêt une grande importance car il offre un cadre flexible permettant de connecter des robots, des capteurs, des outils de planification de mouvement, des plateformes de simulation et des applications d'IA. Le pilote ROS 2 de FANUC aide les développeurs à intégrer les robots FANUC dans les flux de travail robotiques modernes, notamment MoveIt, la simulation et le contrôle avancé des robots.
Les développeurs peuvent commencer par découvrir le pilote FANUC ROS 2, les paquets de description des robots, les fonctionnalités Stream Motion, la prise en charge de la programmation Python et les outils de simulation de FANUC. Ces ressources aident les équipes à connecter les robots FANUC aux environnements de développement modernes en matière d'IA, de robotique et d'automatisation.
L'automatisation industrielle traditionnelle repose souvent sur une programmation fixe, des environnements structurés et des tâches répétitives. L'IA physique y ajoute la perception, l'apprentissage, la simulation, le contrôle en temps réel et la prise de décision adaptative, permettant ainsi aux robots de réagir de manière plus intelligente à des environnements de production dynamiques.
FANUC collabore avec des leaders technologiques tels que NVIDIA et Google afin de faire progresser l'IA physique dans des domaines tels que les jumeaux numériques, la simulation en temps réel, l'apprentissage par imitation, l'IA générative, la programmation de robots basée sur l'IA et les logiciels de robotique avancés. Ces collaborations contribuent à rendre les robots industriels plus intelligents, plus adaptables et plus faciles à utiliser.
Oui. Les contrôleurs de robots FANUC peuvent exécuter directement des programmes Python, ce qui permet aux utilisateurs d'appliquer des modèles d'IA et des logiques d'automatisation développés en Python. Cela contribue à combler le fossé entre le développement de l'IA et le contrôle des robots industriels.
Le contrôle de mouvement en temps réel permet d'ajuster instantanément la position, la vitesse et le couple d'un robot en fonction des données reçues. La fonctionnalité Stream Motion de FANUC assure un contrôle à grande vitesse, adapté à des applications telles que le suivi de trajectoire, les mouvements adaptatifs et l'automatisation guidée par l'IA.
*ROS est une marque déposée de l'Open Source Robotics Foundation.
**Python est une marque déposée de la Python Software Foundation.
***GitHub est une marque déposée de GitHub, Inc.