Skip to main content
Metalac Inko

Un fabricant d’éviers et de baignoires tire pleinement parti des avantages de l’automatisation FANUC

De nombreuses tâches dans l’industrie se prêtent parfaitement à l’automatisation. Le meulage et le polissage en font partie, en particulier lorsque des matériaux difficiles à traiter rendent ces processus lents et pénibles pour les opérateurs humains.
FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Face à des processus de finition chronophages, laborieux et difficiles à répéter sur ses éviers et baignoires en composite haut de gamme, Metalac Inko souhaitait identifier une solution d'automatisation qui permettrait de surmonter tous ces problèmes.

Solution

Par l'intermédiaire de son fournisseur Technosoft, un spécialiste des solutions robotiques et d'automatisation basé en Serbie, Metalac Inko tire désormais parti d'un robot FANUC M-710𝑖C/50 polyvalent à six axes. Faisant partie d'une cellule de finition automatisée, l'installation fournit la solution optimale pour les besoins de Metalac Inko en matière de meulage et de polissage, jour après jour. La société bénéficie également des avantages du logiciel de simulation 3D FANUC ROBOGUIDE.

Résultat

Avec le nouveau robot FANUC en place, Metalac Inko affirme avoir multiplié sa production tout en obtenant simultanément un processus hautement reproductible à l'appui d'une qualité accrue pour les clients. L'association du contrôleur de robot FANUC et du logiciel de simulation permet notamment à cette entreprise manufacturière avant-gardiste d'assurer un contrôle total du processus.

Metalac Inko

Fondée en 1995 à Gornji Milanovac, dans le centre de la Serbie, Metalac Inko est le seul fabricant d'éviers de cuisine en Serbie et dans les pays voisins. L'entreprise est une filiale du groupe Metalac, dont les origines remontent à 1959 et qui propose un portefeuille de produits très diversifié comprenant des ustensiles de cuisine, des chauffe-eau, des matériaux d'emballage en carton et des pièces pour l'industrie automobile. Le groupe Metalac compte 15 filiales et emploie environ 2 200 personnes. Chez Metalac Inko, l'activité principale est la fabrication d'éviers en acier inoxydable et en matériaux composites portant le marquage CE, ainsi que d'autres produits tels que des baignoires. L'ensemble du programme de production de l'entreprise est certifié conformément aux exigences des normes ISO 9001 pour la gestion de la qualité et ISO 14001 pour la gestion de l'environnement.

en savoir plus sur metalac inko
Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Meilleure finition des produits grâce au prépolissage et au polissage automatisés

"Les opérations de finition de nos éviers et baignoires en composite, telles que le meulage et le polissage, sont plutôt difficiles", révèle Ivan Milošević, ingénieur de projet et de conception chez Metalac Inko. "Par conséquent, nous voulions concevoir une solution offrant une productivité élevée, une qualité stable et libérant nos opérateurs d'un travail manuel pénible." 
 

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

L'installation de cette cellule robotisée nous a permis d'assurer la répétabilité des processus de production et d'améliorer la qualité de la finition. Le logiciel de simulation ROBOGUIDE FANUC, qui fait partie de la solution, permet une mise en place rapide et précise de la production et nous aide à analyser et à choisir l'outil de travail adéquat. Nous avons donc un contrôle total du processus.

Devis de témoignages

Ivan Milošević

Ingénieur de projet et de conception - Metalac Inko

 

Avec l'aide de Technosoft, un spécialiste serbe des produits robotiques et d'automatisation, et d'un robot polyvalent à six axes FANUC M-710𝑖C/50, Metalac Inko a trouvé la solution optimale pour la finition de ses éviers et baignoires en matériaux composites. Les vitesses d'axe élevées combinées à la polyvalence des six axes font du FANUC M-710𝑖C/50 le choix idéal pour la manipulation de charges utiles difficiles à manipuler. C'est pourquoi ce robot est très apprécié pour les applications de meulage, de polissage et d'ébavurage.

Le contrôle est assuré par un contrôleur robot FANUC System R-30𝑖B Plus qui offre plus de 250 fonctions logicielles et fournit la clé des performances du robot en termes de temps de cycle, de vitesse, de précision et de sécurité.Metalac Inko profite également du logiciel de simulation FANUC ROBOGUIDE 3D.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

"ROBOGUIDE permet une mise en place rapide et précise de la production, en nous assistant dans l'analyse et le choix de l'outil de travail optimal", confirme Milošević. "Nous avons donc un contrôle total du processus".

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

S'inspirer

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trois robots FANUC améliorent l'efficacité de l'emballage chez Inoverde

Dans une usine de distribution de produits frais qui évolue rapidement, l'efficacité des opérations d'emballage automatisées est primordiale pour répondre à la demande. Grâce à cette approche, les utilisateurs de robots bénéficient également d'une réduction des efforts physiques des employés, d'une manipulation plus douce des produits délicats tels que les fruits et les légumes, et d'un processus plus uniforme et reproductible. Parmi les dernières usines à bénéficier de toute cette valeur ajoutée figure le site de Bätterkinden, en Suisse, du grand distributeur alimentaire Inoverde, où les opérations de remplissage, d'emballage et de palettisation des carottes bénéficient de l'introduction de trois robots industriels FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.