Bottlenecks in production are often caused by time-consuming manual precision activities. In such cases, an innovative but simple automation step can multiply the production volume.
Der Roboter macht das Schneiden von Torten präziser, sauberer und effizienter.
Das Schneiden des Kuchens mit Ultraschalltechnologie und einem Roboterarm ist präzise, sauber und effizient.
Das Bildverarbeitungssystem führt den Roboter.
Einblicke
Unternehmen
Geschichte
Produkte
Einblicke
Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis
Aufgabe
In einem hart umkämpften Umfeld, in dem es notwendig ist, hervorragende Prozesse zu gewährleisten, wie z. B. in der Lebensmittelindustrie, wollte Vigap die Produktivität steigern, indem es den Engpass beim Schneiden von Kuchen behebt.
Lösung
Vigap hat den Schneidevorgang, der zuvor von Hand erfolgte, durch die Einführung eines FANUC Roboters automatisiert, der eine Ultraschallklinge verwendet, und zwar auf kleinstem Raum, wodurch die Produktion perfektioniert und beschleunigt wird.
Ergebnis
Während Vigap früher 300 Torten pro Tag geschnitten hat, kann Vigap heute dank der von Demur entwickelten Roboterzelle bis zu 2.000 Torten pro Tag schneiden. Die Mitarbeiter, die für diese repetitive Aufgabe zuständig waren, sind jetzt in der Forschung und Entwicklung tätig.
Unternehmen
VIGAP
Vigap mit Sitz in Alì Terme, in der Provinz Messina, ist eines der führenden Bäckereiunternehmen Siziliens. Seit 1975 produziert Vigap süße und herzhafte Tiefkühlbackwaren für den Ho.Re.Ca-Sektor und für Bars, die nach traditionellen Rezepten und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Qualitätsstandards hergestellt werden.
Vigap ist ein Familienunternehmen; die Vision der zweiten Generation ist es, ein hohes Qualitätsniveau zu halten und gleichzeitig die Ressourcen zu optimieren. "Wir haben uns entschieden, einige Produktionsphasen zu automatisieren, um stabiler zu sein und unsere Produktionskapazität im Hinblick auf unsere zukünftigen Projekte zu erhöhen. Wir wollten uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, unsere Prozesse effizienter zu gestalten", betont Produktionsleiter Massimiliano Pistone.
Vigap entschied sich dafür, den Prozess des Schneidens von gebackenen Kuchen zu automatisieren, indem ein mit einem Ultraschallmesser ausgestatteter Roboter in die Produktion eingeführt wurde, der das saubere und präzise Schneiden der Kuchen ermöglicht.
"Mit dieser Technologie sind wir jetzt effizienter und präziser, können einen sauberen Schnitt des Produkts garantieren und profitieren von einer konkreten Steigerung unserer Produktionskapazität", erklärt Pistone.
Carlo Depu
Geschäftsführender Direktor von Demur
Wie Carlo Depu, Geschäftsführer von Demur, einem auf Industrierobotersysteme spezialisierten Systemintegrator mit Sitz in Savoca (ME), erklärt, bestand der Engpass in der Kuchenproduktionskette im Schneiden der Kuchen. Dies wurde mit Hilfe einer manuellen Maschine durchgeführt, die 300 Kuchen pro Tag schneiden konnte. Demur hat die Maschine durch eine Zelle ersetzt, die aus einem FANUC LR Mate-Gelenkroboter und einem Ultraschallmesser besteht. Vigap kann nun bis zu 2.000 Torten pro Tag schneiden (+650%).
Die Mitarbeiter, die bisher für das Schneiden der Torten zuständig waren, wurden in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung verlegt.
Beim Schneiden wird der Roboter von einem Bildverarbeitungssystem geführt, das in der Lage ist, das Objekt zu erkennen und seinen Schwerpunkt zu berechnen. Das macht die Maschine vielseitig und flexibel in ihren Einsätzen.
Der Schnitt erfolgt mit Hilfe der Ultraschalltechnologie, bei der die Titanklinge mit 20 kHz vibriert. Auf diese Weise erfolgt der Schnitt präzise, sauber und schnell, und da er die Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene erfüllt, bleiben keine Lebensmittelrückstände auf der Klinge zurück.
"Ich habe mich für den FANUC Roboter, aber vor allem für das FANUC Team entschieden, weil es aus hochkompetenten Leuten besteht, mit denen man über technologische Lösungen auf hohem Niveau sprechen kann, für die Entwicklung komplexer Anwendungen, die gelenkige Lösungen in einem wirtschaftlich und organisatorisch gesunden Rahmen erfordern", schließt Depu.
Produkte
Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte
Der LR Mate 200𝑖D/7C ist ein kompakter, vielseitig einsetzbarer 6-Achsen-Roboter, der für maximale Sauberkeit ausgelegt ist und für Reinraum- und Lebensmittelumgebungen entwickelt wurde. Seine lei...
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.