Nissan

FANUC Robotları Nissan'da Yüksek Hacimli Üretimi Optimize Ediyor

Endüstriyel robotlar, modern otomotiv üretim hattının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Gerçekleştirdikleri her görev, sadece gerekli verimlilik ve üretkenlik düzeylerini sağlamak için değil, aynı zamanda en yüksek kalite ve güvenlik standartlarını karşılamak için de hayati önem taşımaktadır. FANUC, dünyanın önde gelen birçok otomotiv devinin tercih ettiği robottur ve Nissan bunun önemli bir örneğidir.
Success story about successful implementation of FANUC Robots at Nissan Motor Ibérica. FANUC robots are used to automate tasks such as welding, sealing and handling, providing worry-free production and repeatable operations.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Avrupa'nın en büyük otomobil üretim tesislerinden biri olan Nissan Motor Ibérica, yüksek hacimli üretim operasyonlarında kullanılmak üzere endüstri̇yel robotlar tedarik edebilecek ve bunları destekleyebilecek stratejik bir ortak belirlemek istiyordu. Hangi tedarikçinin seçileceği, üretim süreçlerinde güvenilirlik ve güvenlik ile tesisin üretim operasyonlarında kullanılan diğer sistemlerle serbestçe uyumlu açık çözümlerin sağlanması gibi faktörlere bağlı olacaktı. 

Çözüm

1990 yılında Nissan Motor Ibérica, başlangıçta Nissan Serena projesinin bir parçası olarak FANUC'u endüstri̇yel robotlar için stratejik ortak olarak atadı. FANUC, 100'den fazla modeliyle dünyadaki en geniş endüstri̇yel robot yelpazesini sunmaktadır. FANUC robotlarının kullanımı kolaydır ve bir dizi uygulamaya özel seçenek, kolay entegrasyon ve yüksek yük kapasitesi/uzun erişim özellikleri sayesinde tam esneklik sağlar. Tesis ayrıca FANUC CNC sistemlerini kullanmaya başladı.

Sonuç

Aradan geçen 30 yılı aşkın sürede FANUC, tesise 600'den fazla endüstri̇yel robot tedarik etti. Sorunsuz üretim ve tekrarlanabilirlik sağlayan kaynak, mühürleme ve taşıma gibi görevler kısa sürede tamamen otomatik hale geldi ve bu son derece rekabetçi arenada hayati bir rekabet kazancı sağladı.

Nissan Motor Ibérica Hakkında

Nissan Iberica success story pictures

Nissan Motor Ibérica, 1983 yılında Nissan Patrol ile Barselona'da üretime başladı. Nissan tarafından işletilen üç Avrupa üretim tesisinden biri olan orta ölçekli, ultra rekabetçi Barselona tesisi, her biri altı Nissan modeli kapasitesine sahip iki üretim hattına sahiptir. Tesis toplamda 500.000 m2'yi aşan bir alanı kaplamaktadır.

Nissan HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

FANUC Robotları ile Otomobil Üretiminde Mükemmelliği Yakalama

Nissan ve FANUC arasındaki ilişki 1990 yılında büyük bir insan taşıyıcı veya küçük yolcu minibüsü (minivan) olan Serena projesi ile başladı.

Nissan Motor Ibérica'da Gövde Bakım Bölümü Müdürü Oscar Sendra, "O zamandan bu yana Barselona fabrikasındaki FANUC robotlarının sayısı önemli ölçüde arttı" diyor. Sendra'nın sorumlulukları arasında, verimliliği ve üretkenliği maksimize etmek için birçoğu aynı anda çalışan endüstri̇yel robotlar da dahil olmak üzere tüm tesis tesislerinin kullanılabilirliğini sağlamak yer alıyor.

"Verimliliği ve üretkenliği maksimize etmek için hatlarda çalışan 600'den fazla FANUC endüstri̇yel robotumuz var" diyor. "Kaynak, mühürleme ve taşıma gibi üretim görevleri için robotlar kullanıyoruz. Ayrıca FANUC CNC sistemleri de kullanıyoruz."

Nissan Iberica success testimonial picture.
Referans alıntısı

Oscar Sendra

Nissan Motor Ibérica'da Gövde Bakım Bölümü Müdürü

Nissan'daki farklı FANUC robot modelleri arasında R-2000𝑖B/210F de yer alıyor. Herhangi bir açıda ağır taşıma için ideal olan tek bir R-2000𝑖B/210F robotu, örneğin tüm şasi zemin tertibatlarını kaldırabilir. 210 kg'lık devasa bir yük kapasitesi ve 2655 mm'lik bir erişim sunan bu robot, alanı en iyi şekilde kullanmak ve optimum bir çalışma alanı oluşturmak için çok sayıda montaj seçeneğine sahiptir.

Nissan'daki bir diğer yaygın model ise taşıma uygulamalarında verimi artıran FANUC M-410𝑖B/700'dür. Bu robot 700 kg'a kadar kaldırabilir ve 3143 mm'ye kadar erişim sağlayabilir. M-410𝑖B/700 ayrıca kablo takılma riskini en aza indirmek ve bakımı azaltmak için içi boş bir bilek sahiptir.

Success story about successful implementation of FANUC Robots at Nissan Motor Ibérica. FANUC robots are used to automate tasks such as welding, sealing and handling, providing worry-free production and repeatable operations.

Tesisin ilk FANUC robotunu kurduktan birkaç on yıl sonra, bu yenilikçi programlanabilir makinelerin tesisin üretim operasyonlarının merkezi bir bileşeni haline geldiği açıktır.

"Uzun yıllardır FANUC ile çalışmak bize üretim sürecimizde güvenlik ve güvenilirlik sağladı" diyor Sendra.

 

İlham Alın

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

FANUC Robotları Hassas Otomotiv Süreçlerini Otomatikleştiriyor

Otomotiv uygulamaları, tüm endüstriler arasında en titiz otomasyon görevleri arasındadır. Hızlı eksen hızları ve yüksek verimlilik elbette önemli ölçütlerdir, ancak bu özel projede hassasiyet ve tekrarlanabilirlik de öncelikler listesinin üst sıralarında yer almaktaydı. Bu kadar çok talebin olduğu bir durumda, FANUC endüstriyel robotları bu görevi başarıyla yerine getirdi.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.