Emerson

İnsan ve Teknoloji Yakın Temas Halinde

FANUC'un Cobot CRX-10𝑖A/L modeli, en dar alanlarda bile güvenilir üretim yapmayı kolaylaştırır. Kompakt bir tasarıma sahiptir ve makine kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırır.
At Emerson Professional Tools AG, a FANUC CRX cobot operates efficiently even in confined production areas. The collaborative system ensures precise handling and smooth integration into the automated workflow, demonstrating how FANUC technology supports reliable and space‑optimized manufacturing environments.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

CNC torna tezgahındaki mevcut portal otomasyon çözümü arızalıydı. Bu nedenle, hemen kullanılabilir ve kurulumu kolay bir çözüm aranıyordu.

 

Çözüm

FANUC CRX işbirlikçi robotu (cobot) barındıran Wick Slim Cell ile, az yer kaplayan ve kurulumu kolay mükemmel bir çözüm bulundu. Ayrıca, yeni CRX'in basit programlaması da müşteriyi ikna etti.

 

Sonuç

CRX, tornadan doğrudan bitmiş parçaların ve çubuk besleyiciden kalan parçaların boşaltılmasını otomatikleştirir. Makine kullanılabilirliği günlük %96'ya çıkarılmış ve artık tam bir hayalet vardiya çalıştırılabildiğinden verimlilik artırılmıştır.

Emerson

Success story about automated part handling using FANUC robots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on the FANUC CRX collaborative robot to automate the unloading of finished parts directly from the lathe as well as remnants from the bar feeder. Thanks to its small footprint and easy installation, the CRX was the perfect replacement for the broken gantry system. Machine availability has increased to 96% per day, while productivity has been boosted by enabling a complete ghost shift.

Yaklaşık 80 çalışanı bulunan Emerson Professional Tools, onlarca yıldır İsviçre'nin Sissach kentindeki tesisinde pres bağlantı parçaları için pres aletleri ve pres çeneleri geliştirmekte, üretmekte ve monte etmektedir. Şirketin yüksek kaliteli ürünleri, öncelikle binalarda sıhhi tesisat, su ve gaz borularını bağlamak için kullanılmaktadır.

EMERSON HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Emerson, İşbirlikçi FANUC Robotuyla Yer Tasarrufu Sağlayan Otomasyon Kullanıyor

Sıhhi tesisat teknolojisi için pres aletlerinin önde gelen üreticisi olan Emerson Professional Tools AG, güvenilir ve süreç istikrarı ile üretim yapmalıdır. Bu nedenle ve sınırlı alan nedeniyle, FANUC'un Cobot CRX-10𝑖A/L modeli 2021'den beri torna tezgahında kullanılmaktadır. Kompakt bir tasarıma sahip olan bu model, makine kullanılabilirliğini yüzde 96'ya kadar artırmaktadır.

Uygun bir tedarikçi arayışında olan, tesisin yönetimi ve daha da geliştirilmesinden ve dolayısıyla üretimden de sorumlu olan Stefan Rüdisühli, İsviçreli FANUC iştirakine başvurdu. Bunun nedenleri, bir yandan FANUC kontrolörleriyle on yıllardır süren iyi deneyimler, diğer yandan ise halihazırda güvenilir bir şekilde kullanılan iki FANUC robotuydu.

At Emerson Professional Tools AG, a FANUC cobot works safely alongside an operator, supporting smooth interaction between manual tasks and automated handling. The collaborative setup enhances process reliability and maintains high productivity, even in dynamic production environments.

İşbirlikçi bir robot olan FANUC CRX-10𝑖A/L, herhangi bir karmaşık güvenlik cihazına ihtiyaç duymaz, bu da sonuçta ayak izi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. ISO 10218-1 güvenlik standartlarına tam olarak uyan hassas sensörleri, bir engele dokunduğunda anında güvenlik durdurmasını tetikler. Sıkışma önleme koruması ve cobot'u kısmen kaplayan yumuşak kauçuk kaplama, makine operatörlerinin kendilerini güvende hissetmelerini ve robot meslektaşlarıyla korkmadan yakın temas halinde çalışabilmelerini sağlar.

FANUC cobot, Nakamura WTS-150'den bitmiş parçaları boşaltır ve çubuk besleyiciden kalıntıları temizler. Hatta insansız hayalet vardiya bile gerçekleştirebilir. Yüksek proses kararlılığı sayesinde, torna tezgahının günlük kullanılabilirliği yüzde 96'ya kadar artırılmıştır.

Emerson testimonial image. Website only!
Referans alıntısı

Stefan Rüdisühli

Emerson Fabrika Müdürü

Cobotun kurulumu ve gerçekleştirilecek görevlerin ilk programlaması, Wick AG'nin deneyimli teknisyenleri tarafından gerçekleştirildi. İsviçre'nin Küssnacht kentinde bulunan sistem evi, yaklaşık 20 yıldır küçük ve orta ölçekli şirketler için otomasyon çözümleri geliştirmektedir.

Finished parts for pressing tools, unloaded from the lathe with a FANUC CRX cobot at Emerson Professional Tools AG.

Wick AG'nin CTO'su Guido Lüönd, yeni CRX serisinin kurulum kolaylığından özellikle memnun: “Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde FANUC CRX-10𝑖A/L, herhangi bir çalışma alanına veya mevcut sisteme kolayca entegre edilebilir. Vinç veya başka bir kaldırma cihazına ihtiyacımız yok.” Yeni, özellikle kompakt R-30𝑖B Mini Plus kontrolör de mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.

Otomasyon uzmanı, kullanışlı programlama seçeneklerinden de etkilenmiştir: “FANUC CRX-10𝑖A/L, Manuel Kılavuzlu Öğretme özelliğini sunar. Bu, robotun istenen konumlara elle kolayca yönlendirilebileceği ve bu konumların sürükle ve bırak işleviyle tablete kaydedilebileceği anlamına gelir. Bu sayede, yeni bir uygulama sadece birkaç dakika içinde programlanabilir.”

İlham Alın

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot GER4TECH'in Taşınmasına Yardımcı Oluyor

Yeni bir robot geliştirmek uzmanlık, deneyim ve genellikle belirli teknoloji alanlarında uzmanlık bilgisine sahip ortaklarla işbirliği gerektirir. Bu nedenle GER4TECH, yeni otonom mobil robotuna (AMR) gelişmiş özellikler kazandırmak için işbirlikçi robotlar konusunda bir uzmana ihtiyaç duyduğunda şirket FANUC ile iletişime geçti.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

FANUC robotları, RADMOT'ta 7/24 CNC işlemeyi mümkün kılıyor

Çeşitli takım tezgahları ve robotlardan oluşan otomatik CNC işleme hücreleri, akıllı tasarım ve entegrasyon gerektirir. Öyleyse, neden dünyanın en önde gelen CNC takım tezgahları ve robot üreticisi olan FANUC'a başvurarak süreci basitleştirmiyorsunuz? Polonya'nın önde gelen işleme hizmetleri sağlayıcısı RADMOT, robotlar arasında herhangi bir çarpışma olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilen, üç işleme merkezi ve iki robot içeren yeni bir CNC freze hücresi uygulamak istediğinde tam da bu stratejiyi izledi.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot Üretim Esnekliğini Artırıyor

Bonvicini Carpenteria bugün daha da yüksek kalite ve esneklik seviyelerine sahip. Şirket, üretim hacmi gerektirdiğinde otomasyon çözümü arasında esneklik sağlayabiliyor. Özellikle Bonvicini Carpenteria, sürükle ve bırak işlevi ve basit bir tablet arayüzü gibi özelliklerle kolay ve hızlı robot programlamanın avantajlarından yararlanıyor.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.