Skip to main content
ETASIS

Casser les longs copeaux avec la fonction d'oscillation d'apprentissage des servos FANUC

Les longs copeaux issus des opérations d'usinage perturbent le fonctionnement des machines. ETASIS, un producteur d'outils turc, a cherché une solution. La CNC de FANUC propose la fonction d'oscillation par apprentissage, qui fait osciller l'outil dans le sens de la coupe, ce qui permet de maintenir la qualité et de réduire le nettoyage. Cette solution est essentielle pour l'entretien des machines robotisées et élimine le besoin d'équipement de brise-copeaux. ETASIS est très satisfaite des résultats.
ETASIS is offering their customer the perfect solution by using FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, which eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

Des tâches aux résultats

Tâche

Pour de nombreuses opérations d'usinage, les longs copeaux posent problème. Les bandes de métal enroulées peuvent s'enrouler autour de la pièce et de l'outil de coupe et gêner le bon fonctionnement de la machine-outil. ETASIS, un fabricant turc de machines-outils sur mesure, souhaite proposer à ses clients une solution qui élimine le problème des copeaux longs. Ces copeaux bouclés sont particulièrement problématiques lors du tournage, mais peuvent également survenir lors d'autres opérations telles que le perçage et le fraisage.

Solution

La CNC de FANUC fournit une application logicielle appelée fonction d'oscillation d'apprentissage du servo. Cette fonction fait osciller l'outil dans le sens de la coupe. En appliquant la commande d'apprentissage servo, l'oscillation est réalisée sans compromettre la qualité ou la précision.

Résultat

La fonction d'oscillation d'apprentissage servo améliore la qualité du produit fini. Des économies de main-d'œuvre significatives sont réalisées en évitant de devoir nettoyer les pièces. Pour les clients qui souhaitent utiliser un bras robotisé pour l'entretien des machines, l'élimination du problème des longs copeaux est cruciale. La solution logicielle de FANUC élimine le besoin d'équipement de cassage de copeau. ETASIS est très satisfaite des résultats obtenus grâce à cette fonction.

ETASIS

ETASIS produit des machines CNC depuis 1990 et est fière de la capacité de son équipe à s'adapter aux nouvelles technologies. Tous leurs produits sont de leur propre conception et ils fabriquent des machines-outils spéciales pour divers secteurs industriels.

en savoir plus sur etasis
Thanks to FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, the Turkish company ETASIS, eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

Les machines CNC FANUC contribuent à façonner l'avenir chez le spécialiste du moulage

 

ETASIS produit des machines-outils sur mesure pour de nombreuses applications, notamment pour des utilisateurs finaux de haute technologie comme l'automobile et l'aérospatiale. Les copeaux longs et enroulés peuvent causer de nombreux problèmes tels que des arrêts de convoyeur, des finitions de surface de qualité inférieure et une réduction de la durée de vie des outils.

Meliha Günaltin, directrice générale d'ETASIS, explique : " La fonction d'oscillation d'apprentissage de FANUC Servo augmente la qualité de production des machines que nous fabriquons. Dans les matériaux et les processus où la probabilité d'enroulement des copeaux est élevée, le copeau formé ne peut pas être enlevé et entraîne une perte de qualité avec le temps lorsque la pièce est traitée avec des méthodes traditionnelles."

"Dans les zones de production de masse, le copeau formé doit être nettoyé de la pièce, afin de poursuivre les processus suivants en douceur. Cela entraîne des besoins et des coûts de main-d'œuvre supplémentaires. En outre, une pièce sans copeau est inévitable pour les clients qui souhaitent mettre en œuvre un système d'automatisation robotisé tel que le chargement et le déchargement de machines. Lors de différents tests avec l'application FANUC Servo Learning Oscillation, nous avons éliminé le copeau de la pièce."

L'application FANUC Servo Learning Oscillation a permis d'éliminer le copeau de la pièce.

ETASIS testimonial Image related to the ETASIS success story.

FANUC est notre partenaire le plus important dans le développement de nouveaux produits et l'amélioration de nos produits existants. Nous avons une longue coopération avec eux. Nous sommes très heureux de bénéficier d'un service rapide et orienté vers les solutions de la part de FANUC, ainsi que d'une assistance technique dans les différents pays que nous desservons. FANUC propose des produits de haute qualité et un vaste service de pièces rechange pour nos machines. FANUC est notre partenair...

Devis de témoignages

Meliha Günaltin

Directeur général

"Après avoir déterminé les conditions de coupe appropriées de la pièce à usiner, les conditions spécifiées sont entrées dans les instructions de réglage de l'application Servo Learning Oscillation et la fonction est assurée de fonctionner en douceur. Nous avons mené des études de R&D pour déterminer les valeurs optimales de la fonction de brise-copeaux.

Nous l'utilisons également pour les perceuses et les fraiseuses, ainsi que pour les tours. L'application FANUC Servo Learning Oscillation élimine le besoin d'équipement de brise-copeaux et de main-d'œuvre supplémentaire. Elle nous apporte des avantages considérables en termes de coûts et de temps. En outre, cette fonction prolonge la durée de vie de l'outil, ce qui permet de réduire considérablement les coûts et d'améliorer l'efficacité de la production.

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.