Skip to main content
close-up-metal-piece-with-screw-itmetal-drill-industrial-drilling-machine-billet-drillin

Perçage et taraudage à grande vitesse

Le perçage et le taraudage à grande vitesse sont des processus essentiels dans les secteurs de la fabrication et de la construction. Ces techniques consistent à percer des trous et à créer des filetages rapidement et efficacement, ce qui permet d'accroître la productivité et la précision dans diverses applications. En utilisant le perçage et le taraudage à grande vitesse, les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations et obtenir des délais d'exécution plus courts sans sacrifier la qualité.

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Optimiser la flexibilité et la fiabilité de l'usinage grâce au FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK utilise une cellule d'usinage automatisée FANUC ROBODRILL Plus-K pour fabriquer de manière rentable des composants complexes et de haute précision destinés au secteur de l'énergie, même à partir de lots d'une seule pièce. Alliant un centre d’usinage CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus et d’un système de manutention intégré des outils et des pièces via un robot FANUC LR Mate 200𝑖D, cette solution permet une production flexible et sans intervention humaine, avec des changements de série rapides et des temps d’arrêt minimaux.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos atteint la précision avec FANUC ROBODRILL

Lorsqu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre haute précision, efficacité et coût, le fabricant de composants de précision Vedos s'appuie sur les centres de fraisage ROBODRILL de FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Handhabungstechnik

Une bonne prise sur l'usinage : ROBODRILL permet de multiplier par six la capacité d'usinage

Face à l'augmentation de la demande mondiale de robots, Grip GmbH avait besoin d'une plus grande capacité de centre d'usinage pour améliorer sa productivité et réduire ses coûts. Elle a choisi les centres d'usinage ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV de FANUC, réputés pour leur vitesse, leur précision, leur fiabilité et leur flexibilité, même pour des lots de pièces uniques. Ces machines, dotées d'un robot FANUC et d'un système innovant de manutention des outils et des pièces, permettent la production sans personnel de petites séries et de pièces individuelles. Cette solution a permis de multiplier par six la capacité d'usinage de Grip GmbH.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL bénéficie de taux de coupe plus rapides et d'un rendement plus élevé grâce aux machines FANUC

Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.

Nos solutions pour d'autres applications

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Améliorer l'efficacité, la précision et la productivité grâce aux solutions de FANUC pour différentes applications

De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.