Production entièrement automatisée de pièces, d'une cassette à l'autre
Une production non supervisée et une gestion à distance facile sont le rêve de nombreuses entreprises manufacturières. Gnutti Transfer a relevé le défi de créer une unité de production hautement automatisée avec une architecture flexible.
Production non supervisée grâce à une solution d'automatisation complète.
Gestion à distance aisée.
Système complexe composé de 5 robots assistés par un système de vision.
33 axes linéaires et 10 axes rotatifs équipés de moteurs FANUC.
Perspectives
Entreprise
Histoire
Produits
Perspectives
Des tâches aux résultats
Tâche
La mise en œuvre d'un système de production IoT qui intégrerait toutes les phases de travail nécessaires à la fabrication de boîtiers en aluminium moulé sous pression.
Solution
L'installation intègre diverses machines, notamment un transfert flexible vers 10 stations et cinq robots impliqués dans l'automatisation de toutes les phases du processus. La commande est assurée par deux unités CN FANUC 30𝑖-B Plus.
Résultat
Le système conçu par Gnutti Transfer permet au client de produire des pièces de cassette à cassette de manière entièrement automatique et en toute sécurité.
Entreprise
Gnutti
En 1955, Quirino Gnutti a créé Gnutti Transfer à Brescia pour la construction de tours et de machines de transfert. Au fil des ans, l'entreprise s'est développée et a évolué, intégrant de nouveaux concepts flexibles, modulaires et innovants, tout en accordant une attention particulière à la conception des machines et à la durabilité de la production. Chaque année, Gnutti Transfer expédie 35 à 40 machines depuis son site d'Ospitaletto.
Le projet était très complexe, comme l'explique Giovanni Gualco, responsable de la zone de vente de Gnutti Transfer : "L'objectif du client était de commencer avec des pièces brutes dans une cassette et de terminer avec des pièces finies dans la cassette en un seul cycle.
Les robots sont présents à toutes les étapes : un robot équipé d'un système de vision extrait les pièces brutes de la cassette et les place sur un tapis roulant qui alimente la machine laser pour le marquage ; un deuxième robot charge ensuite les composants dans la machine de transfert avant qu'un troisième robot ne décharge la machine et place les pièces dans une station intermédiaire. Un quatrième robot charge les composants dans la laveuse ; enfin, un cinquième robot prend les pièces dans la laveuse et les replace dans la cassette, prêtes pour le relais automatique vers l'assemblage.
La complexité du projet et le nombre élevé d'axes contrôlés ont nécessité un investissement considérable en temps et en ressources humaines. L'implication d'un partenaire stratégique comme FANUC a essentiellement été la clé d'une contribution technologique gagnante." Stratégique parce que FANUC est la seule entreprise capable de nous soutenir dans un projet aussi complexe que celui-ci ; gagnant parce que la technologie de FANUC offre une fonctionnalité parfaite du système ", déclare Giovanni Gualco.
Giovanni Gualco
Responsable de la zone de vente Gnutti Transfer
L'unité est certifiée Industrie 4.0 : les mandrins et toutes les pièces sont équipés de capteurs qui analysent les données relatives à la fonctionnalité de l'unité. Un PC industriel est entièrement dédié à la gestion de la machine et au contrôle de plus de 12 000 variables, ce qui permet de personnaliser des fonctionnalités qui vont de la maintenance préventive/prédictive à la régulation des paramètres du processus. Le client peut se connecter à distance, superviser la machine, lancer des cycles et modifier la configuration de l'ensemble du système pour exécuter différents types de traitement.
Produits
Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes
Le M-20𝑖B/25 est un robot 6 axes idéal pour les environnements exigeants. Sa conception légère s'accompagne d'un bras supérieur compact. Le poignet et la technologie servo avancée offrent une vite...
Le M-10𝑖D/10L dispose d'une portée étendue et d'une précision rapide. Ce modèle à bras long excelle dans la réalisation de tâches avec une vitesse et une précision inégalées. Son design fin et son...
Améliorez votre usinage de précision. Conçue pour les machines de précision à grande vitesse, la commande FANUC 30𝑖-B Plus est la solution idéale pour les applications complexes impliquant des axe...
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Automatisez la gestion des machines avec des robots afin d'améliorer considérablement votre production en offrant une précision supérieure et un fonctionnement continu, contrairement à la gestion manuelle. Augmentez l'efficacité, obtenez un rendement constant, réduisez les coûts de main-d'œuvre et ajoutez une valeur substantielle à l'ensemble de votre processus de production.