Skip to main content
Green Services

Le robot FANUC s'attaque à l'agriculture

Le levage de charges lourdes et les efforts physiques ne sont plus qu'un lointain souvenir chez Green Services. Le système de palettisation automatisé équipé d'un robot FANUC assure aujourd'hui un fonctionnement sûr et productif.
Success story about successful implementation of FANUC robots in the agricultural industry. A FANUC Robot M-20iD/35 palletising turf rolls at the Swiss company Green Services.

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Green Services GmbH avait besoin d'un moyen d'alléger le travail manuel physiquement exigeant qu'implique la palettisation du gazon récolté par l'entreprise. Cependant, l'automatisation d'une telle tâche est un défi, non seulement en raison du poids, mais aussi à cause des propriétés fluctuantes de ce produit naturel.
 

Solution

Green Services s'est tourné vers l'expertise en construction de machines et en automatisation de processus de TwinAutomation, qui a spécifié un robot industriel FANUC M-20𝑖D/35 à 6 axes pour faciliter la palettisation des rouleaux de gazon. Monté à l'arrière d'une moissonneuse existante, le robot M-20𝑖D/35 est doté d'options de sécurité intégrées, dont le logiciel FANUC DCS (Dual Safety Check).

Résultat

Le levage de charges lourdes et les efforts physiques ne sont plus qu'un lointain souvenir chez Green Services. Le système de palettisation automatisé doté du robot FANUC assure aujourd'hui un fonctionnement sûr et productif. La capacité de palettisation est passée à environ 500 rouleaux par heure sur la base d'un temps de cycle de 7 secondes, ce qui a permis de réduire le temps de travail d'environ 45 % et d'accroître la flexibilité de la production.

La capacité de palettisation est passée à environ 500 rouleaux par heure sur la base d'un temps de cycle de 7 secondes.

Green Services

Située à environ 5 km au nord-ouest de Winterthur, en Suisse, Green Services GmbH est dirigée par son fondateur et directeur général, Ernst Brandenberger, et par son fils Marco. L'entreprise produit du gazon en rouleau pour les jardins privés, les terrains de jeux, les parcs, les terrains de golf et les terrains de sport. Green Services a également une activité agricole qui comprend la production laitière et les cultures arables.

EN SAVOIR PLUS SUR L'INTÉGRATEUR DE CE PROJET
Image related to the success story GREEN SERVICES. FANUC Switzerland

Comment un robot est devenu agriculteur

 

"La récolte du gazon a toujours été un processus très exigeant, chaque rouleau pesant environ 15 kg", déclare Ernst Brandenberger, fondateur et directeur général de Green Services GmbH. "Conformément à notre philosophie d'amélioration continue, nous avons commencé à chercher une solution automatisée qui faciliterait la tâche très physique de la palettisation du gazon."

Green Services s'est adressé à TwinAutomation GmbH, un spécialiste suisse de la conception et de la fabrication de solutions personnalisées pour un large éventail d'industries. Proposant une gestion de projet complète, de la conception initiale à la mise en service finale, TwinAutomation intègre régulièrement des robots FANUC dans les projets de ses clients. Aujourd'hui, la plupart des machines construites par l'entreprise sont équipées de robots.

Robot palletising rolled turf

"Par exemple, le taux d'humidité varie chaque jour, ce qui signifie que les propriétés du gazon ont tendance à fluctuer", explique M. Studer. "Le comportement au roulement diffère, tout comme la résistance et la fermeté. En outre, les vibrations du moteur de l'abatteuse ont un effet négatif sur la palettisation."

Il était clair que l'application de palettisation du gazon chez Green Services exigeait un robot extrêmement fiable en termes de contrôle, de performance et de durée de vie. C'est dans cette optique que TwinAutomation a opté pour un robot industriel 6 axes FANUC M-20𝑖D/35 offrant une charge utile de 35 kg et une portée de 1831 mm.

Michael Studer, Green Services

Il existe de nombreuses applications inexploitées pour les robots industriels dans le secteur de l'agriculture, c'était donc une occasion passionnante de montrer ce que nous pouvions faire.

Devis de témoignages

Michael Studer

Directeur général TwinAutomation GmbH

 

" Nous avons préparé le robot FANUC avec la pince dans nos locaux, l'assemblage et la mise en service ayant lieu sur le site de Green Services. Nous avons monté le robot à l'intérieur d'une récolteuse de gazon existante et nous avons commencé à automatiser l'opération de palettisation ", explique M. Studer.

TwinAutomation a équipé le véhicule de diverses options de sécurité, telles qu'une barrière de sécurité motorisée à l'arrière du véhicule qui se palettise lorsque le robot FANUC est en fonctionnement. Le logiciel DCS (Dual Check Safety) de FANUC, qui permet au personnel de travailler en toute sécurité, apporte un soutien supplémentaire en matière de sécurité.

Le système d'automatisation étant désormais pleinement opérationnel chez Green Services, la capacité de palettisation est d'environ 500 rouleaux par heure sur la base d'un temps de cycle de 7 secondes.

FANUC Robot M-20iD/35 palletising of turf rolls

M. Brandenberger conclut en ajoutant : "Dans notre secteur, lorsque nous disons "sur le terrain", cela signifie généralement en fonctionnement dans une usine de fabrication ou de traitement, mais cela a adopté un sens très littéral dans ce projet."

Dans notre secteur, lorsque nous disons "sur le terrain", cela signifie généralement en fonctionnement dans une usine de fabrication ou de traitement.

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.