Découpe de gâteaux avec une précision ultrasonique
Les goulots d'étranglement dans la production sont souvent dus à des opérations manuelles de précision qui prennent beaucoup de temps. Dans ces cas-là, une étape d'automatisation innovante mais simple peut multiplier le volume de production.
Le robot rend la découpe des gâteaux plus précise, plus propre et plus efficace.
La découpe des gâteaux à l'aide de la technologie des ultrasons et d'un bras robotisé est précise, propre et efficace.
Le système de vision artificielle guide le robot.
Perspectives
Entreprise
Histoire
Produits
Perspectives
Les clés de la tâche au résultat
Tâche
Dans un environnement hautement compétitif où il est nécessaire d'assurer l'excellence des processus, comme l'industrie alimentaire, Vigap souhaitait augmenter sa productivité en résolvant le goulot d'étranglement de la découpe des gâteaux.
Solution
Vigap a automatisé le processus de découpe, qui était auparavant effectué à la main, avec l'introduction d'un robot FANUC qui utilise une lame à ultrasons, dans un espace réduit, apportant ainsi perfection et rapidité à la production.
Résultat
Alors que Vigap coupait auparavant 300 gâteaux par jour, aujourd'hui, grâce à la cellule robotisée développée par Demur, Vigap peut couper jusqu'à 2 000 gâteaux par jour. Le personnel qui était chargé de cette tâche répétitive est désormais employé à des fonctions de recherche et de développement.
Entreprise
VIGAP
Basée à Alì Terme, dans la province de Messine, Vigap est l'une des principales entreprises de boulangerie de Sicile. Depuis 1975, Vigap produit des produits de boulangerie surgelés sucrés et salés pour le secteur Ho.Re.Ca et pour les bars, fabriqués selon des recettes traditionnelles et dans le respect des normes de qualité imposées.
Vigap est une entreprise familiale ; la vision de la deuxième génération est de maintenir un haut niveau de qualité tout en optimisant les ressources. "Nous avons choisi d'automatiser certaines phases de production afin d'être plus stables et d'augmenter notre capacité de production en vue de nos projets futurs. Nous ne voulions pas manquer l'occasion de rendre nos processus plus efficaces", souligne Massimiliano Pistone, directeur de la production.
Vigap a choisi d'automatiser le processus de découpe des gâteaux cuits en introduisant dans la production un robot équipé d'une lame à ultrasons, qui permet une découpe propre et précise des gâteaux.
"Maintenant, avec la technologie, nous sommes plus efficaces, plus précis, et nous pouvons garantir une coupe propre du produit, tout en bénéficiant d'une augmentation concrète de notre capacité de production", explique Pistone.
Carlo Depu
Directeur général de Demur
Comme l'explique Carlo Depu, directeur général de Demur, un intégrateur de systèmes spécialisé dans les systèmes robotiques industriels basé à Savoca (ME), le goulot d'étranglement dans la chaîne de production des gâteaux était la découpe de ces derniers. Cette opération était réalisée à l'aide d'une machine manuelle qui pouvait couper 300 gâteaux par jour. Vigap a remplacé la machine par une cellule composée d'un robot FANUC LR Mate articulé et d'une lame à ultrasons. Vigap peut désormais couper jusqu'à 2 000 gâteaux par jour (+650%).
Le personnel qui s'occupait auparavant de la découpe des gâteaux a été transféré dans le département de recherche et développement.
Lors de la découpe, le robot est guidé par un système de vision industrielle capable de reconnaître l'objet et de calculer son centre de gravité. Cela rend la machine polyvalente et flexible dans ses opérations.
La coupe est réalisée à l'aide de la technologie ultrasonique, qui fait vibrer la lame en titane à 20 kHz. De cette manière, la coupe est précise, propre, rapide et, comme elle répond aux exigences de propreté et d'hygiène, aucun résidu alimentaire ne reste sur la lame.
" J'ai choisi le robot FANUC, mais surtout l'équipe FANUC, parce qu'elle est composée de personnes très compétentes, avec lesquelles il est possible de parler de solutions technologiques de haut niveau, pour le développement d'applications complexes qui nécessitent des solutions articulées dans un contexte économique et organisationnel sain ", conclut Depu.
Produits
Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes
Conçu pour les salles blanches et les environnements alimentaires, le LR Mate 200𝑖D/7C est un robot 6 axes compact et polyvalent conçu pour une propreté maximale. Ses puissants servomoteurs et son ...
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.