Norm Tooling

Higher machining throughput and product quality with FANUC

Investing in a new machine tool typically comes with a checklist that includes priorities such as precision, speed, efficiency and reliability. While many machines claims to meet these objectives, only actual results in real-world applications can qualify such assertions. And where better to test the merits of FANUC machines than a high-volume machine shop serving sectors that include automotive, white goods and electronics. The results speak for themselves.
Video FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

La réduction des interventions manuelles et l'augmentation de l'automatisation, en particulier dans les processus d'usinage de précision, étaient devenues une priorité majeure chez Norm Tooling. La société voulait de nouvelles machines-outils CNC capables d'augmenter à la fois le débit et la qualité des produits, soutenues par un niveau élevé d'assistance technique et de formation pour une intégration rapide et sans heurts.

Solution

Norm Tooling a choisi des centres d'usinage verticaux CNC FANUC et des machines d'électro-érosion à fil. L'arrivée de plusieurs modèles ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 et ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C sur le site permettrait d'obtenir les paramètres de vitesse, de précision et de fiabilité recherchés par l'entreprise. Les nouvelles machines FANUC, soutenues par l'assistance technique et la formation de renommée mondiale de FANUC, ont rapidement permis à Norm Tooling d'augmenter sa productivité de 7 %, de réduire ses taux d'erreur de 5 % et de diminuer ses temps de production de 10 %. Ces gains, dans un contexte d'usinage d'environ 40 millions de composants par an, sont extrêmement significatifs.

À propos de Norm Tooling

Image FFG Werke building - case study

Fondée en 2003 à Izmir, en Turquie, Norm Tooling est devenue un leader de l'usinage de composants et de la fabrication d'outils. Avec des technologies de fabrication sur site comprenant 28 machines-outils CNC de pointe, l'entreprise fournit des solutions aux secteurs de l'automobile, des produits blancs/appareils ménagers, de l'aérospatiale, de la construction de machines, de l'électronique, de l'ameublement et de la construction. Cette entreprise de plus de 300 employés fait partie de Norm Holding, qui emploie au total quelque 4 000 personnes dans 23 sociétés réparties dans huit pays.

EN SAVOIR PLUS sur Norm Tooling

Les machines FANUC favorisent l'efficacité et la maîtrise des coûts

La collaboration de Norm Tooling avec FANUC est née de la nécessité pour l'entreprise de rendre ses opérations de fabrication plus efficaces et plus précises.

"La haute précision, les faibles taux d'erreur et la vitesse sont des facteurs essentiels pour nous", déclare Yolcu. "C'est pourquoi nous utilisons des centres d'usinage verticaux et des machines d'électroérosion à fil FANUC."

Il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que les centres d'usinage verticaux et les machines d'électroérosion à fil de FANUC ne soient pas aussi efficaces que les centres d'usinage verticaux.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

 

Plusieurs modèles ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 et ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C sont désormais pleinement opérationnels dans l'usine de fabrication de Norm Tooling. Les centres d'usinage CNC FANUC ROBODRILL offrent une vitesse et une fiabilité élevées pour le fraisage et le perçage de précision, tandis que les machines d'électroérosion à fil CNC ROBOCUT permettent à Norm Tooling d'obtenir d'excellents résultats sur les pièces complexes.

" La réduction des interventions manuelles et l'augmentation de l'automatisation, en particulier dans nos processus d'usinage de précision, étaient une priorité majeure ", explique-t-il. "Parallèlement, l'adaptation et la formation rapides de nos opérateurs aux nouvelles machines étaient essentielles. Grâce à l'assistance technique et à la formation fournies par FANUC, nous avons réussi une intégration rapide et réussie."

Selon Yolcu, les principales raisons du choix des solutions FANUC ROBODRILL et ROBOCUT comprenaient leurs hautes performances de fonctionnement et leurs faibles taux d'erreur.

Testimonial image FFG Werke case study  - Dirk Jaenecke
Devis de témoignages

Meriçcan Yolcu

Chargé de production

" Grâce à l'introduction des machines FANUC, nous sommes désormais en mesure de produire plus rapidement et selon des normes de qualité encore plus élevées ", rapporte un Yolcu très satisfait. "Nos processus de fabrication sont désormais encore plus efficaces et nous bénéficions également d'un meilleur contrôle des coûts. Cette coopération avec FANUC a finalement permis d'augmenter notre capacité de production et de nous donner un avantage concurrentiel."

FANUC : justify ; FANUC : justify ; FANUC : justify ; FANUC : justify.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.