Grüne Dienstleistungen

FANUC Roboter nimmt die Landwirtschaft in Angriff

Schweres Heben und körperliche Anstrengung gehören bei Green Services nun der Vergangenheit an. Das automatische Palettierungssystem mit dem FANUC Roboter sorgt heute für einen sicheren und produktiven Betrieb.
Success story about successful implementation of FANUC robots in the agricultural industry. A FANUC Robot M-20iD/35 palletising turf rolls at the Swiss company Green Services.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Die Green Services GmbH suchte nach einer Möglichkeit, die körperlich anstrengende manuelle Arbeit bei der Palettierung des geernteten Rasens des Unternehmens zu erleichtern. Eine solche Aufgabe zu automatisieren ist jedoch eine Herausforderung, nicht nur wegen des Gewichts, sondern auch wegen der schwankenden Eigenschaften dieses Naturprodukts.
 

Lösung

Green Services wandte sich an die Maschinenbau- und Prozessautomatisierungsexperten von TwinAutomation, die einen 6-achsigen Industrieroboter vom Typ FANUC M-20𝑖D/35 spezifizierten, um die Palettierung der Rasenrollen zu erleichtern. Der M-20𝑖D/35 wird an der Rückseite einer vorhandenen Erntemaschine montiert und durch integrierte Sicherheitsoptionen unterstützt, zu denen auch die FANUC DCS (Dual Safety Check) Software gehört.

Ergebnis

Schwere Hebearbeiten und körperliche Belastungen gehören bei Green Services nun der Vergangenheit an. Das automatisierte Palettiersystem mit dem FANUC Roboter sorgt heute für einen sicheren und produktiven Betrieb. Die Palettierungskapazität wurde auf etwa 500 Rollen pro Stunde erhöht, basierend auf einer Zykluszeit von 7 Sekunden, was eine Arbeitszeitverkürzung von ca. 45 % und eine größere Produktionsflexibilität bedeutet.

Grüne Dienstleistungen

Image related to the success story GREEN SERVICES. FANUC Switzerland

Die Green Services GmbH befindet sich rund 5 km nordwestlich von Winterthur in der Schweiz und wird von Gründer und Geschäftsführer Ernst Brandenberger und seinem Sohn Marco geführt. Das Unternehmen produziert Rollrasen für Hausgärten, Spielplätze, Parks, Golfplätze und Sportplätze. Green Services betreibt auch einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchwirtschaft und Ackerbau.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN INTEGRATOR DIESES PROJEKTS

Wie ein Roboter zum Landwirt wurde

"Die Rasenernte war schon immer ein sehr anspruchsvoller Prozess, da jede Rolle etwa 15 kg wiegt", erklärt Ernst Brandenberger, Gründer und Geschäftsführer der Green Services GmbH. "Im Einklang mit unserem Ethos der kontinuierlichen Verbesserung suchten wir nach einer automatisierten Lösung, die die körperlich anstrengende Palettierung des Rasens erleichtern würde."

Green Services wandte sich an die TwinAutomation GmbH, einen in der Schweiz ansässigen Spezialisten für die Entwicklung und Herstellung von maßgeschneiderten Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. TwinAutomation bietet ein komplettes Projektmanagement vom ersten Konzept bis zur endgültigen Inbetriebnahme an und bindet regelmäßig FANUC Roboter in seine Kundenprojekte ein. Heute sind die meisten der von dem Unternehmen gebauten Maschinen mit Robotern ausgestattet.

Robot palletising rolled turf

"Wir waren von Anfang an sehr an diesem Projekt interessiert, weil es etwas völlig anderes war", sagt Michael Studer, Geschäftsführer von TwinAutomation.

Wie viele Maschinenbauer und Systemintegratoren konzentriert sich TwinAutomation normalerweise auf industrielle Anwendungen, bei denen Präzisionstechnik, Standardbetriebsverfahren und Konformität die Norm sind. Rasen als Naturprodukt ist anders.

"Zum Beispiel ändert sich der Feuchtigkeitsgehalt täglich, was bedeutet, dass die Raseneigenschaften zu Schwankungen neigen", erklärt Herr Studer. "Das Abrollverhalten ist unterschiedlich, ebenso die Stärke und Festigkeit. Zudem wirken sich die Vibrationen des Erntemotors negativ auf die Palettierung aus."

Es war klar, dass die Anwendung der Palettierung von Rasen bei Green Services einen äußerst zuverlässigen Roboter in Bezug auf Steuerung, Leistung und Lebensdauer erforderte. Vor diesem Hintergrund entschied sich TwinAutomation für einen FANUC M-20𝑖D/35 6-achsigen Industrieroboter mit 35 kg Traglast und 1831 mm Reichweite.

Michael Studer, Green Services
Testimonials quote

Michael Studer

Geschäftsführer TwinAutomation GmbH

"Wir haben den FANUC Roboter mit dem Greifer bei uns im Haus vorbereitet, die Montage und Inbetriebnahme erfolgte dann bei Green Services vor Ort. Wir bauten den Roboter in einen vorhandenen Rasenmäher ein und begannen mit der Automatisierung der Palettierung", sagt Herr Studer.

TwinAutomation stattete das Fahrzeug mit verschiedenen Sicherheitsoptionen aus, wie z. B. einem elektrisch absenkbaren Sicherheitstor am Heck des Fahrzeugs, das sich schließt, wenn der FANUC Roboter in Betrieb ist. Die FANUC DCS (Dual Check Safety) Software unterstützt die Sicherheit zusätzlich, so dass das Personal in völliger Sicherheit arbeiten kann.

Nachdem das Automatisierungssystem bei Green Services nun vollständig in Betrieb ist, liegt die Palettierungskapazität bei etwa 500 Rollen pro Stunde, basierend auf einer Zykluszeit von 7 Sekunden.

FANUC Robot M-20iD/35 palletising of turf rolls

"Durch diesen innovativen Ansatz konnten wir ca. 45% Arbeitszeit einsparen und unsere Mitarbeiter körperlich massiv entlasten", berichtet Herr Brandenberger hoch zufrieden. "Auch in der Produktion sind wir flexibler geworden."

Abschließend fügt Herr Brandenberger hinzu: "Wenn wir in unserer Branche von 'im Feld' sprechen, bedeutet das in der Regel den Einsatz in einer Produktions- oder Prozessanlage, aber in diesem Projekt hat es eine sehr wörtliche Bedeutung angenommen."

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.