Silverline

FANUC Robots: De Motor Achter Efficiënte Afzuigkap Productie

De samenwerking tussen FANUC en afzuigkappenfabrikant Silverline begon in 2015 met een speciaal project rond geautomatiseerd verlijmen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een succesverhaal met in totaal 17 FANUC-robots die actief zijn in de fabriek van Silverline in Turkije. FANUC ziet dit soort trajecten regelmatig: één eerste stap richting robotisering leidt vaak al snel tot het besef dat productieprocessen naar een volledig nieuw prestatieniveau kunnen worden getild.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Silverline is using FANUC robots for tasks such as chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer, and press feeding applications, which constitute 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat

Taak

De wereldwijde trends in keuken- en fornuisontwerpen drijven de behoefte aan dynamische ontwikkelingsprocessen aan. Silverline heeft vandaag de dag ongeveer 4.000 verschillende ontwerpen in zijn productportfolio. Als antwoord op de groeiende vraag naar deze producten wilde het bedrijf een geschikte automatiseringspartner vinden.

Oplossing

Wat begon met de introductie van een FANUC zesassige industriële robot voor een geautomatiseerd verlijmingsproject in 2015 is uitgegroeid tot een totaal van 17 FANUC robots die een breed scala aan belangrijke bewerkingen uitvoeren. Een van de nieuwste modellen is een FANUC CRX-serie collaboratieve robot (cobot).

Resultaat

Het gebruik van FANUC-robots helpt Silverline om zijn strategie te realiseren: het inzetten van technologieën van de nieuwste generatie bij de productie van innovatieve afzuigkappen. Door processen zoals verlijmen, plaatbuigen, lassen, palletiseren, productoverdracht en persaanvoer te automatiseren, vertegenwoordigen FANUC-robots vandaag al 27% van de productiecapaciteit bij Silverline. Ze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het continu verbeteringsplan van het bedrijf.

Silverline

mage related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

In 1994 begon het in Turkije gevestigde Silverline zijn activiteiten en sindsdien heeft het bedrijf miljoenen afzuigkappen geproduceerd. Vandaag de dag is het ISO 9001-gecertificeerde Silverline een van de 10 grootste fabrikanten van afzuigkappen ter wereld en exporteert het bedrijf naar meer dan 70 landen vanuit zijn 103.000 m2 grote, ultramoderne fabriek. Met meer dan 4.000 productontwerpen heeft het meer dan 1.850 werknemers tellende bedrijf meer dan 150 internationale designprijzen gewonnen van 's werelds meest prestigieuze organisaties, waaronder de Red Dot Design Award, de iF Design Award en de European Product Design Award.

MEER INFORMATIE OVER Silverline

Met FANUC Robots Draait de Productie op Volle Toeren

Met wereldwijde trends in keuken- en kookplaatdesign die voortdurend evolueren, weet Silverline steeds een stap voor te blijven dankzij voortdurende innovatie waarin functionaliteit en elegantie samenkomen. Daarom produceert het bedrijf zijn afzuigkappen en andere producten met technologieën van de nieuwste generatie.

Murat Koç, algemeen directeur van Silverline, legt uit: "Ondanks ons succes hechten we veel belang aan toekomstige technologieën, omdat we streven naar voortdurende verbetering en duurzame productie. We investeren voortdurend in onze processen en zijn trots dat we behoren tot de top 250 bedrijven in Turkije die investeren in R&D."

De samenwerking tussen Silverline en FANUC begon in 2015, met de inzet van een zesassige FANUC-industriële robot voor een geautomatiseerd verlijmingsproject.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Testimonial of Suat Çetin.
Aanvraag Referenties

Suat Çetin

Directeur Productietechniek

Op dit moment werkt Silverline voor 27% van zijn productiecapaciteit met FANUC robots. Modellen zoals de M-710𝑖C/70, R-2000𝑖C/165F, ARC Mate 120𝑖C, M-10𝑖A en M-20𝑖A zorgen voor een ononderbroken productie.

"We zijn erg blij met de samenwerking met FANUC. FANUC draagt bij aan onze strategie van voortdurende verbetering in de productie; onze technologische vernieuwing", aldus Çetin.

Een voorbeeld van deze strategie is Silverline's onlangs geïnstalleerde FANUC CRX-10𝑖A/L collaboratieve robot (cobot), die samenwerkt met de werknemers van het bedrijf om de productie-efficiëntie te verhogen zonder de beperkingen van bewaking of barrières.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

"De technologieën die FANUC op dit gebied heeft ontwikkeld, bieden onze productieactiviteiten flexibiliteit en productiviteit. In de toekomst zal onze samenwerking met FANUC voor de verbetering van onze technologie en productiecapaciteit alleen maar sterker worden," benadrukt Çetin.

De industriële transformatie van Silverline's fabriek, samen met de voortdurende opleiding van gekwalificeerd personeel, zal de flexibiliteit van de productieprocessen van het bedrijf verder verhogen.

Çetin concludeert: "Als betrouwbare partner zullen we blijven samenwerken met FANUC, een bedrijf dat een hoge productkwaliteit biedt in lijn met onze vereisten, oplossingsgericht professioneel gedrag, en wereldwijde service en onderdelenondersteuning."

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.