Skip to main content
Giuliani

Les CNC et les robots FANUC sont la clé du succès

Les bons processus de contrôle des machines et d'automatisation des robots peuvent conduire à des augmentations majeures de l'efficacité et de la connectivité pour l'industrie 4.0, comme peut en témoigner Giuliani, spécialiste des machines de transfert pour le traitement des serrures et des clés. L'entreprise coopère avec FANUC depuis plus de 20 ans.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Giuliani fabrique des machines de transfert à haute productivité pour le marché des serrures et des clés. L'objectif est de combiner des volumes élevés avec une vitesse et une fiabilité maximales, ainsi qu'une approche simple et l'option d'interfaçage avec le logiciel de l'entreprise dans le contexte de l'industrie 4.0.

Solution

Équipée de la CNC FANUC 31𝑖-B et du robot anthropomorphe M-10, la MCL - la machine de transfert en ligne multiposte - peut atteindre une production de 700 clés par heure. Elle est composée de 18 stations et permet la production complète de clés, de l'ébauche au produit fini, sans aucune supervision de l'opérateur.

Résultat

Grâce à la collaboration avec la technologie FANUC et à la disponibilité d'un service d'assistance global rapide et étendu, depuis plus de 60 ans, Giuliani est la référence mondiale pour la production de machines automatisées pour l'usinage des clés.

Giuliani

Giuliani a été créée en 1957, lorsque son fondateur, Tonino Giuliani, a commencé une activité pionnière dans le développement de machines pour le traitement des serrures et des clés. En 1999, Giuliani a intégré le groupe Bucci Industries, qui était impliqué dans le secteur de l'automatisation et de la robotique industrielle et dans le nouveau secteur des matériaux composites avancés. Aujourd'hui, le groupe emploie plus de 1 000 personnes réparties sur 14 sites, 4 en Italie et 10 à l'étranger.

EN SAVOIR PLUS SUR GIULIANI
Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Production jusqu'à 700 clés par heure

En effet, la MCL est capable de combiner sur une seule ligne les procédures de : frappe de l'archet, marquage laser, fraisage du profil, arrondi arrière et rainurage de la lame, brochage des bouchons, chanfreinage de la pointe, piquage des encoches, piquage des bouchons, piquage des ondes, ébavurage, marquage du code, brossage, contrôle qualité à 100 % et sonnerie.

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Équipée d'une CNC FANUC 31𝑖-B, qui permet de contrôler jusqu'à 72 axes, la machine se compose de 18 stations. Elle permet de produire jusqu'à 700 clés par heure et de sonner jusqu'à 6 clés.

Toutes les machines fabriquées par Giuliani sont conçues pour être interfacées avec des logiciels d'entreprise, conformément aux dernières exigences de l'Industrie 4.0. "Le système reçoit les commandes directement du réseau de l'entreprise cliente et les traduit dans un programme de traitement dédié à chaque code du processus, en l'acheminant tout au long de son processus de production", a déclaré Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

 

L'automatisation de la machine est renforcée par la présence d'un robot FANUC M-10 pour l'alimentation de l'entrée de ligne. "L'un des points forts des transferts en ligne est la commutation du produit et de l'équipement sans qu'aucun opérateur ne soit présent", explique Malavolti.

"Tout cela est rendu possible par une alimentation multiple du produit brut par un changement d'équipement automatique et robotisé : en effet, nos étaux s'adaptent automatiquement au profil du produit, grâce au système CNC incorporé dans ces transferts".

 

 

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Giuliani et FANUC collaborent depuis 20 ans. "Cela nous a permis de rester constamment à l'avant-garde du marché de la technologie," souligne Cusumano.

Les deux entreprises partagent également une vision globale en matière de service à la clientèle, puisqu'elles peuvent toutes deux compter sur un service mondial prêt à répondre rapidement à toute demande d'assistance.

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani
Devis de témoignages

Dario Cusumano

Directeur général de Giuliani

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.