Skip to main content
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Automatisation modulaire de la CNC et du robot à l'aide d'une plateforme commune

Le fabricant de machines-outils CNC SCHNEEBERGER Maschinen AG a choisi FANUC pour sa réputation mondiale, ses produits durables et son réseau d'assistance. FANUC a fourni une solution complète avec CNC, robots et moteurs, permettant une communication transparente. L'adoption de la dernière CNC 31𝑖-B de FANUC a permis d'améliorer les diagnostics et la qualité de l'affûtage des outils.
Case Study Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Le fabricant de machines CNC à affûter les outils J. SCHNEEBERGER Maschinen AG souhaitait trouver un spécialiste des solutions d'automatisation capable de contrôler des technologies CNC et robotiques distinctes à l'aide d'une plateforme commune. Le fournisseur devait également assurer une assistance mondiale pendant toute la durée de vie des machines. 

Solution

SCHNEEBERGER a choisi FANUC en raison de la réputation mondiale de l'entreprise, de ses produits durables et de son réseau d'assistance mondial. FANUC fournit à SCHNEEBERGER une combinaison optimale de 31𝑖CNC série B, PANEL [fanuc_tokens :Intelligent_i]Pc industriel H Pro, robots SCARA SR-12𝑖A et LR Mate 200𝑖D, ainsi que des moteurs linéaires et des moteurs couples. FANUC I/O Link𝑖facilite les communications en série entre la CNC et le robot.

Résultat

Les affûteuses d'outils de précision SCHNEEBERGER tirent parti d'une plateforme de commande unique pour la CNC et le robot, le PC industriel assurant un échange de données convivial. En outre, l'utilisation de moteurs FANUC a permis d'améliorer nettement la qualité et la précision de l'affûtage des outils. Au cours de l'année écoulée, l'adoption de la dernière CNC FANUC 31𝑖-B a permis d'améliorer encore les capacités de diagnostic.

 

Les affûteuses d'outils bénéficient d'une plate-forme de commande unique, à la fois pour la CNC et pour le robot, le PC industriel assurant l'échange de données convivial.

À propos de J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Basée à Roggwil, à environ 40 km à l'ouest de Zurich, en Suisse, SCHNEEBERGER est une entreprise familiale qui fabrique des machines-outils CNC de précision. Fondée en 1923, l'entreprise emploie environ 180 personnes dans le monde et compte des clients dans pratiquement tous les pays développés. Le réseau dense d'installations de service de SCHNEEBERGER à proximité de ses clients soutient les activités de l'entreprise dans une pléthore d'industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale et l'énergie.

en savoir plus sur schNEEBERGER
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

Les bons outils pour le travail

 

" Nos affûteuses d'outils de précision CNC doivent répondre à un certain nombre de critères importants ", déclare Hartmut Rühl, responsable du développement logiciel chez SCHNEEBERGER. "Tout d'abord, elles doivent traiter des matériaux durs pour outils de coupe tels que le carbure, l'acier rapide et la céramique. Nos machines doivent également atteindre une précision ultra-élevée, de l'ordre du micron, tandis qu'une autre condition préalable consiste à garantir une qualité de surface optimale."

 

Il y a environ 30 ans, SCHNEEBERGER s'est mis à la recherche d'une commande industrielle hautement flexible, précise et dynamique, capable d'interpoler au moins cinq axes simultanément. Pour la communication avec l'opérateur, une interface utilisateur conviviale était également indispensable.

 

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

En outre, la disponibilité mondiale était essentielle, car nos machines sont exportées dans le monde entier. En fin de compte, nous avons choisi FANUC parce qu'elle jouit d'une très bonne réputation et que ses produits sont très fiables et durables. Nous savions également que le réseau mondial de service client de FANUC garantirait la disponibilité des pièces rechange à tout moment et en tout lieu.

Devis de témoignages

Hartmut Rühl

Chef du développement logiciel chez SCHNEEBERGER

 

La solution fournie à SCHNEEBERGER aujourd'hui est basée sur une CNC FANUC 31𝑖-B avec un PC industriel FANUC PANEL 𝑖H Pro. Grâce à l'utilisation de FANUC I/O Link𝑖, la CNC et les robots FANUC communiquent via une seule plateforme de contrôle.

 

" Pour nous, la connexion entre le robot et la CNC est un grand avantage ", déclare Antonio Grasso, responsable du développement électronique chez SCHNEEBERGER. "Cela signifie que nos utilisateurs peuvent contrôler deux systèmes complètement différents à l'aide d'une seule commande. De plus, notre adoption de la dernière commande 31-𝑖B signifie que nous disposons désormais d'une CNC dotée de capacités de diagnostic encore meilleures, ce qui renforce la fiabilité de la machine."

 

La connexion entre le robot et la CNC est un grand avantage pour nous", déclare Antonio Grasso, responsable du développement électronique chez SCHNEEBERGER.

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.

Autre avantage, SCHNEEBERGER utilise des moteurs linéaires et des moteurs-couple FANUC depuis le début de l'année 2000. Ces moteurs contribuent à fournir le mouvement d'oscillation court et rapide des machines SCHNEEBERGER dans le cadre du processus d'affûtage des outils. Aujourd'hui, SCHNEEBERGER est un utilisateur quasi-exclusif de produits FANUC : robots, CNC et moteurs.

"FANUC s'est avéré être un partenaire très fiable et compétent au fil des ans", conclut M. Rühl.

.

Automated CNC grinding with FANUC Robot LR Mate 200iD at CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG.

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.