NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.
Birkaç robotun bulunduğu otomatik bir sistemde mükemmel şekilde çalışır.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
NTM'nin Finlandiya'daki fabrikasında, tesisi genişletmeye veya mevcut üretimi aksatmaya gerek kalmadan çöp kamyonları ve sıkıştırıcıların üretim kapasitesini artırmasını sağlamak.
Çözüm
Entegre robot çözümü, iki tona kadar ağırlığa sahip FANUC M-2000𝑖A/2300 kaldırma ve döndürme sıkıştırıcı bölümleri ile FANUC ARC Mate robotunun gece insansız fabrikada bölümleri ustaca kaynaklamasını içermektedir.
Sonuç
NTM, gece vardiyasına gerek kalmadan ürünlerine yönelik artan talebi karşılayabilir. Ağır kaldırma işlerinin çoğu artık çalışanlar yerine robotlar tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Şirket
NTM
NTM, çöp toplama sektöründe önemli bir aktördür. Şirket, çeşitli atık ürünlerin geri dönüşümüne yönelik artan eğilime cevap vermek için yüzlerce farklı yapı spesifikasyonu sunmaktadır ve son dönemde yıllık satışlarında %10-15 oranında artış kaydetmiştir.
Üretim kapasitesini artırmak için NTM, FANUC'un Finlandiya'daki servis ortağı MTC Flextek'e başvurdu. Plan, ağır kaldırma işlerinin çoğunu ve kaynak işlerinin bir kısmını otomatikleştirmekti. “Otomasyona geçeceğimizi duyurduğumuzda, personel pek heyecanlanmadı, ancak robotların işlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ve gece vardiyasında çalışacaklarını, böylece onların çalışmak zorunda kalmayacaklarını öğrendiklerinde, yeni robotların getirilmesine olumlu yaklaştılar,” diyor NTM'den Simon Grönqvist.
Grönqvist, “FANUC'u tercih etmemizin birkaç nedeni vardı” diyor. "İlk olarak, MTC ihtiyaçlarımıza en uygun bütünsel çözümü sundu. İkincisi, FANUC M-2000𝑖A/2300, iki tona kadar ağır yükleri taşıyabilen tek robottur. Üçüncü olarak, bu çözümle FANUC ARC Mate'in gece boyunca çalışması için kolayca yeni kaynak programları oluşturabiliriz. Çözüm ayrıca kompakt, güvenlik odaklı ve mevcut üretim tesisimize uyuyor. Son olarak, fabrikamızda zaten bir FANUC robotu olduğu için ekibimiz işletim sistemine aşina."
Gün boyunca robotlar gece vardiyası için hazırlanır. Bu işlem, ağır yüklerin güvenlik çukurunun etrafına yerleştirilmesini ve kaldırma ve kaynak gereksinimlerine göre işletim sisteminin kurulmasını içerir. Grönqvist şöyle devam ediyor: “Gündüzleri de robotların yeteneklerini deniyor ve test ediyoruz. Bu işlem, bir kontrol paneli ile gerçek zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Yazılım, simülasyonları kaydediyor ve biz istersek bunları gece çalıştırabiliyoruz.” Robotlar, gözetimsiz gece vardiyasında yaklaşık on tam bölüm tamamlar. FANUC M-2000𝑖A/2300, bir bölümü taban plakasından halka şeklinde güvenli bir bölgeye kaldırır ve FANUC ARC Mate'in bölümün tüm konturlarını ustaca kaynaklayabilmesi için doğru konuma döndürür. Sabah ilk vardiya geldiğinde kaynaklar elle kontrol edilir ve bölümler bir sonraki montaj aşamasına taşınır. Grönqvist, “Gece bir hata olursa, işletim sistemi bir alarm verir, robotlar otomatik olarak kapanır ve biz bir uyarı alırız” diyor.
“Ancak robotlar kurulduğundan beri her şey sorunsuz çalışıyor ve çok fazla uyarı almadık.” Robotlar, gerektiğinde hafta sonları da çalıştırılabilir. “FANUC ve MTC Flextek ile işbirliğimiz büyük bir başarı oldu. Şimdi, otomasyonun personelimize yardımcı olabileceği ve ürünlerimize olan artan talebi karşılayabileceği başka yollar arıyoruz,” diye ekliyor Grönqvist.
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.
Endüstriyel robotlarla ark kaynağı prosesinizi otomatikleştirerek hassasiyeti ve tutarlılığı artırın, yüksek kaliteli kaynaklar elde edin. Yorulmadan kesintisiz çalışarak ve üretim süresini kısaltarak verimliliğinizi artırın. Tehlikeli dumanlara ve aşırı sıcağa maruz kalmayı en aza indirerek güvenliği artırın. Ayrıca, işçilik maliyetlerini azaltarak ve yeniden işleme ihtiyacını azaltarak maliyet verimliliği elde edin.