Brunos

FANUC Robot, Gıda Fabrikasında Ambalajlama Sorununu Ortadan Kaldırıyor

Bir darboğaz sürecine iyileştirmeler uygulandığında, genellikle fabrikanın başka bir yerinde yeni bir darboğaz ortaya çıkar. Geçmişte bu durum daha fazla işçi istihdamını gerektirirken, günümüzde otomasyon, darboğazlar için endüstrinin başvurduğu çözüm haline gelmiştir. Robotların sağlayabileceği faydaların tümünü bilen, salata sosu üretiminin lider firması Brunos'a sormanız yeterlidir.
FANUC success story about how to speed up the packing process for cooled foods with the Swiss company Bruno's Best AG

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Şişelenmiş salata sosları konusunda lider bir uzman olan Brunos'un manuel paketleme ve paletleme işlevi, şirketin otomatik üretim hattına ayak uydurmakta zorlanıyordu. Yeteneklerinin sınırında olan Brunos, uygun bir şekilde hızlı ve kompakt bir robot bulabileceğini varsayarak, sürecin otomatikleştirilmesinin cevabı sağlayacağını biliyordu. Robotec, uzun süreli iş ortağı FANUC'un M-710𝑖C/50 6 eksenli endüstri̇yel robotunu önererek şişe paketlerinin önceden gruplandırılmasına ve parça rotasyonuna dayalı yenilikçi bir paletleme modeli tasarladı. Her zaman tam hızda çalışan robot, Brunos için hızlı döngü süreleri sunarak şirketin üretim hattına ve büyüyen sipariş defterine ayak uydurmasını sağlıyor.

Brunos Hakkında

Image related to the success story as Brunos

2001 yılında Bruno ve Hildegard Arnold çifti tarafından kurulan Bruno's Best AG, merkezi İsviçre'nin Sarnen kentinde bulunan soğutulmuş salata sosları ve gurme tereyağı üreticisidir. İlk günlerden itibaren talep ve satışlar istikrarlı bir şekilde artarak daha profesyonel üretim yapılmasına yol açtı. Artık sadece Brunos olarak anılan bu ilerici işletme, giderek otomatikleşen 3.500 m2'lik ÜRETİM TESİSİ'nde her yıl 4 milyon ürün üreten 45 çalışanı olan bir işletme haline geldi. Bruno ve Hildegard'ın çocukları Rony, Michael, Evelyne ve Daniel bugün şirketin aile mirasını sürdürüyor.

Brunos HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Brunos FANUC robot ile Etkilemek İçin Giyiniyor

Soğutulmuş salata sosları, ot tereyağı ve yabani sarımsak tereyağı üreten ve dağıtan Brunos, kısa süre önce paketleme ve paletleme açısından talebe ayak uydurmak için yardıma ihtiyacı olduğunu fark etti.

"Sınırlarımıza ulaşmıştık, çünkü bu noktaya kadar şişeleri karton kutulara elle paketleyen 2-3 çalışanımız vardı ve üretim hattımızın hızına yetişmekte zorlanıyorlardı," diye açıklıyor Genel Müdür Michael Arnold. Paletleme süreci için otomatik bir çözüm düşünmeye başladık, ancak alanımız oldukça dardı. Bu nedenle, kalite ve üretkenlik açısından mevcut otomatik süreçlerimizle uyum sağlayacak kompakt bir ayak izine sahip bir çözüme ihtiyacımız vardı.

Image related to the success story as Brunos
Referans alıntısı

Michael Arnold

Genel Müdür, Brunos

Brunos, çeşitli sektörlerde 800'den fazla başarılı kuruluma sahip yerel bir robot destekli otomasyon sağlayıcısı olan Robotec Solutions AG'nin uzmanlığına başvurdu. Müşteri çözümlerini güvenilir bir şekilde uygulamak için Robotec, FANUC endüstri̇yel robotların ve cobot'ların (işbirlikçi robotlar) kalitesinden yararlanır. Şişelenmiş salata soslarının paletlenmesine yönelik bu projede karşılaştığımız başlıca meydan okumalar döngü süresi, alan kısıtlamaları ve paletleme modelleriydi."

M-710iD/50 palletising bottles.

Brunos'taki üretim hattı şişeleri 6, 10 ve 12'lik gruplar halinde bir araya getirmeden önce tek tek dolduruyor. Bu gruplar daha sonra folyo ile shrink ambalaja alınıyor. Her katmandan sonra robot en üste ek bir ara katman yerleştiriyor. Bu işlem, döngü süresini en aza indirmeye yardımcı olmak için tutucu değiştirilmeden gerçekleştirilir."

Paletleme görevi için ideal robot? Güçlü ancak hafif ve kompakt bir FANUC M-710𝑖C/50 50 kg yük kapasitesine ve 2050 mm erişime sahip 6 eksenli endüstri̇yel robot.

Image related to the success story as Brunos
Referans alıntısı

Jörg Lanz

Robotec Solutions AG'de Satış Müdürü

Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.