Skip to main content
Unique Method Kft

FANUC CNC, Hayal Edilenleri Gerçeğe Dönüştürmeye Yardımcı Oluyor

Özel makine üreticileri, doğru kontrol sistemini seçmenin proje başarısı için çok önemli olduğunu söyleyecektir. Söz konusu makine, yüksek hızlarda ve ultra hassas bir şekilde eşzamanlı kontrol gerektiren birden fazla eksene sahipse, FANUC en uygun CNC çözümlerini sunar. Macaristan merkezli özel lazer kesim makinesi üreticisi Unique Method, bu gerçeği keşfeden şirketler arasında yer almaktadır.
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Duration:
English

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Bant sabitleme sistemleri üretiminde uzman olan Metz Művek, şirketin üretim kapasitesini artırmak için özel yapım bir lazer boru kesme makinesi istediğinde, Macar makine üreticisi Unique Method'un uzmanlığına başvurdu. Konsept ve geliştirme aşamasında, şirket makine için en uygun CNC sistemine karar vermek zorundaydı.

Çözüm

Unique Method, FANUC 31𝑖-LB CNC'nin UMET UniTube 6000'e en uygun sistem olduğuna karar verdi. 31𝑖-LB, çok eksenli, çok yollu, yüksek hız ve yüksek hassasiyetli kesme gereksinimleri olan son derece karmaşık makineler için idealdir.

Ayrıca, yüksek SRAM bellek, isteğe bağlı işlevlerin daha esnek bir şekilde yapılandırılmasını sağlar ve özelleştirme için daha fazla potansiyel sunar.

Sonuç

FANUC'un 31𝑖-LB CNC sisteminin yeteneklerinden yararlanarak, Metz Művek'teki UMET UniTube 6000 lazer boru kesme makinesi, önemli ölçüde zaman kazandıran birçok gelişmiş işlevi yerine getirebilmektedir. Örneğin, kontrolör karmaşık konturları birleştirebilir, kesme süresini yarıya indirir ve toplam döngü sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Benzersiz Yöntem

Macaristan merkezli Unique Method, özel müşteri uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamak için makine geliştirme ve üretimi konusunda uzmanlaşmış lider bir makine üreticisidir. Şirketin faaliyetlerinin büyük bir kısmı endüstriyel lazer kesim makinelerine odaklanmaktadır. Şirketin UMET UniTube markalı lazer boru kesme makineleri, pazara benzersiz bir ürün sunan bir örnektir.

Benzersiz Yöntem Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Eşsiz Yöntem, FANUC CNC ile Lazer Alanında Öncü Oldu

Bant sabitleme sistemleri üretiminde uzman olan müşterisi Metz Művek için uygulamaya özel beş eksenli lazer boru kesici üretmek isteyen makine üreticisi Unique Method, otomasyon çözümleri için FANUC'u ortağı olarak seçti. Unique Method, deneyimlerine dayanarak yüksek kalite ve uzun ömür sağlamak için yalnızca pazar lideri tedarikçilerin ürünlerini kullanır. Şirket, FANUC'u seçmenin güvenilirlik, üretkenlik, yedek parça desteği ve kapsamlı bakım hizmetleri anlamına geldiğini biliyordu.

Unique Method Genel Müdürü Adam Horvath şöyle diyor: “Lazer boru kesme makinesi geliştirme fikri, Metz Művek temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde ortaya çıktı. Onlar bize özel ihtiyaçlarını sundu. Bu gereksinimleri imkanlarımızla eşleştirdikten sonra, UMET UniTube 6000 adını verdiğimiz makineyi tasarlamak ve geliştirmek için anlaştık.”

Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

CNC sistemi için, müşteri, özel ekranlar oluşturma imkanı sunan Windows tabanlı bir ekran talep etmişti. Bu ve diğer bazı uygulama talepleri sonucunda FANUC, karmaşık makineler için ideal bir kontrol çözümü olan 31𝑖-LB CNC sistemini önerdi. Burada, kontur birleştirme gibi işlevler özel avantajlar sunuyor.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Horvath, “Müşterinin üretimi, FANUC tarafından sağlanan ve karmaşık konturları birleştiren özel bir işlevi kullanıyor. Bu sayede kesme süresi yarıya indiriliyor ve toplam döngü süreleri önemli ölçüde azalıyor” diye açıklıyor. “Bu özellik sayesinde, çok daha pahalı ve çok daha yüksek üretim kapasitesine sahip makinelerle elde edilen döngü sürelerine ulaşmayı başardık.”

90 m/dk'ya varan hızlı hareket hızları ve 0,05 mm'lik konumlandırma hassasiyeti sağlayan UMET UniTube 6000'in önemli işlevleri arasında yüzey izleme kalibrasyonu ve uzunluk ölçümlü otomatik çubuk besleme yer alıyor. Bu özellikler, kesim atığının en aza indirilmesini ve güvenli çalışmayı garanti ediyor. Ayrıca, ‘3D boşluk kontrolü’ işlevi sayesinde iş parçası hassas bir şekilde izlenebiliyor. FANUC 31𝑖-LB, bu kadar gelişmiş bir makine için gerekli kontrol seviyesini sağlar.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

FANUC kullanmak yalnızca güvenilir yedek parça desteği değil, aynı zamanda teknik destek de aldığımız anlamına gelir.

Referans alıntısı

Adam Horvath

Genel Müdür

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.