Skip to main content
Axzion

Soudage en toute sécurité avec le robot de soudage FANUC ARC

Les robots sont idéaux pour l'automatisation des tâches de soudage. La qualité de leur travail est encore plus remarquable lorsqu'il s'agit de souder des pièces de grande taille.
ARC Mate robot used in production of lifting equipment at Axzion in Neustrelitz. EN

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Axzion souhaitait installer un système de portique pour le soudage de composants d'une longueur maximale de 10 m et d'un poids allant jusqu'à 5 000 kg. Le robot devait fonctionner à la fois avec un fil unique et une torche tandem et le package devait permettre une programmation hors ligne.

 

Solution

 

EWM-Euen a développé un système avec le robot FANUC ARC Mate tirant les cordons de soudure des éléments de préhension de manière efficace.

 

Résultat

Les délais de livraison ont été améliorés grâce à la mise en œuvre du robot et l'effet d'économie se situe dans une fourchette de pourcentage à deux chiffres par rapport au soudage manuel.

Axzion

Axzion, à Neustrelitz, en Suisse, est un fabricant de matériel de levage. Des charges de plus de 1 000 tonnes sont manipulées à l'aide de ses pinces et de ses palonniers. La qualité doit être exceptionnelle, car lorsque les fondations des parcs éoliens en mer, qui pèsent des centaines de tonnes, doivent être descendues en toute sécurité sur le fond marin, il n'y a pas de seconde chance.

EN SAVOIR PLUS SUR AXIZON
Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Le robot ARC Mate utilisé dans la production de matériel de levage

 

Le matériel de levage et les berceaux de transport de grandes dimensions sont au cœur de la production d'Axzion à Neustrelitz. Ces berceaux sont nécessaires, par exemple, pour transporter en toute sécurité des pales de rotor pour les éoliennes terrestres et maritimes. Les pinces sont l'un des équipements de levage les plus spectaculaires, et elles sont par exemple utilisées pour soulever d'énormes tuyaux d'un diamètre allant jusqu'à six mètres et d'une longueur de 30, 40 ou même 60 mètres.

Pour Axzion, il était important que sa solution de soudage soit un système de portique pour le soudage de composants d'une longueur allant jusqu'à 10 m et d'un poids de pièce allant jusqu'à 5 000 kg. Il était prévu d'utiliser une source de courant de soudage EWM, car le procédé EWM "forceArc" a donné les meilleurs résultats en matière de soudage manuel. En outre, le robot devait fonctionner avec des torches à fil unique et des torches tandem et le système devait pouvoir être programmé hors ligne.

 

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Le positionneur sur lequel les pièces serrées peuvent également être tournées est proportionnellement grand. Les axes de translation et de rotation sont intégrés directement dans le contrôleur du robot en tant qu'axes servo et peuvent être commandés par le contrôleur du robot R-30𝑖B. L'ingénieur en soudage Ray Baumann qualifie la commande de l'axe de rotation de la pièce de « très délicate ». Même lorsque le centre de gravité se trouve en dehors de l'axe de rotation, celui-ci tourne de manière parfaitement régulière, ce qui permet au robot de soudage d'effectuer son travail de manière uniforme.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Baumann : « Nous n'effectuons aucun soudage hors position. » Presque tous les cordons de soudure sont soudés en positions PA et PB. À cette fin, une torche à fil unique ou une torche tandem est utilisée sur le robot, qui se trouvent dans un dispositif de changement sur le portique. Il existe deux stations de nettoyage de torches correspondantes. Une procédure de nettoyage de la torche a lieu environ une fois par heure sur la torche tandem. Une grue intérieure est utilisée pour placer la pièce pré-agrafée sur la table tournante. Différents supports, fixations et éléments de serrage maintiennent la pièce de manière à ce qu'elle puisse être soudée sans déformation. Par mesure de sécurité, l'opérateur Ronny Hahn effectue parfois un point de soudure supplémentaire.

Images for Success Stories of Axzion. Testimonial picture

"Le fait que FANUC soit le plus grand fabricant de robots au monde nous a également donné confiance".

Devis de témoignages

Ray Baumann

Ingénieur en soudage

Pendant que le robot travaille sur une partie du système, l'autre partie du système peut être équipée de composants qui ne sont pas trop grands ou la pièce à usiner suivante peut être punaisée. Parfois, le robot ARC Mate de FANUC a encore besoin d'un peu de soutien et de surveillance de la part de Ronny Hahn. En observant le processus à travers les lunettes de soudage, il peut améliorer l'angle de la torche ici et là, ou aider le capteur de suivi des coutures via l'outil manuel de programmation iPendant.

 

Dans la plupart des cas, le robot ARC Mate de FANUC a besoin d'un peu de soutien et de surveillance de la part de Ronny Hahn.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

S'inspirer

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Levage de charges lourdes pour la construction de camions

NTM a pu augmenter la capacité de production de ses véhicules de collecte des ordures ménagères en optant pour l'automatisation de l'équipe de nuit. Grâce à l'utilisation d'un robot lourd pouvant soulever jusqu'à deux tonnes et d'une solution de robot soudage, l'usine finlandaise de l'entreprise peut désormais travailler sans personnel la nuit ou le week-end.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Le cobot CRX de FANUC améliore la flexibilité de la production

Bonvicini Carpenteria bénéficie aujourd'hui de niveaux de qualité et de flexibilité encore plus élevés. L'entreprise peut varier entre les solutions d'automatisation chaque fois que les volumes de production l'exigent. Bonvicini Carpenteria profite notamment d'une programmation facile et rapide des robots grâce à des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et une interface simple sur tablette.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.