Image of two robots assembling a car at EMO 2017

Settore automobilistico

Dove c'è produzione just-in-time, c'è FANUC!

Approccio Lean per il Settore Automotive – Elevata Efficienza e Produttività

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

FANUC è un partner leader nell'automazione per il settore automobilistico e offre un'ampia gamma di soluzioni che vanno dai robot industriali e dai sistemi CNC alle macchine per la foratura, il taglio a filo e lo stampaggio ad iniezione. La nostra tecnologia supporta lavorazioni complesse e diverse esigenze di produzione, migliorando l'efficienza e la sostenibilità. Con le innovazioni ad alta efficienza energetica di FANUC, i produttori e i fornitori del settore automobilistico possono rimanere competitivi ed ecologici. La nostra tecnologia avanzata ottimizza i processi e incrementa la produttività, guidando il progresso verso un futuro automobilistico sostenibile.

Casi di susccesso FANUC nel settore automobilistico

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

Le soluzioni FANUC uniscono efficienza e precisione nella produzione di viti

Il passaggio da operazioni di produzione basate sulla manodopera a operazioni automatizzate può talvolta apparire scoraggiante. Eppure, con il giusto partner tecnologico a bordo, processi come la lavorazione e l'assemblaggio automatizzati possono essere realizzati con relativa facilità, offrendo immediatamente nuovi livelli di produttività e affidabilita'.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON

Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

FANUC fornisce l'anello mancante alla ZPM

Quando ZPM ha voluto aumentare l'utilizzo di macchine e robot, supportare la strategia di produzione a integrazione verticale dell'azienda e mappare la produzione con maggiore precisione, si è rivolta a MT-LINK𝑖 di FANUC. Con questo software avanzato, produttori come ZPM possono supervisionare e gestire i dati da una a 2.000 macchine, robot e sistemi PLC.

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.
ALS Meccatronica

L'integratore trova in FANUC il partner perfetto

A volte un rapporto di lavoro di lunga durata e di importanza critica per l'azienda si sviluppa quasi per caso. In questo caso, quando un importante cliente ha espresso la sua preferenza per i robot FANUC, ALS Mechatronic, azienda britannica leader nell'integrazione di sistemi, è stata spinta ad allontanarsi dai suoi fornitori di robot esistenti. Cinque anni dopo, l'azienda è davvero soddisfatta della situazione: FANUC e ALS Mechatronic hanno instaurato una partnership commerciale estremamente fruttuosa e gratificante, di cui oggi beneficia un'ampia fascia di utenti finali dell'azienda in tutto il mondo.