Vedos

Vedos raggiunge la precisione con FANUC ROBODRILL

Quando si tratta di trovare il giusto equilibrio tra alta precisione, efficienza e costi, il produttore di componenti di precisione Vedos si affida ai centri di fresatura FANUC ROBODRILL.
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Duration: 2min
In Dutch with English subtitles

Approfondimenti chiave dalla richiesta al risultato

Richiesta

Vedos Verspanende Techniek BV di Vedos si concentra sulla produzione di componenti di precisione per applicazioni high-tech in settori come quello medico o dei semiconduttori.

Soluzione

Utilizzo di centri di fresatura ROBODRILL che ruotano a 24.000 giri/min per ottenere una velocità di taglio sufficientemente elevata utilizzando frese di 1 mm o anche meno per i componenti meccanici.

Risultato

FANUC ROBODRILL fornisce livelli di efficienza elevati che consentono di eseguire lavori di fresatura più complessi per i clienti di Vedos. I piccoli componenti vengono prodotti con un elevato grado di precisione, mentre la programmazione off-line e il controllo qualità sono garantiti.

Vedos

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Dal 1995, Vedos Verspanende Techniek BV produce prodotti di precisione in metallo e plastica per l'ingegneria meccanica di alta qualità su specifiche del cliente. Nel 2015, l'amministratore delegato Frank Siepel ha rilevato l'azienda dal padre. L'enfasi di Vedos è sul rivestimento di piccoli pezzi ad alta precisione.

SCOPRI DI PIÙ SU Vedos

Specializzata in componenti di ingegneria di precisione

Le storie eroiche della metallurgia riguardano solitamente lingotti grandi e pesanti e alti volumi di schegge. Ma anche il mondo dei piccoli componenti di precisione presenta sfide specifiche che richiedono un alto grado di specializzazione. Vedos Verspanende Techniek BV di Vedos si concentra sulla produzione di componenti di precisione per applicazioni high-tech in settori come quello medico o dei semiconduttori.

Vedos utilizza centri di fresatura ROBODRILL che ruotano a 24.000 giri al minuto. Ciò è necessario per ottenere una velocità di taglio sufficientemente elevata utilizzando frese di 1 mm o anche meno.

"Siamo specializzati in componenti meccanici di precisione", spiega l'amministratore delegato Frank Siepel. "Produciamo anelli di tenuta di pochi mm, piccole viti e altri elementi di fissaggio per applicazioni in cui è richiesta una precisione molto elevata. Nei microscopi elettronici, ad esempio, tutte le parti devono essere perfettamente lisce, con una rugosità inferiore a 0,8. Ogni irregolarità comporterebbe una perdita di qualità. Ogni irregolarità comporterebbe misurazioni imprecise in un microscopio di questo tipo".

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Testimonianze

Frank Siepel

Direttore generale

Vedos dispone di 8 macchine ROBODRILL gestite da 5 operatori. "Il ROBODRILL più vecchio ha ormai 10 anni ed è ancora preciso come prima", dice Frank. Un altro fattore importante nella scelta della macchina FANUC è che le macchine hanno un prezzo molto ragionevole. "Poiché sono così longeve, l'ammortamento della macchina di per sé non rappresenta un grosso costo", sottolinea Frank Siepel.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Vedos privilegia le macchine multiple, piuttosto che investire in macchinari complessi per la finitura. "Una macchina a 12 assi può forse far risparmiare tempo nella produzione, ma poi bisogna fare attenzione che il profitto non vada perso durante la configurazione", dice Frank. "In definitiva, conta il prezzo di costo per prodotto. Se posso avere due macchine in funzione, di solito è più efficiente che se facessimo tutto su un tornio complesso con macchine utensili".

"Per ottenere una superficie liscia, lavoriamo con frese molto piccole. In questo modo si ottengono anche piccole scanalature che sono facili da eliminare. Una macchina veloce e dinamica come ROBODRILL è molto più efficiente di una macchina multiasse grande e complessa. Dipende molto dalla natura dei prodotti e dal numero di pezzi ordinati. Se la tolleranza del lavoro di fresatura rispetto a quello di listellatura deve essere molto precisa, una macchina combinata ha senso. Ma se queste tolleranze non sono correlate, otteniamo una maggiore efficienza su macchine multiple senza compromettere la precisione".

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.