Soluzioni adesive AS

Uniamo le forze: Il cobot FANUC è la soluzione ottimale per le soluzioni adesive AS

L'automazione non è solo per le applicazioni ad alto volume. AS Adhesive Solutions, consulente e partner specializzato nel settore degli adesivi, riconosce che molte PMI che lavorano piccole quantità possono beneficiare di processi completamente o parzialmente automatizzati. In questi casi, un robot collaborativo (cobot) rappresenta spesso la soluzione ottimale.
FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Con l'evoluzione del mercato, AS Adhesive Solutions voleva identificare una soluzione di automazione che potesse facilitare la sua ampia gamma di servizi per il settore degli adesivi. Questi servizi includono lo sviluppo di nuovi processi di giunzione, la fornitura di servizi di incollaggio a contratto e l'ideazione di concetti di formazione che aiutino i clienti a formare i dipendenti sull'applicazione degli adesivi più recenti.

La soluzione

AS Adhesive Solutions si è rivolta alla tecnologia dei robot collaborativi (cobot), in particolare al FANUC CRX-10𝑖A. Tra i fattori che hanno influenzato la decisione d'acquisto, l'innovativo movimento di capovolgimento del CRX, il pendente di apprendimento su tablet con funzionalità di programmazione "drag and drop" e la possibilità di guidare il CRX a mano per "insegnare" una serie di posizioni.


Risultato

Ora pienamente operativo presso AS Adhesive Solutions, il FANUC CRX-10𝑖A sta aiutando l'azienda a fornire ai clienti un ampio elenco di servizi, facilitando l'applicazione precisa e affidabile di adesivi a pezzi complessi. L'azienda ha inoltre sviluppato un sistema di controllo su misura e ha implementato nel CRX le proprie icone che consentono una programmazione e un'integrazione ancora più semplici.

Soluzioni adesive AS

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

A Dreieich, appena a sud di Francoforte, in Germania, ha sede AS Adhesive Solutions, un consulente e partner specializzato nel settore degli adesivi. Grazie ad anni di esperienza nella consulenza sugli adesivi e nell'offerta di servizi di contract bonding, l'azienda fornisce ai propri clienti un'ampia gamma di soluzioni adesive per ogni esigenza. AS Adhesive Solutions supporta i clienti anche con attività di laboratorio e di test e offre concetti per aiutare le aziende a formare i propri dipendenti sull'uso degli adesivi più recenti. Negli ultimi anni, l'azienda è stata sempre più coinvolta nell'incollaggio con robot collaborativi (cobot).

SCOPRI DI PIÙ SULLE SOLUZIONI ADESIVE AS

Nessun punto di stallo con i cobot FANUC CRX

"I cobot sono interessanti perché offrono molti vantaggi rispetto ai robot industriali tradizionali", afferma Marco Rodriguez, amministratore delegato di AS Adhesive Solutions. "Possiamo realizzare una facile integrazione nelle PMI, dove possiamo lavorare piccole quantità in modo completamente o parzialmente automatizzato. Stiamo notando che le PMI sono impegnate e pronte ad adottare questa tecnologia innovativa".

Rodriguez afferma che la pandemia ha dimostrato a tutti che l'industria deve automatizzarsi, anche quella che lavora piccole quantità, se si vuole che il mondo garantisca la fornitura di prodotti manifatturieri.

AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany)
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)

"Sono cose che possiamo risolvere molto bene con i cobot", aggiunge. "Il cobot FANUC CRX, in particolare, presenta diversi vantaggi dal mio punto di vista. Uno dei vantaggi principali è il movimento altamente funzionale del sottocapovolgimento. Il FANUC CRX può ruotare sul proprio asse con un unico movimento fluido, raddoppiando quasi il campo di lavoro disponibile. Di conseguenza, può lavorare davanti e dietro allo stesso tempo senza dover ruotare la testa. Questa capacità ci fa risparmiare molto tempo, perché è facile lavorare rapidamente".

Rodriguez ha anche elogiato la tavoletta teach pendant, che facilita la programmazione "drag and drop". Questa funzionalità consente agli utenti di programmare facilmente un'applicazione in pochi minuti, fornendo al contempo una buona panoramica del processo di programmazione.

"Inoltre, posso regolare la posizione fine utilizzando la tavoletta di autoapprendimento, il che è molto importante perché dobbiamo prestare attenzione a dimensioni molto precise", afferma Rodriguez

.
AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany). 
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)
Testimonianze

Marco Rodriguez

Amministratore delegato, Soluzioni adesive

Un'altra caratteristica impressionante del CRX è che gli utenti possono guidarlo manualmente per "insegnare" una serie di posizioni. Gli operatori devono semplicemente spostare il braccio del cobot in una posizione, confermarla e passare alla posizione successiva.

AS Adhesive Solutions riferisce che la collaborazione con FANUC è stata di prim'ordine durante tutto il progetto, dal contatto iniziale alla messa in funzione, fino all'assistenza post-vendita.

"Dopo la messa in funzione abbiamo avuto a disposizione un aiuto telefonico per qualsiasi domanda", conclude Rodriguez. "FANUC ha sempre fornito una risposta rapida. Posso solo elogiare un'ottima relazione di progetto".

Dietro la tecnologia: Scopri i prodotti correlati

Lasciatevi ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.