ZAP-Mechanika

FANUC offre una visione del futuro in ZAP

Mentre la lavorazione può trarre grandi benefici dall'adozione di un robot che si occupa della macchina, l'aggiunta di telecamere 3D introduce un ulteriore livello di intelligenza che porta alla produzione autonoma e a particolari vantaggi per le macchine.
Case study video ZAP from FANUC Poland about electronics

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Task

Quando un produttore internazionale che serve l'industria elettrica ha chiesto a ZAP-Mechanika di lavorare un nuovo progetto di forgiatura di utensili di serraggio, era evidente la necessità di una cella di produzione completamente automatizzata che garantisse un tempo di ciclo costante e definito.

Soluzione

ZAP-Mechanika ha chiesto alla consociata ZAP-Robotyka di progettare e realizzare la cella di lavorazione automatizzata. La cella è dotata di due centri di lavoro FANUC ROBODRILL serviti da un unico robot industriale FANUC a sei assi equipaggiato con due sistemi di visione FANUC 𝑖RVision 3D.

Risultato

Grazie al loro ampio campo visivo, i sensori di visione 3D FANUC 3DV/1600 alloggiati nei sistemi 𝑖RVision riconoscono e prelevano pezzi in posizione casuale direttamente da un grande contenitore. Successivamente, il robot carica e scarica i pezzi dalle due macchine ROBODRILL. In particolare, la cella abilitata alla visione consente a ZAP-Mechanika di lavorare in modo autonomo. L'azienda può quindi produrre due componenti diversi in un'unica cella, accelerando in modo significativo il processo di lavorazione con un minor numero di risorse.

ZAP-Mechanika

Success story FANUC Poland - ZAP-Mechanika Headquaters

Fondata nel 2000, ZAP-Mechanika gestisce uno stabilimento di produzione di 173 dipendenti e 5.800 m2 a Ostrów Wielkopolski, in Polonia. L'azienda, che serve i principali marchi del Nord America, dell'Europa e dell'Asia, è uno dei principali produttori di sistemi idraulici mobili e di utensili di serraggio. In qualità di esperto nella lavorazione di precisione dei metalli, i servizi di ZAP-Mechanika comprendono la lavorazione dei componenti, il trattamento termico, la misurazione di precisione e la metallurgia. Un punto di forza particolare di questa azienda è la stretta collaborazione con i clienti fin dalle prime fasi del progetto, per aiutare a sviluppare il processo di lavorazione ottimale.

SCOPRI DI PIÙ SU ZAP-Mechanika

Due componenti diversi prodotti in una singola cellula

"Nel nostro ultimo progetto per un produttore internazionale di utensili di serraggio che opera nell'industria elettrica, ci è stato chiesto di creare una linea di produzione completamente automatizzata che garantisse un tempo di ciclo costante e definito per la lavorazione dei forgiati degli utensili di serraggio", spiega Krystian Młynarczyk, Tecnologo di ZAP-Mechanika. ZAP-Mechanika si è poi avvalsa dei servizi della consociata ZAP-Robotyka, specializzata nello sviluppo e nell'integrazione di stazioni di lavoro robotiche e automatizzate. Con sede a Ostrów Wielkopolski, ZAP-Robotyka ha accettato la sfida, progettando, costruendo, consegnando e implementando l'intera cella di produzione per conto di ZAP-Mechanika.

Paweł Wróbel, Project Specialist di ZAP-Robotyka, spiega il progetto e la configurazione: "Nella cella robotica c'è un robot industriale FANUC M-20𝑖D/35 a sei assi equipaggiato con due sistemi di visione FANUC 𝑖RVision 3D. Il robot abilitato alla visione serve due centri di lavoro ROBODRILL [𝛼-D21L𝑖A5 e 𝛼-D21L𝑖B5]. Ogni sistema 𝑖RVision si connette direttamente al robot, in modo che ZAP-Mechanika possa usufruire di una comunicazione estremamente rapida."

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and a FANUC robot M-20iD/35 equipped with two FANUC 𝑖RVision 3D vision systems, at the Polish company ZAP Mechanika.

Grazie all'ampio campo visivo, i sistemi FANUC 𝑖RVision sono in grado di riconoscere e prelevare oggetti posizionati in modo casuale direttamente da un contenitore di pezzi grande come un pallet. Successivamente, il robot carica e scarica i pezzi da e verso le macchine ROBODRILL. Ma non è tutto, c'è un'ulteriore innovazione nella cella progettata da ZAP-Robotyka.

"Il sistema permette a ZAP-Mechanika di lavorare in modo autonomo", rivela Marta Portasiak, costruttore di ZAP-Robotyka. "Questo approccio non standard consente di produrre due componenti diversi in un'unica cella, con un solo robot, accelerando in modo significativo il processo di produzione."

Il progetto ha visto ZAP-Robotyka sviluppare anche un sistema innovativo per la presa e la manipolazione dei pezzi e progettare utensili speciali per la stazione di lavoro.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and a FANUC robot M-20iD/35 equipped with two FANUC 𝑖RVision 3D vision systems, at the Polish company ZAP Mechanika.

"L'applicazione ha aumentato la nostra produttività con meno risorse, semplificando il nostro lavoro e garantendo la continuità del processo", afferma Tomasz Krazynski, CEO di ZAP-Mechanika.

Un'impostazione tradizionale per la lavorazione dei fucinati degli utensili di serraggio richiederebbe tre macchine utensili e tre operatori. Al contrario, ZAP-Mechanika utilizza un solo operatore, un robot FANUC, due macchine utensili FANUC e due telecamere 3D FANUC.

"Questa cella definisce chiaramente i nostri obiettivi per il futuro", conclude Krazynski. "Continueremo a investire nell'automazione e a sviluppare celle di produzione robotiche".

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.