Lindner

Une ligne de peinture automatisée à la pointe de la technologie

Dans l'industrie manufacturière, la peinture et le revêtement comptent parmi les processus les plus incohérents à réaliser manuellement. La vitesse d'application, l'épaisseur de la peinture et la distance par rapport à la surface sont extrêmement difficiles à réaliser pour les opérateurs sans déviation involontaire. La solution consiste à adopter des robots, en particulier les robots de peinture de la série P de FANUC, qui ont été développés spécialement pour ce processus de production difficile.
Case study video of Lindner FANUC Poland. Grinding and painting of coffins. Please do not use on social media!

Des tâches aux résultats

Tâche

Afin d'améliorer l'efficacité et la répétabilité, le fabricant de cercueils Lindner souhaitait mettre en place une ligne automatisée de peinture et de ponçage des surfaces sur son site de production en Pologne. Cependant, les robots spécifiés pour ces processus devaient répondre à un certain nombre de demandes spécifiques impliquant l'utilisation de peintures et de teintures pour bois.

Solution

En faisant appel au spécialiste de l'automatisation du secteur Wagner Service, les robots de peinture de la série P de FANUC ont été identifiés comme la solution optimale, grâce à leurs hautes performances, à leur certification ATEX et à leurs caractéristiques de sécurité. L'équipe a également choisi un robot industriel à six axes FANUC R-2000𝑖C/125L pour le processus de ponçage de surface.

Résultat

Lindner peut désormais compter sur une cohérence accrue dans la peinture et le ponçage de surface de ses cercueils, éliminant ainsi tout risque d'erreur humaine. La chaîne de peinture automatisée et hautement sécurisée offre également un certain nombre d'autres avantages, notamment une productivité accrue. Lindner peut aujourd'hui produire 7 000 cercueils par mois, contre 6 000 auparavant. Fait notable, l'entreprise parvient à ce résultat malgré la réduction du nombre d'équipes de trois à deux.

Lindner est un fabricant de cercueils de haute qualité.

Lindner

Lindner success story (FPL)

La société polonaise Lindner est l'un des principaux fabricants de cercueils et le plus grand exportateur de cercueils en Europe. Fondée en 1991, l'entreprise emploie 250 personnes qui contribuent à la production d'environ 200 000 cercueils par an, déclinés en 400 modèles différents. Les clients de Lindner sont des grossistes et d'autres fabricants de cercueils qui souhaitent embellir leur portefeuille. Le succès commercial de l'entreprise repose sur les commandes de lots importants, basées sur le principe établi par Lindner d'une qualité et d'une réputation de marque de premier ordre.

En savoir plus sur Lindner

Finir le travail


"Ce qui nous distingue de nos concurrents, c'est notre capacité à sortir des sentiers battus", déclare Tomasz Kilarksi, spécialiste des ventes chez Lindner. "Nous essayons d'introduire de nouvelles innovations et de développer constamment de nouvelles idées. Depuis sa création, Lindner s'est principalement concentrée sur la technologie et les taux de production à chaque étape de la fabrication. Le dernier investissement de l'entreprise, une chaîne de peinture entièrement automatisée qui compte parmi les plus modernes de ce type en Europe, en est un bon exemple. Les deux nouvelles cabines de peinture automatisées du siège social et de l'usine de fabrication de Lindner à Wągrowiec, en Pologne, sont toutes deux équipées de robots FANUC.

 

La société Lindner s'est dotée d'une chaîne de peinture entièrement automatisée.

Lindner success story (FPL)

Les robots de peinture FANUC (série P) sont entièrement fabriqués en aluminium pour éviter tout risque d'étincelles, avec tout le câblage intégré à l'intérieur du Poignet creux. Ces robots innovants portent la certification ATEX, ce qui leur permet de travailler avec des peintures à base de solvants. De plus, le robot, notamment son poignet, imite autant que possible la dextérité d'un opérateur humain. Les robots de peinture FANUC de la série P sont scellés sur mesure avec de l'air comprimé afin qu'aucune poussière ou liquide ne puisse y pénétrer.

Lindner success story (FPL)

 

Chaque robot FANUC de Lindner est doté de deux systèmes d'application, ce qui permet à l'entreprise de remplacer le pistolet à peinture haute pression par un pistolet basse pression lors de l'application de la lasure et de la patine. La pulvérisation de ces produits présente des défis particuliers, comme l'explique Adam Leszczyński, directeur des ventes chez Wagner Service : "La teinture et la patine pour bois sont difficiles à appliquer automatiquement, car l'œil du peintre est d'une grande importance. Nous avons donc dû reproduire la sensibilité d'un peintre expérimenté dans le logiciel et la commande" : "Un autre défi posé par Lindner était une étape supplémentaire dans le processus : le ponçage de surface. Nous avons conçu une tête de meulage que nous avons intégrée à un robot industriel à six axes FANUC R-2000𝑖C/125L."

Il poursuit : "Un autre défi posé par Lindner était l'étape supplémentaire du processus : le ponçage de surface.

Lindner success story (FPL)

Krzysztof Bromberek, directeur de la procuration, de la production et de l'organisation de Lindner, conclut : "Un robot programmé et positionné avec précision ne commet pas d'erreur. Une plus grande automatisation est inévitable à l'avenir et nous voulons continuer à nous améliorer avec les robots".

Krzysztof Bromberek, Lindner’s Proxy, Production and Organisation Director.
FANUC Success story about successful implementation of Robots in painting application and polishing application at a Lindner, a Polish coffins factory.
Devis de témoignages

Krzysztof Bromberek

Directeur des procurations, de la production et de l'organisation chez Lindner

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.