Sopi

Leading OEM Drives Energy Efficiency With FANUC ROBOSHOT Machines

Although electricity prices levelled off across 2023 and 2024 following huge spikes in 2020 and 2022, they are still significantly higher than pre-pandemic levels, with many experts predicting they may remain high for the rest of this decade and potentially beyond. The way for beleaguered manufacturers to fight back is to invest in energy-efficient machinery, just like the FANUC ROBOSHOT injection moulding machine.
Radmot test for Drupal

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Kimya endüstrisi için otomatik dağıtım çözümleri sunan lider bir üretici, artan enerji maliyetleriyle mücadele etmek için yalnızca enerji tasarruflu makinelere odaklanan bir üretim teknolojisi yatırım politikası uygulamaya başladı.

Çözüm:

Slovenya merkezli Sopi d.o.o., FANUC'a ve tamamen elektrikli ROBOSHOT enjeksiyon makineleri serisine yöneldi. ROBOSHOT makineleri, hidrolik makinelere göre P-70 ve diğer elektrikli enjeksiyon makinelerine göre %5-10 daha az enerji tüketir. Diğer sürdürülebi̇li̇rli̇k avantajları arasında yağ veya yağ geri dönüşüm maliyetlerinin olmaması, atmosfere daha düşük ısı emisyonu ve daha az bileşen kullanımı yer almaktadır. Sopi'nin şu anda sahada sekiz ROBOSHOT makinesi bulunmaktadır. Şirket, FANUC ROBOSHOT makineleri olmadan mevcut (2025) elektrik kullanımının 2020 seviyelerinden w daha fazla olacağını tahmin ediyor.

Sopi d.o.o. hakkında

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Sopi (Systematic Optimizations Paketleme) d.o.o. 2006 yılında kurulan ve kimya endüstrisi için dünyanın en akıllı otomatik dağıtım otomasyon çözümlerinin tasarım ve üretimine odaklanan bir geliştirme ve teknoloji uzmanıdır. Şirket, müşteriler için kullanım kolaylığı sağlayan modern teknolojiler, yüksek kaliteli malzemeler ve iyi tasarlanmış ürünler sunmaktadır. Merkezi Slovenya'nın Komenda kentinde bulunan şirketin üretiminin neredeyse 0'ü ihraç edilmektedir.

SOPI HAKKINDA DAHA FAZLA BILGI EDININ

ROBOSHOT makineleri Sopi'de Üretimi İki Katına Çıkardı ve Elektrik Kullanımını Azalttı

"Üst düzey hizmetimiz ve küresel teslimatımızla tanınan Sopi'nin Kurucusu, CEO'su ve Direktörü Blaž Hostnik, kimya endüstrisi için yapışkan aplikatör üretiminde uzmanız" diyor. "Daha da önemlisi, plastik malzemelerin ekolojik ve rasyonel kullanımına özel önem veriyoruz."

Şirket akıllı, hassas ve güvenilirlik içeren çözümlerin tüm sektörlerde optimum performans ve müşteri memnuniyeti sağladığını bildiğinden, en son üretim teknolojilerine yatırım yapmak Sopi için kritik önem taşıyor. Bununla birlikte, tüm yeni yatırımlar için bir uyarı var: sınıfında lider enerji verimliliği ihtiyacı.

"Son birkaç yılda elektrik maliyetlerindeki dramatik artışlar özellikle bir meydan okuma oldu" diyor. Süreç kararlılığı ve tekrarlanabilirliği için süregelen gereksinimlerimizle birlikte bir çözüm bulmamız gerekiyordu. FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makineleri ile yaklaşımı bu meydan okumaların üstesinden geldi. Gerçekten de ROBOSHOT makineleri, enerji verimliliği ile bizi çok olumlu bir şekilde şaşırttı."

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Sopi, Slovenya'daki son teknoloji üretim tesisinde toplam sekiz adet FANUC ROBOSHOT tamamen elektrikli enjeksiyon makinesine sahiptir. FANUC'un ROBOSHOT gibi tamamen elektrikli makineler tasarım ve üretme konusundaki uzun süredir devam eden etiği, üreticilerin çevresel sorumluluklarını ve emisyon azaltma hedeflerini karşılamalarına yardımcı olur.

 

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Referans alıntısı

Blaž Hostnik

Kurucu, CEO ve Direktör

Bu olumlu sonuç, doğal kaynakları korumaya ve çevresel etkileri azaltmaya kendini adamış bir şirket olan Sopi için önemlidir. Sürdürülebilir uygulamalar ve çevre dostu malzemelerin kullanımı sayesinde işletme daha sürdürülebi̇li̇r bir geleceğe katkıda bulunuyor. Sopi şu anda ROBOSHOT-LINKi2'yi süreçlerin daha iyi kontrol edilmesini sağlayacak ve hatalara karşı koruyacak MES'e (Üretim Yürütme Sistemi) entegrasyon gerçekleştiriyor. ROBOSHOT makinelerini izleyerek, analiz ederek ve optimize ederek genel verimliliği artıran ROBOSHOT-LINK𝑖2, Sopi'nin önleyici bakım stratejilerini de destekleyecek ve işletmenin gelecekteki yatırımları hakkında daha kolay karar vermesine yardımcı olacak.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Sopi'de bulunan diğer FANUC teknolojileri arasında FANUC ROBODRILL CNC işleme merkezleri ve çeşitli endüstri̇yel ve işbirlikçi robotlar yer alıyor.

Diyor Hostnik: "En büyük tasarrufumuzu, FANUC 6 eksenli endüstri̇yel robot kullandığımız ve sadece iki yıl içinde ROI [yatırım getirisi] sağladığımız karton montajı için bir paketleme ünitesinin geliştirilmesiyle elde ettik."

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin