Keramik

FANUC Robotları, Streç Kapak Sisteminin Avantajlarını Genişletiyor

Bir FANUC sistem entegratörü olan Keramik Makina, Polisan Kansai'nin Türkiye'deki boya fabrikasında güçlü hat sonu çözümleri oluşturmak için paletleme ve shrink hood sistemlerini FANUC robotlarıyla birleştirdi.
Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Otomatik paketleme ve paletleme sistemlerinin başarısı birçok faktöre bağlıdır. Bunların başında robot seçimi gelir. Bu uygulamaların özel talepleri nedeniyle, deneyimli sistem entegratörü Keramik Makina, özel paletleme robotları kullanmanın çok sayıda önemli fayda sağladığını biliyor. Bu güçlü dört eksenli robotların özel kinematiği, mümkün olan en iyi düzeyde paletleme verimliliğini kolaylaştırmaktadır.

 

Sonuç

Polisan Kansai'deki hem paletleme hem de shrink hood hatlarında bulunan FANUC robotları ile boya tesisi artık günde 4000 ton (veya 5700 palet) gibi etkileyici bir üretim kapasitesine ulaşabilmektedir.

Keramik Makina

Keramik success story pictures

Türkiye'nin Kocaeli ilinde, İstanbul'un 30 km doğusundaki Gebze'de bulunan Keramik Makina, bir FANUC sistem entegratörüdür. Şirket, otuz yılı aşkın süredir son kullanıcıların daha iyi, daha hızlı ve daha sorunsuz paketleme işlemleri gerçekleştirmesine yardımcı olan yeni makineler ve sistemler üreterek önemli bir başarı elde etmiştir. Keramik, streç başlık sistemleri, paletleme, streç sarma, çemberleme, bantlama ve etiketleme/kodlama gibi süreçleri içeren çözümlerde uzmanlaşmıştır.

Keramik Makina HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Boya Fabrikası FANUC Robotları ile Verimsizliği Ortadan Kaldırıyor

Keramik Makina, Polisan Kansai'nin Dilovası'ndaki boya fabrikasında bir dizi otomatik paketleme ve paletleme işlemi sağlamakla görevlendirildi. Tesis, ev dekorasyon pazarı için her dakika yaklaşık 15 küvet boya (her biri 7,5 litre) dolduruyor.

Ambalajlama ve paletleme üretim kapasitesini ve kalitesini artırmak isteyen şirket, yardım için yakındaki Keramik Makina'ya başvurdu. Keramik Makina, dünyanın en büyük ve en bilinen FANUC robot üreticisi olan FANUC'un çözüm ortağı ve sistem entegratörüdür.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Keramik, her birini müşterinin özel ürünlerine ve süreçlerine göre uyarlayan yüksek kaliteli robotik paletleme çözümleri sunar. İleri teknoloji ve tasarımı bir araya getirmek, şirketin her türlü paletleme görevini mümkün olan en yüksek verimlilikle çözmesini sağlar. Ayrıca, aynı FANUC robot için çok işlevli araçlar tasarım ve üretme seçeneği, Keramik'i yenilikçi bir endüstri rakibi haline getirmektedir. Keramik müşterisi Polisan Kansai'nin boya fabrikasında, FANUC'un amaca yönelik tasarlanmış M-410𝑖C serisi dört eksenli paletleme robotları, çeşitli yüksek verimli görevlerde görev almaktadır. Bir dizi yüksek kaliteli paletleme işleminin yanı sıra, bu görevler arasında kapak kontrol ünitesine birden fazla boya küveti yüklemek ve streç başlık hattındaki pozisyoner ünitesine küvet yüklemek de yer alıyor.

 

 

Robotic Palletizing Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Stretch hood uygulamaları paletlenmiş yükleri nem, toz, yağmur ve güneş ışığı gibi çevresel faktörlerin yanı sıra olası nakliye hasarlarından korur. Streç başlık, paketlemeye sürdürülebilirlik getirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmış uygun maliyetli bir sistemdir. Hem dikey hem de yatay film gerilimi sunan makinelerde basit ve bakım dostu bir film besleme cihazı, vakumlu film açma sistemi, enkoder kontrollü mekanik streç üniteleri ve bir film aplikatörü bulunur. Bazı FANUC robotlar, aynı streç başlık ve paletleme hatlarında çiftler halinde çalışarak mükemmel bir uyum sağlar ve verimliliği daha da artırır. Seramik sistem entegrasyon bilgisi ve FANUC robot teknolojisinin birleşimi, Polisan Kansai'nin artık günde 4000 ton (veya 5700 palet) gibi etkileyici bir üretim kapasitesine ulaşabileceği anlamına geliyor.

İlham Alın

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Süt Ürünleri Üretiminde Robotlar

Zorlu paletleme görevlerini yerine getirmek robotlar için çocuk oyuncağıdır. Karmaşık uygulamalar için, iyi düşünülmüş geliştirme ve tasarım, üretim verimliliğini ve rekabet gücünü garanti eder.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.