Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC Robot, Kasa Yıkama Makinesinin Verimsizliğini Ortadan Kaldırıyor

Robotlar, birçok endüstriyel uygulamada üretken, güvenilir, tutarlı, verimli ve ekonomiktir. Endüstriyel yıkama sürecinin bir parçası olarak paletlere ve paletlerden kasaların yüklenmesi ve boşaltılması buna bir örnektir. Ancak, kasaların başlangıç konumu rastgele olduğunda ne olur? Bu gibi durumlarda, FANUC, 3D görüntüleme özellikli robotlarının giderek daha popüler hale geldiğini fark etmektedir.
FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Yaklaşık 80 yıldır hassas presleme alanında uzman olan İsviçreli Heinz Hänggi Stanztechnik şirketi, kasa yıkama sürecinin yükleme ve boşaltma işlemlerini otomatikleştirmek istiyordu. Amaç, süreci tamamen otonom hale getirmek ve gece vardiyalarında bile manuel işçilik ihtiyacını ortadan kaldırmaktı. En büyük zorluklardan biri, kasaların rastgele başlangıç konumlarıydı.

Çözüm

FANUC teknolojisi mükemmel bir çözüm sundu: M-710𝑖C/70 endüstriyel robot ile FANUC 3DV/600 3D görüntüleme sistemi birleştirilerek kasaların ve paletlerin konumlarını bağımsız olarak tanıyabilen bir sistem oluşturuldu.

Sonuç

FANUC'un 3DV/600 görüntüleme sistemi, robotun vardiya başına 8 tona kadar kaldırma işlemi gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Altı eksenli robot, doğrusal bir travers rayı üzerinde yer alıyor ve yedinci ekseni sayesinde aynı anda yan yana 10 palete ulaşabiliyor.

Heinz Hänggi Stanztechnik

Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

Bettlach, Bern'in yaklaşık 25 km kuzeyinde, İsviçre. Burada Hänggi, 6 mm kalınlığa kadar çeşitli malzemelerden yüksek kaliteli damgalı parçalar üretmektedir. Şirket, otomotiv, medikal ve saatçilik gibi sektörlere, prototipten komple montajlara kadar her şeyi içeren aşamalı damgalama, mikro damgalama, hassas kesme ve şekillendirme gibi hizmetler sunmaktadır. Hänggi, ISO 9001 ve IATF 16949 gibi önemli endüstri standartlarına göre akredite edilmiştir.

Heinz Hänggi Stanztechnik HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

FANUC, Otonom Kasa Yıkamada İz Bırakıyor

Heinz Hänggi Stanztechnik, daha önce manuel olarak gerçekleştirilen kasa yıkama sürecini otomatikleştirmek istediğinde, bu saygın ve sektörün önde gelen presleme uzmanı, yerel makine imalat ortağı TwinAutomation ile iletişime geçti.

TwinAutomation'ın kurucusu ve genel müdürü Michael Studer, proje boyunca satış ve yönetim desteği sağladı: “En büyük zorluk, kasaların presleme işleminden sonra operatörler tarafından manuel olarak paletlere yerleştirilmesi idi, bu nedenle bir görüntüleme sistemi kullanarak robotun kasaların konumunu algılaması gerekiyordu. Görüntüleme sistemi, robotun kasaları çarpışma olmadan verimli bir şekilde paletlerden indirebilmesi için çok önemlidir.”

Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC, en uygun çözümü sundu: M-710𝑖C/70 endüstriyel robotu ile doğrudan robota bağlanan 3DV/600 3D görüntü sensörü. Hänggi'de 3DV/600, kutuların ve paletlerin konumunu bağımsız olarak tanır ve robotun vardiya başına 8 tona kadar sorunsuz kaldırma işlemi gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Hänggi'de hassas presleme ve son işlemden sorumlu Marc Schmid şöyle diyor: “M-710𝑖C/70 için doğrusal bir travers rayımız da var, böylece robot 10 paleti yan yana aynı anda işleyebilecek yedinci bir eksen kazanıyor.”

Kategorisinde en iyi yük kapasitesi ve atalete sahip olan güçlü altı eksenli M-710𝑖C/70, çeşitli uygulamalar için uygundur ve 70 kg yük kapasitesini son derece yüksek eksen hızlarıyla birleştirir. FANUC 𝑖RVision paketinin bir parçası olan 3DV/600 3D görüntü sensörü, FANUC robotlarla tamamen entegre olarak çalışır ve kablo bağlantısı, karmaşık arayüzler veya harici cihazlara gerek kalmaz.

FANUC Robot success story with swiss company Hänggi. Testimonial of Marc Schmid about FANUC robot M-710iC/70 and 3D vision system
Referans alıntısı

Marc Schmid

Marc Schmid, Hänggi'de hassas damgalama ve son işlemden sorumlu

Studer, “FANUC ile ortaklık kurma kararını yıllar önce kolaylıkla verdik” diyor. “FANUC, ihtiyacımız olan her tür robotu ve görme sistemleri gibi ilgili çevre birimlerini de tedarik ediyor. Tek bir kaynaktan her şeyi temin etmek, bizim için daha iyi uyumluluk anlamına geliyor.”

Studer sözlerine şöyle devam ediyor: “FANUC ile işbirliğimizi çok takdir ediyoruz, çünkü yeni bir projede bir zorluk veya sorunla karşılaştığımızda bize çok hızlı yardımcı oluyorlar. Satış sonrası destek konusunda da aynı deneyimi yaşıyoruz.”

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.