Axzion

Securely Welded With the FANUC ARC Welding Robot

Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
ARC Mate robot used in production of lifting equipment at Axzion in Neustrelitz. EN

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Axzion wollte eine Portalanlage zum Schweißen von Bauteilen bis zu 10 m Länge und für Gewichte bis zu 5.000 kg installieren. Der Roboter sollte sowohl mit einem Einzeldraht als auch mit einem Tandembrenner arbeiten und das Paket sollte eine Offline-Programmierung ermöglichen.

 

Lösung

EWM-Euen entwickelte ein System mit dem FANUC ARC Mate Roboter, der die Schweißnähte der Greifelemente effizient zieht.

 

Ergebnis

Die Lieferzeiten wurden durch den Robotereinsatz verbessert und der Einspareffekt liegt im Vergleich zum manuellen Schweißen im zweistelligen Prozentbereich.

Axzion

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Axzion in Neustrelitz, Schweiz, ist ein Hersteller für Hebezeuge. Mit ihren Greifern und Traversen werden Lasten von mehr als 1.000 Tonnen gehandhabt. Die Qualität muss außergewöhnlich sein, denn wenn die Hunderte von Tonnen schweren Fundamente für Offshore-Windparks sicher auf den Meeresboden abgelassen werden müssen, gibt es keine zweite Chance.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER AXIZON

ARC Mate Roboter für die Herstellung von Hebezeugen

Der Schwerpunkt der Axzion-Produktion in Neustrelitz sind Hebezeuge und Transportgestelle mit großen Abmessungen. Solche Gestelle werden zum Beispiel benötigt, um Rotorblätter für On- und Offshore-Windkraftanlagen sicher zu transportieren. Zu den spektakulärsten Hebezeugen gehören Greifer, mit denen zum Beispiel riesige Rohre mit einem Durchmesser von bis zu sechs Metern und einer Länge von 30, 40 oder sogar 60 Metern gehoben werden.

Für Axzion war es wichtig, dass es sich bei der Schweißlösung um eine Portalanlage zum Schweißen von Bauteilen bis zu 10 m Länge und einem Stückgewicht von bis zu 5.000 kg handelt. Geplant war der Einsatz einer EWM-Schweißstromquelle, da mit dem EWM-Verfahren "forceArc" die besten Erfahrungen beim manuellen Schweißen gemacht worden waren. Außerdem sollte der Roboter sowohl mit Eindraht- als auch mit Tandembrennern arbeiten und die Anlage sollte die Möglichkeit der Offline-Programmierung haben.

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Der Positionierer, auf dem die eingespannten Werkstücke auch gedreht werden können, ist entsprechend groß. Fahr- und Drehachsen sind als Servoachsen direkt in die Robotersteuerung integriert und können von der R-30𝑖B-Robotersteuerung gesteuert werden. Als "sehr knifflig" stuft Schweißingenieur Ray Baumann die Steuerung der Drehachse des Werkstücks ein. Auch wenn der Schwerpunkt außerhalb der Drehachse liegt, dreht sich die Achse völlig gleichmäßig, so dass der Schweißroboter seine Arbeit auch gleichmäßig ausführen kann.

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Baumann: "Bei uns wird nicht lageverschoben geschweißt." Nahezu alle Schweißnähte werden in PA- und PB-Position geschweißt. Dazu wird am Roboter ein Eindrahtbrenner oder ein Tandembrenner eingesetzt, die sich in einer Umschaltvorrichtung am Portal befinden. Es gibt zwei entsprechende Brennerreinigungsstationen. Am Tandembrenner findet etwa einmal pro Stunde ein Brennerreinigungsvorgang statt. Mit einem Hallenkran wird das vorgestapelte Werkstück auf den Drehtisch gelegt. Verschiedene Halterungen, Aufnahmen und Spannelemente halten das Werkstück so, dass es verzugsfrei geschweißt werden kann. Um wirklich sicher zu sein, setzt Bediener Ronny Hahn manchmal einen zusätzlichen Punkt zum Schweißen.

 

 

Images for Success Stories of Axzion. Testimonial picture
Zitat von Testimonials

Ray Baumann

Ingenieur für Schweißen

Schließlich darf der freie Zugang des Roboters zum Werkstück nicht durch Spannelemente erschwert werden. Und der Bediener muss für eine robotergerechte Aufspannung sorgen, damit er die Schweißnaht auch mit dem bestmöglichen Anstellwinkel des Brenners erreichen kann.

Während der Roboter an einem Anlagenteil arbeitet, kann der andere Anlagenteil mit nicht zu großen Bauteilen bestückt oder das nächste Werkstück angeheftet werden. Manchmal braucht der ARC Mate-Roboter von FANUC noch ein wenig Unterstützung und Aufsicht von Ronny Hahn. Indem er den Prozess durch die Schweißerbrille beobachtet, kann er hier und da den Brennerwinkel verbessern oder dem Nahtverfolgungssensor über das Programmierhandgerät iPendant nachhelfen.

 

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.

Inspiriert werden

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Schweres Heben für den Lkw-Bau

NTM konnte die Produktionskapazität für seine Abfallsammelfahrzeuge erhöhen, indem es sich für die Automatisierung der Nachtschicht entschied. Durch den Einsatz eines Schwerlastroboters, der bis zu zwei Tonnen heben kann und einer Lösung zum robotergestützten Schweißen kann das finnische Werk des Unternehmens nun unbemannt in der Nacht oder am Wochenende arbeiten.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot erhöht die Flexibilität der Produktion

Bonvicini Carpenteria genießt heute ein noch höheres Maß an Qualität und Flexibilität. Das Unternehmen kann zwischen verschiedenen Automatisierungslösungen wechseln, wann immer es das Produktionsvolumen erfordert. Insbesondere profitiert Bonvicini Carpenteria von der einfachen und schnellen Roboterprogrammierung mit Funktionen wie Drag & Drop und einer einfachen Tablet-Oberfläche.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.