Dovy Keukens

Küchenhersteller schreitet mit FANUC Robotern voran

Dovy Keukens ist eine echte Erfolgsgeschichte: von einem Start-up in einem Flachsschuppen im Jahr 1980 zu einer 55.000 m2 großen, hochmodernen Produktionsstätte mit rund 430 Mitarbeitern. Der fortschrittliche Hersteller von Spezialküchen ist einer der modernsten in der Branche. Das Herzstück der Produktionsanlage sind mehrere sechsachsige Industrieroboter von FANUC.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Mit wachsender Auftragslage wollte ein führender Hersteller von Spezialküchen sowohl die Qualität als auch die Quantität seiner Produktion steigern. Das belgische Unternehmen Dovy Keukens beschloss, dass die beste Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, darin bestand, in Roboter für eine Vielzahl von internen Produktionsaufgaben zu investieren. Es blieb nur noch eine Frage: für welchen Roboterhersteller sollte man sich entscheiden?

Lösung

Vor rund 10 Jahren entschied sich Dovy für eine Partnerschaft mit FANUC und installierte seinen ersten sechsachsigen Industrieroboter. Heute ist das 55.000 m2 große Werk in Roeselare mit einer Reihe von FANUC Robotern ausgestattet, darunter die Modelle M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 und M-710𝑖C/70. Einige von ihnen sitzen auf einer Linearschiene mit siebter Achse.

Ergebnis

Mit ihrem schnellen, effizienten und zuverlässigen Betrieb sorgen die FANUC Roboter für das, was Dovy als "erhebliche Steigerung der Produktionsqualität und -menge" bezeichnet. Darüber hinaus berichtet das Unternehmen, dass es in den mehr als 10 Jahren seiner Partnerschaft mit dem FANUC Serviceteam rundum zufrieden war.

Dovy Keukens

1980 entstand die erste Dovy-Küche in einem alten Flachsschuppen, der dem gelernten Möbelbauer Donald Muylle und seiner Frau Yvette Claeys gehörte. Familie und Freunde baten das Paar bald, ihre Traumküche zu kreieren, und diese zufriedenen Kunden zogen schnell neue Kunden an. Heute, 44 Jahre später, ist Dovy Keukens einer der größten Hersteller von hochwertigen Küchen nach Maß. Mit rund 430 Mitarbeitern am Hauptsitz und in der Produktionsstätte im belgischen Roeselare produziert und montiert das Unternehmen täglich etwa 25 Küchen nach Maß.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER Dovy Keukens
Image related to the success story as Dovy Keukens

FANUC Roboter liefern Essenskarte für Küchenhersteller

Dovy Keukens ist ein Familienunternehmen mit mehr als 40 Jahren Handwerkskunst, die dazu beigetragen haben, einen fortschrittlichen, hochtechnologischen Hersteller von maßgeschneiderten Küchen zu formen. Das Unternehmen führt die Produktionsprozesse wie Sägen, Fräsen, Montage, Lackieren und Installation für Kunden in ganz Belgien selbst durch.

Die interne Kontrolle hilft Dovy, die Preise für die Kunden erschwinglich zu halten. Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat das Unternehmen immer mehr FANUC Roboter in seinen Fertigungsprozessen eingesetzt, um sowohl die Qualität als auch die Quantität zu steigern.

Christ Muylle, der Dovy zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder leitet, sagt, dass das kontinuierliche Wachstum im Laufe der Jahre den Bedarf an einer schnelleren und effizienteren Fertigung erhöht hat.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial

Wir sind mit dem Service zufrieden. Auch mit der Tatsache, dass wir ihn nur einmal brauchten. Durch den Einsatz von Robotern in unserer Produktion konnten wir die Qualität und Quantität erheblich steigern.

Zitat von Testimonials

Chris Muylle

Eigentümer Dovy Keukens

"Wir haben uns für Roboter entschieden, weil wir überzeugt waren, dass sie die beste und effektivste Lösung für diesen Bedarf bieten", sagt er. "Ich finde es bemerkenswert, wie Roboter schnell, effizient und mit sehr hoher Zuverlässigkeit arbeiten können. Wir haben mehrere verschiedene Anwendungen für unsere Roboter. Zum Beispiel trägt ein FANUC Lackierroboter Hochglanzlack auf unsere Küchenschranktüren auf. Wir setzen drei weitere FANUC Roboter ein, um eine Art Rückführsystem zu ermöglichen, bei dem Küchenteile, die die Maschinen verlassen, in der richtigen Ausrichtung abgelegt und an den Bediener zurückgegeben werden."

Zu den mehreren FANUC Industrierobotern mit sechs Achsen, die heute vor Ort sind, gehören die Modelle M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 und M-710𝑖C/70. Einige nutzen die Vorteile einer Linearschiene mit siebter Achse.

Image related to the success story as Dovy Keukens

"Durch den Einsatz von Robotern in unserer Produktion konnten wir unsere Qualität und Quantität erheblich steigern, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Roboter keine Löhne brauchen", sagt Muylle. "Ein Roboter ist für Dovy ein idealer Mitarbeiter, der nie krank ist oder abwesend."

Als letzter Punkt ist zu erwähnen, dass das Unternehmen nach mehr als einem Jahrzehnt der Arbeit mit diesen Robotern über eine vollkommene Zufriedenheit mit dem FANUC Service-Team berichtet. Dank der Einführung von Strategien zur vorbeugenden Wartung hat Dovy in dieser Zeit nur einmal den FANUC Service in Anspruch genommen.

Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallstudien

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.