EUROEDIL, FANUC Makineleriyle Daha Hızlı Kesim Hızları ve Daha Yüksek Verimlilik Elde Ediyor
EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.
Yeni nesil FANUC makineleri ile artan kesme hızı ve verim.
Kalıp kesme takımlarının üretiminde daha yüksek doğruluk ve hassasiyet.
2003 yılında kurulan ilk FANUC makinesi ile sorunsuz çalışma.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
Bir dizi eski FANUC makinesiyle iyi performans elde etmesine rağmen, artan müşteri talebi EUROEDIL'i Üsküp'teki tesisinde bir modernizasyon programı başlatmaya sevk etti. Bu girişimi desteklemek için şirket, kalıp kesme üretim hattında gerekli kazanımları elde etmek için yeni bir CNC işleme merkezi ve tel erozyon - elektrik deşarj makinesine (EDM) ihtiyaç duydu.
Çözüm EUROEDIL'in uzun yıllar boyunca düşük sahip olma maliyeti sergileyen mevcut FANUC makineleriyle olan deneyimine dayanarak, şirket yeni yatırımları için FANUC'a tekrar yaklaşmaya karar verdi ve bir ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B CNC dik işleme merkezi ve ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B Tel Erozyon Makinesi.
Sonuç Yeni FANUC makineleri ile EUROEDIL, müşterilerden gelen artan hacim taleplerini karşılamak için kesim hızını ve verimini artırdı. Dahası, şirketin kalıp kesim takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti gözle görülür şekilde iyileşti.
Şirket
EUROEDIL Holding
EUROEDIL Holding Makedonya, CEO Rakip Ramadanoski tarafından kurulduktan sonra 2004 yılında ticari faaliyetlerine başladı. 2015 yılında şirket, ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Üsküp'te yeni bir tesis açtı. Burada EUROEDIL'in takım atölyesi, inşaat sektörü için takımlar üretmektedir. Uzmanlık alanları arasında sac baskı için aşamalı kalıplama takımları ile ekstrüzyon ve katlama işlemleri için takımlar bulunmaktadır. Şirket, ISO 9001 kalite yönetimi, ISO 14001 çevre yönetimi ve ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği dahil olmak üzere bir dizi önemli akreditasyona sahiptir.
FANUC ile Daha Hızlı ve Daha Yüksek Hassasiyetle Kalıp Kesme Takımları Üretimi
Fikirden bitmiş ürüne: EUROEDIL'in başarısının temelini oluşturan felsefe budur. İnovasyon ve sürekli iyileştirme, bu ilerici imalat şirketinin iş büyümesinin merkezinde yer almaktadır.
Bu düşüncelerle ve artan siparişler ve müşterilerin giderek kısalan teslimat talepleriyle karşı karşıya kalan EUROEDIL, takım atölyesine daha fazla yatırım yapma zamanının geldiğine karar verdi. Özellikle, şirketin aşamalı kalıp presleme takımları üretim hattının, üretim seviyelerini artırmak için yenilenmesi gerekiyordu.
“Yaklaşık 20 yıl önce, 2003 yılında ilk FANUC makinemizi satın aldık. Bu makine, 1981 yılında üretilmiş, ikinci el bir tel erozyon makinesiydi,” diyor EUROEDIL Holding Takım Atölyesi Müdürü Toni Dimitrievski. “Bu makine, tesisimizde çalıştığı süre boyunca sorunsuz bir şekilde çalıştı.”
Kısa süre sonra diğer FANUC modellerinin de eklenmesiyle, bu makineler EUROEDIL'de uzun yıllar boyunca verimli ve etkili bir üretim sağladı. Ancak yıllar geçtikçe şirket, yeni makinelere yatırım yapmanın akıllıca olacağını düşündü. Bu hamle, artan sipariş hacmine paralel olarak üretkenliği de artırmak için çok gerekliydi.
“Son zamanlarda iş hacmimizdeki artış ve şirketimizin genişleme planları nedeniyle, yeni takım tezgahlarına yatırım yapma ihtiyacı ortaya çıktı,” diyor Dimitrievski. “FANUC makineleriyle olan olumlu deneyimlerimize dayanarak yeni bir yatırım kararı aldık: bir FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B tel erozyon makinesi ve bir FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B dikey işleme merkezi.”
Toni Dimitrievski
Takım Atölyesi Müdürü
EUROEDIL için bir diğer önemli avantaj, tüm FANUC makinelerinin düşük sahip olma maliyetidir.
Dimitrievski, “Eski FANUC modellerimiz oldukça sağlam ve nadiren onarım gerektirdiği için maliyet açısından verimli olduklarını kanıtladılar ve bakım maliyetlerini düşük tutuyorlar” diye açıklıyor. “Yeni FANUC makinelerimizle, kurulumdan bu yana iki yıl boyunca herhangi bir bakım masrafı yapmadık.”
FANUC modellerinin, takım atölyesindeki diğer makinelerden daha kolay kullanım ve bakım imkanı sunmasının yanı sıra, gerektiğinde FANUC'un yerel servis ve yedek parça desteği ile öne çıktığını da ekliyor.
“Modernizasyonumuz ve iki yeni FANUC makinesinin kurulumu sayesinde, kalıp kesme takımları üretim sürecimizi önemli ölçüde iyileştirdik,” diyor Dimitrievski.
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Tel Erozyon (Elektriksel Deşarj İşleme), sert metaller ve iletken malzemelerde karmaşık şekiller ve konturlar kesmek için ince, elektrik yüklü bir tel kullanan hassas bir üretim işlemidir. Tel, mekanik kuvvet uygulamadan malzemeyi son derece hassas bir şekilde aşındıran bir dizi hızlı elektrik deşarjı oluşturur. Bu temassız yöntem, mükemmel yüzey kalitesine sahip son derece ayrıntılı ve karmaşık parçaların üretimine olanak tanır, bu da onu havacılık, medikal ve kalıp yapımı gibi hassas işleme gerektiren endüstriler için vazgeçilmez kılar.