Unique Method Kft

FANUC CNC pomaga spremeniti sanje v realnost

Vsak izdelovalec strojev po meri bo povedal, da je izbira pravega nadzornega sistema ključnega pomena za uspeh projekta. Kadar ima zadevni stroj več osi, ki zahtevajo hkratni nadzor pri visokih hitrostih z izjemno natančnostjo, ima FANUC na voljo optimalne rešitve CNC. Unique Method Kft, madžarski izdelovalec strojev za laserski razrez po meri, je med vedno večjim številom podjetij, ki je to dejstvo odkril sam.
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Duration:
English

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Ko je podjetje Metz Művek, specialist za izdelavo sistemov za pritrjevanje trakov, želelo po meri izdelan laser za rezanje cevi, ki bi pomagal izboljšati proizvodne zmogljivosti podjetja, se je obrnilo na strokovno znanje madžarskega proizvajalca strojev Unique Method. V fazi zasnove in razvoja se je moralo podjetje odločiti o optimalnem sistemu CNC za stroj.

Rešitev FANUC

Unique Method se je odločil, da bo CNC FANUC 31𝑖-LB najbolje služil strojju UMET UniTube 6000. CNC 31𝑖-LB je idealen za zelo kompleksne stroje z zahtevami po večosnem, večpotnem, hitrem in zelo natančnem rezanju. Poleg tega velik pomnilnik SRAM omogoča bolj prilagodljivo konfiguracijo dodatnih funkcij in zagotavlja več možnosti za prilagajanje.

Rezultat

S izkoriščanjem zmogljivosti stroja CNC 31𝑖-LB podjetja FANUC lahko stroj za laserski rezanje cevi UMET UniTube 6000 v podjetju Metz Művek izvaja številne napredne funkcije, ki prihranijo ključni čas. Krmilnik lahko na primer sešije zapletene obrise, kar prepolovi čas rezanja in drastično skrajša celoten čas cikla.

Unique Method Kft

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Podjetje Unique Method s sedežem na Madžarskem je vodilni proizvajalec strojev, ki je specializiran za razvoj in proizvodnjo strojev za potrebe specifičnih aplikacij strank. Velik poudarek je na industrijskih strojih za lasersko rezanje. Primer tega je blagovna znamka laserskih strojev za rezanje cevi UMET UniTube, ki na trgu ponuja edinstveno ponudbo.

VEČ O Unique Method Kft

Unique Method Kft postane laserski pionir z napravo FANUC CNC

Za izdelavo petosnega laserskega rezalnika cevi, prilagojenega posameznim aplikacijam, za svojo stranko Metz Művek, ki je specialist za izdelavo sistemov za pritrjevanje trakov, se je proizvajalec strojev Unique Method odločil za partnerja FANUC kot partnerja za rešitve za avtomatizacijo. Podjetje Unique Method na podlagi svojih izkušenj uporablja le izdelke vodilnih dobaviteljev na trgu, da bi zagotovilo visoko kakovost in dolgo življenjsko dobo. Podjetje je vedelo, da izbira družbe FANUC pomeni zanesljivost, produktivnost, podporo za nadomestne dele in celovite storitve vzdrževanja.

Adam Horvath, direktor podjetja Unique Method, pravi: "Zamisel o razvoju laserskega stroja za rezanje cevi se je pojavila med pogovori s predstavniki podjetja Metz Művek, ki so predstavili svoje posebne potrebe. Ko smo te zahteve uskladili z možnostmi, smo se dogovorili za oblikovanje in razvoj stroja, ki smo ga poimenovali UMET UniTube 6000."

Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Za CNC sistem je bila glavna zahteva stranke zaslon, ki temelji na operacijskem sistemu Windows, saj bi omogočal izdelavo zaslonov po meri. Zaradi tega in še nekaterih drugih povpraševanj je družba FANUC priporočila svoj 31𝑖-LB sistem CNC, nadzorno rešitev, ki je idealna za kompleksne stroje. Pri tem funkcionalnost, kot je šivanje po konturi, ponuja posebne prednosti.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

"V proizvodnji stranke se uporablja posebna funkcija, ki jo je razvil FANUC, ki sešije kompleksne obrise, kar prepolovi čas rezanja in močno skrajša skupni čas cikla," pojasnjuje Horvath. "S to funkcijo nam je uspelo doseči čase ciklov, ki so enaki tistim, ki jih zagotavljajo dražji stroji z veliko večjo zmogljivostjo proizvodnje."

Velike funkcije stroja UMET UniTube 6000, ki zagotavlja visoke hitrosti pomikanja do 90 m/min in natančnost pozicioniranja 0,05 mm, vključujejo kalibracijo sledenja površini in samodejno podajanje palic z merjenjem dolžine, kar zagotavlja tako minimalne odpadke pri rezanju kot tudi varno delovanje. Poleg tega je natančno sledenje obdelovanca zagotovljeno s funkcijo "3D nadzor vrzeli". FANUC 31𝑖-LB zagotavlja raven nadzora, ki je potrebna za tako napreden stroj.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Mnenja uporabnikov

Adam Horvath

Direktor

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.