ROBODRILL D21LiB5 detail picture.

Macchine CNC per lavorazioni avanzate

Porta le tue macchine utensili al livello successivo con la serie FANUC CNC 30𝑖-B Plus, potenziata per operazioni a 5 assi e cicli più rapidi. La serie avanzata FANUC CNC 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus rappresenta l’ultima aggiunta alla nostra classe premium di controlli, progettata per massimizzare e semplificare le operazioni delle macchine utensili più avanzate. Ottieni tutti i vantaggi del predecessore della serie 30𝑖-B Plus e molto di più.

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for 6-axis retrofit kits (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Massima precisione: Fino a 96 assi e 24 assi del mandrino

Raggiunge una precisione e un'efficienza senza precedenti con un massimo di 96 assi e 24 assi mandrino. Eleva la tua lavorazione con FANUC.
Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

Padronanza della lavorazione a 5 assi: Ampia gamma di possibilità

Sfrutta un'ampia gamma di possibilità con la nostra esperienza a 5 assi. Sperimenta una precisione e una versatilità mai viste prima.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Programmazione intuitiva: 𝑖HMI & MANUAL GUIDE 𝑖

Semplifica la programmazione CNC con la nostra HMI intuitiva 𝑖 e MANUAL GUIDE 𝑖. Aumenta la produttività in officina
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

La sicurezza prima di tutto: FANUC Dual Check Safety integrato

Privilegiare la sicurezza senza compromessi. La nostra funzione Dual Check Safety integrata garantisce operazioni sicure.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Precisione ineguagliabile: Funzioni di compensazione dinamica

Raggiungi una precisione di lavorazione ineguagliabile con le funzioni di compensazione dinamica. La precisione è la nostra promessa.
Pictogram for Customer Cases (Navigation)  in black. SVG format.

Soluzioni su misura: Pacchetti e kit per esigenze specifiche

Trova soluzioni CNC su misura per il tuo settore con i nostri confezionamenti e kit. FANUC offre precisione per le tue esigenze specifiche.

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai tuoi prodotti FANUC.

Lasciati ispirare

Ispirati al successo degli altri

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements
Erdrich

Total control with FANUC CNC technology

To operate as a successful machine shop in a globally competitive marketplace there is a genuine need for differentiation. Increasingly, machine shops are turning to automation and digitalisation as ways to set themselves apart. Germany-based Roland Erdrich GmbH is a case in point. By standardising on FANUC for its CNC, robot and communication protocol requirements, the company is going from strength-to-strength.

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 si affida all'alta qualità delle apparecchiature e dell'assistenza FANUC

Quando si tratta di automatizzare una fabbrica, l'affidabilita' dei sistemi e' importante quanto la loro efficienza. Un eccellente servizio di manutenzione e riparazione può fare la differenza.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Metodo Unico Kft

Il CNC di FANUC aiuta a trasformare un sogno irrealizzabile in realtà

Qualsiasi costruttore di macchine personalizzate dirà che la scelta del giusto sistema di controllo è fondamentale per il successo del progetto. E quando la macchina in questione ha assi multipli che richiedono un controllo simultaneo ad alta velocità con una precisione ultra-precisa, FANUC ha a disposizione le soluzioni CNC ottimali. Unique Method, un costruttore ungherese di macchine per il taglio laser personalizzate, è tra i sempre più numerosi che hanno scoperto questo fatto.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

Il CNC FANUC a capacità multipla porta la tornitura verticale a nuove altezze

Lo sviluppo di una nuova versione di un processo antico come la tornitura richiede livelli sovrumani di creatività e innovazione. Inoltre, convertire queste nuove visioni e concetti di macchine in realtà richiede una tecnologia di controllo estremamente avanzata. Con questo pensiero in mente, il costruttore di macchine utensili FFG Werke sapeva esattamente a chi rivolgersi per ottenere un sistema CNC con le capacità e le prestazioni necessarie per completare il suo nuovo e rivoluzionario centro di tornitura verticale: FANUC.