Dovy Keukens

Il produttore di cucine procede a gonfie vele con i robot FANUC

Dovy Keukens è una vera e propria storia di successo: da una start-up in un capannone di lino nel 1980 a un impianto di produzione all'avanguardia di 55.000 m2 con circa 430 dipendenti. Questo produttore all'avanguardia di cucine personalizzate è uno dei più sofisticati in circolazione e il cuore del suo impianto di produzione è costituito da diversi robot industriali a sei assi di FANUC.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Approfondimenti chiave dalla richiesta al risultato

Richiesta

Con un portafoglio ordini in crescita, un'azienda leader nella produzione di cucine personalizzate voleva aumentare sia la qualità che la quantità della sua produzione. Dovy Keukens, con sede in Belgio, ha deciso che il modo migliore per soddisfare questa ambizione era investire in robotica per una serie di attività di produzione interne. Restava solo una domanda: quale produttore di robot scegliere?

Soluzione

Circa 10 anni fa, Dovy ha scelto di collaborare con FANUC, installando il suo primo robot industriale a sei assi. Oggi, lo stabilimento di Roeselare, che si estende su una superficie di 55.000 m2 , dispone di numerosi robot FANUC, tra cui i modelli M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 e M-710𝑖C/70. Alcuni si trovano su una guida lineare a settimo asse.

Risultato

Con il loro funzionamento veloce, efficiente e affidabilita', i robot FANUC stanno determinando quello che Dovy descrive come un "serio aumento della qualita' e della quantita' della produzione". Inoltre, in oltre 10 anni di collaborazione, l'azienda riferisce di essere completamente soddisfatta del team di assistenza FANUC.

Dovy Keukens

Image related to the success story as Dovy Keukens

Nel 1980 nacque la prima cucina Dovy in un vecchio capannone per la lavorazione del lino, di proprietà del falegname qualificato Donald Muylle e di sua moglie Yvette Claeys. Ben presto parenti e amici chiesero alla coppia di creare la cucina dei loro sogni e i clienti soddisfatti portarono rapidamente nuovi clienti. Circa 44 anni dopo, Dovy Keukens è diventato uno dei maggiori produttori di cucine personalizzate di alta qualità. Con circa 430 dipendenti nella sede centrale e nello stabilimento di produzione di Roeselare, in Belgio, l'azienda produce e installa ogni giorno circa 25 cucine su misura.

SCOPRI DI PIÙ SU Dovy Keukens

Grazie ai robot FANUC, il produttore di cucine trova la chiave del proprio successo

Dovy Keukens è un'azienda a conduzione familiare con oltre 40 anni di esperienza artigianale che hanno contribuito a creare un produttore di cucine su misura all'avanguardia e ad alta tecnologia. L'azienda si occupa di processi produttivi interni che includono segatura, fresatura, assemblaggio, verniciatura e installazione per clienti in tutto il Belgio.

Controllare tutto internamente aiuta Dovy a garantire che i prezzi rimangano accessibili per i clienti. Nel corso dell'ultimo decennio, questa etica ha visto l'azienda adottare un numero crescente di robot FANUC nei suoi processi di produzione, incrementando sia la qualità che la quantità.

Christ Muylle, che gestisce Dovy insieme al padre e al fratello, afferma che la continua crescita negli anni sta portando alla necessità di una produzione più veloce ed efficiente.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial
Testimonianze

Chris Muylle

Proprietario Dovy Keukens

"Abbiamo scelto la robotica perché eravamo convinti che offrisse la soluzione migliore e più efficace a questa esigenza", dice. "Trovo straordinario che la robotica sia in grado di lavorare in modo rapido, efficiente e affidabilita'. Abbiamo diverse applicazioni per i nostri robot. Per esempio, un robot FANUC per la verniciatura applica la vernice lucida alle ante dei nostri mobili da cucina. Utilizziamo altri tre robot FANUC per facilitare un tipo di sistema di ritorno, in cui i pezzi di cucina che escono dalle macchine vengono disposti con il giusto orientamento e restituiti all'operatore."

Tra i vari robot industriali FANUC a sei assi presenti oggi sul sito ci sono i modelli M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 e M-710𝑖C/70. Alcuni sfruttano una guida lineare a settimo asse.

Image related to the success story as Dovy Keukens

"Utilizzando i robot nella nostra produzione siamo stati in grado di ottenere un serio aumento della qualità e delle quantità, per non parlare del fatto che i robot non hanno bisogno di salari", dice Muylle. "Un robot è un dipendente ideale per Dovy, che non è mai malato o assente".

Infine, dopo oltre un decennio di lavoro con questi robot, l'azienda è pienamente soddisfatta del team di assistenza FANUC. Infatti, grazie all'adozione di strategie di manutenzione preventiva, Dovy ha fatto ricorso al servizio di assistenza FANUC solo una volta in tutto questo tempo.

Dietro la tecnologia: Scopri i prodotti correlati

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.