Image of two robots assembling a car at EMO 2017

Industrie automobile

Là où il y a de la fabrication à flux tendu, il y a FANUC !

Approche allégée pour l'industrie automobile - Efficacité et productivité élevées

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

FANUC est un partenaire d'automatisation de premier plan pour l'industrie automobile, offrant une large gamme de solutions allant des robots industriels et des systèmes CNC aux machines de perçage, de découpe à fil et de moulage par injection. Notre technologie prend en charge l'usinage complexe et les divers besoins de fabrication, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité. Grâce aux innovations écoénergétiques de FANUC, les constructeurs et les fournisseurs automobiles peuvent rester compétitifs et respectueux de l'environnement. Notre technologie avancée optimise les processus et stimule la productivité, ce qui permet de progresser vers un avenir automobile durable.

Études de cas FANUC dans l'industrie automobile

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

Les solutions FANUC fournissent un fil conducteur au spécialiste du décolletage

Le passage d'opérations de production à base de main-d'œuvre à des opérations de production automatisées peut parfois sembler décourageant. Pourtant, avec le bon partenaire technologique, des processus tels que l'usinage et l'assemblage automatisés peuvent être réalisés avec une relative facilité, offrant instantanément de nouveaux niveaux de productivité et de fiabilité.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Les machines ROBOSHOT de FANUC simplifient les choses pour SIMON

Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

FANUC fournit le chaînon manquant à ZPM

Lorsque ZPM a voulu augmenter l'utilisation de ses machines et robots, soutenir la stratégie de fabrication verticalement intégrée de l'entreprise et cartographier plus précisément sa production, elle s'est tournée vers le MT-LINK 𝑖 de FANUC. Grâce à ce logiciel avancé, les fabricants comme ZPM peuvent superviser et gérer les données de 1 à 2 000 machines, robots et systèmes PLC.

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.
ALS Mechatronic

Un intégrateur de systèmes trouve en FANUC le partenaire idéal

Il arrive qu'une relation de travail de longue date et essentielle pour l'entreprise se développe presque par hasard. Dans ce cas, lorsqu'un client important a exprimé sa préférence pour les robots FANUC, ALS Mechatronic, intégrateur de systèmes britannique de premier plan, a été incité à s'éloigner de ses fournisseurs de robots existants. Cinq ans plus tard, la société est vraiment heureuse de cette situation, car FANUC et ALS Mechatronic ont établi un partenariat commercial très fructueux et gratifiant qui profite aujourd'hui à un large éventail d'utilisateurs finaux de la société dans le monde entier.