Eugster/Frismag

Assemblage entièrement automatisé de moulins à café

Dans la fabrication d'appareils ménagers courants tels que les moulins à café, un certain nombre de conditions préalables déterminent le succès de la production. Par exemple, seuls des processus clairement structurés, efficaces et orientés vers des objectifs précis permettront d'atteindre les niveaux requis de fiabilité de la production. La réalisation de cette ambition devient nettement plus réaliste grâce à l'automatisation, comme le leader du marché Eugster/Frismag AG peut en témoigner après avoir adopté 14 robots industriels FANUC LR Mate et FANUC ZDT (Zero Down Time), qui permettent désormais l'assemblage automatisé en continu d'un moulin à café toutes les 7 secondes.
Video Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Auparavant, 10 à 12 employés étaient chargés de l'assemblage des moulins à café, Eugster/Frismag AG souhaitait réduire sa dépendance à l'égard du travail manuel pour les concepts d'assemblage et de logistique autour de la ligne de production, sans que cela n'ait d'effets préjudiciables sur le temps de cycle. De plus, le fait de travailler pour certaines des plus grandes marques de moulins à café au monde signifiait qu'il ne pouvait y avoir aucun compromis sur la qualité.

Solution

Eugster/Frismag AG et son intégrateur de système préféré Roth Technik (un partenaire de longue date de FANUC) ont spécifié 14 robots industriels FANUC LR Mate 200𝑖D/7L pour effectuer le travail d'assemblage qui était auparavant effectué à la main. Pour le déchargement et le transfert des modules, la technologie des robots FANUC a également apporté la réponse, cette fois avec le M-20𝑖D/25. La solution IoT industrielle ZDT de FANUC a constitué un autre élément clé du projet.

Résultat

L'installation des robots LR Mate de FANUC a répondu à tous les objectifs de la société Eugster/Frismag AG. Désormais, un seul employé est nécessaire pour superviser l'ensemble du processus d'assemblage du début à la fin, au lieu de 10 à 12 auparavant. En outre, l'utilisation du robot FANUC ZDT permet non seulement de réduire les temps d'arrêt imprévus et de maximiser les ressources, mais aussi d'augmenter la durée de vie des robots de l'usine.

L'installation de robots LR Mate de FANUC a répondu à tous les objectifs de la société Eugster/Frismag AG.

À propos de Eugster/Frismag AG

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

En 1976, Arthur Eugster a commencé à produire des appareils électroménagers tels que des cuiseurs à œufs et des gaufriers avec 12 employés à Romanshorn, près du lac de Constance, en Suisse. Près d'un demi-siècle plus tard, Eugster/Frismag AG est aujourd'hui un partenaire international pour le développement et la fabrication de machines à café et d'autres appareils électriques de haute qualité que l'on trouve dans les foyers du monde entier. L'entreprise, dont la qualité est certifiée ISO9001:2015, exploite trois usines en Suisse, ainsi qu'une au Portugal et une autre en Chine. Au total, Eugster/Frismag AG emploie 3 200 personnes dans le monde.

EN SAVOIR PLUS SUR Eugster

Un fabricant de moulins à café améliore son efficacité grâce aux robots FANUC

"Nous répondons à ces exigences grâce à notre expertise et à notre volonté d'amélioration continue", déclare Stefan Lorch, responsable de l'ingénierie de production. "Par exemple, nous avons récemment cherché une solution pour produire nos moulins à café de manière entièrement automatique, au lieu d'utiliser manuellement 10 à 12 employés. Cependant, le projet n'était pas sans défis. Nous voulions non seulement automatiser les processus auparavant manuels, mais aussi les concepts logistiques autour de la ligne d'assemblage, tout en maintenant le temps de cycle."

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Eugster/Frismag AG s'est tourné vers son intégrateur de système de confiance pour la solution, une société qui travaille avec FANUC depuis huit ans sur une grande variété de projets d'automatisation industrielle. Pour la ligne d'assemblage du moulin à café, il a été décidé que les robots industriels FANUC LR Mate 200𝑖D/7L à bras long mais compacts fourniraient la solution optimale, la société identifiant leur supériorité par rapport à d'autres systèmes d'actionnement en termes de flexibilité, de précision et de vitesse.

Auprès de Romanshorn, les 14 robots LR Mate FANUC assemblent désormais un module complet de moulin à café électromécanique de manière entièrement automatique en moins de 8 secondes. Eugster/Frismag AG a ainsi pu augmenter son efficacité et sa capacité de manière significative.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

 

Pour minimiser les temps d'arrêt non planifiés et maximiser la disponibilité des équipements, la ligne d'assemblage tire également parti de la solution IoT industrielle ZDT de FANUC. ZDT utilise l'analyse prédictive pour surveiller la santé des robots, identifier les problèmes potentiels et prévenir les temps d'arrêt imprévus, ce qui permet au final de maximiser le débit de production et d'optimiser la maintenance.

La solution ZDT de FANUC est un outil d'analyse prédictive.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Devis de témoignages

Stefan Lorch

Chef de l'ingénierie de production chez Eugster

Inspirez-vous

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.