Método Único Kft

Los CNC FANUC ayudan a convertir el sueño en realidad

Cualquier fabricante de maquinaria personalizada dirá que elegir el sistema de control adecuado es primordial para el éxito del proyecto. Y cuando la máquina en cuestión tiene varios ejes que requieren un control simultáneo a altas velocidades con una precisión extrema, FANUC dispone de las soluciones CNC óptimas. Unique Method, un fabricante de maquinaria personalizada de corte por láser con sede en Hungría, se encuentra entre el creciente número de empresas que han descubierto este hecho.
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Duration:
English

De la tarea al resultado

Tarea

Cuando Metz Művek, especialista en la fabricación de sistemas de fijación con cinta adhesiva, quiso una máquina de corte de tubos por láser hecha a medida para ayudar a mejorar las capacidades de fabricación de la empresa, recurrió a la experiencia del fabricante de máquinas húngaro Unique Method. Durante la fase de concepción y desarrollo, la empresa tuvo que decidir el sistema CNC óptimo para la máquina.

Solución

Unique Method decidió que un CNC FANUC 31𝑖-LB sería el más adecuado para su UMET UniTube 6000. El 31𝑖-LB es ideal para máquinas de gran complejidad con requisitos de corte multieje, multitrayectoria, alta velocidad y de alta precisión. Además, la elevada memoria SRAM permite una configuración más flexible de las funciones opcionales y ofrece un mayor potencial de personalización.

Resultado

Al aprovechar las capacidades del sistema CNC 31𝑖-LB de FANUC, la máquina de corte por láser de tubos UMET UniTube 6000 de Metz Művek es capaz de realizar muchas funciones avanzadas que ahorran un tiempo crucial. Por ejemplo, el control puede unir contornos complejos, reduciendo a la mitad el tiempo de corte y disminuyendo drásticamente los tiempos de ciclo totales.

Método único

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Con sede en Hungría, Unique Method es un fabricante líder de máquinas especializado en el desarrollo y la fabricación de máquinas para satisfacer las necesidades de aplicaciones específicas de los clientes. Gran parte de su actividad se centra en máquinas industriales de corte por láser. Un ejemplo de ello es la marca UMET UniTube de Máquinas de corte por láser de tubos, que ofrece una oferta única en el mercado.

más información sobre el método único

Un método único se convierte en un láser Trailblaser con CNC FANUC

Para producir un cortatubos láser de cinco ejes específico para la aplicación de su cliente Metz Művek, especialista en la fabricación de sistemas de fijación de cintas, el fabricante de maquinaria Unique Method eligió a FANUC como proveedor para las soluciones de automatización. Basándose en su experiencia, Unique Method sólo adopta los productos de proveedores líderes del mercado para garantizar una alta calidad y longevidad. La empresa sabía que elegir a FANUC significaría fiabilidad, productividad, soporte de piezas de repuesto y servicios de mantenimiento completos.

Adam Horvath, director general de Unique Method, afirma: "La idea de desarrollar una máquina de corte de tubos por láser surgió durante las conversaciones con los representantes de Metz Művek, que nos presentaron sus necesidades específicas. Una vez cotejados estos requisitos con las posibilidades, acordamos diseñar y desarrollar la máquina, a la que llamamos UMET UniTube 6000."

Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Para el sistema CNC, una de las principales peticiones del cliente era una pantalla basada en Windows, ya que ofrecería la posibilidad de crear pantallas personalizadas. Como resultado de esta y otras demandas de aplicación, FANUC recomendó su sistema CNC 31𝑖-LB, una solución de control ideal para máquinas complejas. En este caso, funcionalidades como la unión de contornos ofrecen ventajas específicas.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

"La producción del cliente utiliza una función especial proporcionada por FANUC que une los contornos complejos, reduciendo a la mitad el tiempo de corte y disminuyendo drásticamente los tiempos de ciclo totales", explica Horvath. "Con esta función conseguimos ofrecer tiempos de ciclo iguales a los proporcionados por máquinas más caras con capacidades de producción mucho mayores."

Las funciones importantes de la UMET UniTube 6000, que proporciona velocidades de desplazamiento rápidas de hasta 90 m/min y una precisión de posicionamiento de 0,05 mm, incluyen la calibración del seguimiento de la superficie y la alimentación automática de barras con medición de longitud, lo que garantiza tanto un desperdicio de corte mínimo como un funcionamiento seguro. Además, el seguimiento preciso de la pieza de trabajo llega por cortesía de la función '3D gap control'. El FANUC 31𝑖-LB proporciona el nivel de control necesario para una máquina tan avanzada.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Testimonios

Adam Horvath

Director General

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.