TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

Las ventajas de los robots FANUC se extienden en TBT

Cuando un fabricante de máquinas herramienta con décadas de experiencia alcanza el estatus de líder del sector, el buen sentido empresarial dicta la necesidad de seguir innovando para ayudar a mantener su posición en el mercado. En muchos casos, el mantenimiento de la máquina mediante un robot proporciona el impulso necesario para alcanzar el siguiente nivel. Sin embargo, como puede atestiguar el fabricante de máquinas de perforación profunda TBT, es primordial seleccionar con astucia el socio robótico óptimo.
Success story TBT

De la tarea al resultado

Tarea

TBT, líder del sector en el diseño y fabricación de Máquinas de perforación profunda, quería crear una célula robotizada que llevara este innovador proceso a un nuevo nivel de capacidad. Sin embargo, dado que la precisión, la calidad y la fiabilidad son la base de todas las soluciones de TBT, la elección del robot óptimo sería fundamental para el éxito del proyecto.

Solución

Basándose en su larga experiencia en el uso de diversas tecnologías FANUC para sus máquinas de perforación profunda, incluidos servomotores, motores de husillo y sistemas CNC, TBT optó por un robot industrial de seis ejes FANUC M-20𝑖D/25 con un alcance de 1.831 mm y una capacidad de carga de 25 kg.

Resultado

El FANUC M-20𝑖D/25 proporciona ahora carga y descarga automatizadas de piezas en la nueva célula robótica, donde presta servicio a una máquina de taladrado profundo de dos husillos de TBT. El proyecto supone el primer éxito de TBT en la automatización interna de este desafiante proceso técnico.

TBT Tiefbohrtechnik

Success story TBT

Fundada en 1966, TBT Tiefbohrtechnik es hoy líder del mercado en su sector. Con sede en Dettingen an der Erms, cerca de Stuttgart (Alemania), la empresa está especializada en la fabricación de máquinas y herramientas de perforación profunda. TBT también realiza perforaciones profundas por encargo con más de 30 Máquinas. Con unos 230 empleados que contribuyen a generar un volumen de negocios anual en torno a los 40 millones de euros, esta empresa familiar forma parte del grupo Nagel, activo a escala internacional. Toda la empresa se centra en el desarrollo y la fabricación de productos de la máxima calidad.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE TBT

Programación de robots mediante el controlador de máquinas

TBT goza de una excelente reputación por su precisión y fiabilidad, factores que sustentan el estatus de la empresa como líder del sector. La calidad de fabricación de las Máquinas de taladrado profundo producidas por TBT es insuperable. Estas avanzadas máquinas aprovechan las ventajas de varias tecnologías de FANUC, incluidos los servomotores de la serie αi, los motores de husillo de la serie αil y los sistemas CNC como el 0𝑖-Modelo F Plus con pantalla Panel 𝑖H Pro de 15,0".

Con objetivos ambiciosos, TBT busca la mejora continua de su Rendimiento, centrándose en el uso de la mejor tecnología disponible. Por ello, cuando la empresa quiso crear una célula de taladrado profundo automatizada completa para TBT, recurrió a FANUC para el robot que la acompañaría.

Dentro de la célula automatizada, un robot industrial de seis ejes FANUC M-20𝑖D/25 tiende una máquina de taladrado profundo TBT de dos husillos. La manipulación de las piezas fuera de la máquina se realiza con palés que se pueden cargar individualmente.

Success story TBT

"Por primera vez tenemos una célula robotizada fabricada íntegramente por TBT", afirma Philipp Sigler, ingeniero eléctrico de TBT. "Esto significa que llevamos a cabo toda la planificación, programación y puesta en marcha del proyecto. Y lo que es más importante, aprovechamos una solución 'lista para robot' de FANUC, lo que significa que no tuvimos que aprender un lenguaje de programación de robots adicional. Como programadores NC experimentados, estamos familiarizados con el código G. Con el FANUC M-20𝑖D/25 podemos programar todo en código G en el control de la máquina."

 

Success story TBT

Según Sigler, la colaboración con FANUC fue buena, con soluciones encontradas rápidamente en respuesta a cualquier pregunta. TBT también afirma haber recibido una asistencia completa por parte del equipo de FANUC in situ.

Básicamente, el desafío de la automatización de Máquinas es conseguir el resultado deseado con poco esfuerzo, afirma Florian Görl, Jefe de División de Ventas/Director de Ventas Globales de TBT. Por lo tanto, es importante contar con un socio con un alto nivel de experiencia, especialmente en lo que respecta a la planificación y la ejecución. Por eso elegimos a FANUC.

Success story TBT
Testimonios

Florian Görl

Jefe de División de Ventas/Director de Ventas Globales en TBT

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.