Silverline

El fabricante de campanas aprovecha las ventajas de los robots FANUC

La cooperación entre FANUC y el fabricante de campanas extractoras Silverline, que comenzó con un proyecto especial de unión automatizada en 2015, ha dado lugar a un total de 17 robots trabajando en toda la fábrica de la empresa en Turquía. FANUC es testigo habitual de este tipo de resultados, en los que dar el salto inicial a la inversión en robótica lleva a una comprensión casi inmediata de que la fabricación puede alcanzar niveles de Rendimiento totalmente nuevos.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Silverline is using FANUC robots for tasks such as chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer, and press feeding applications, which constitute 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

De la tarea al resultado

Tarea

Con las tendencias globales en el diseño de cocinas y hornillos que impulsan la necesidad de procesos de desarrollo dinámicos, Silverline cuenta hoy con unos 4.000 diseños diferentes en su cartera de productos. En respuesta a la creciente demanda de estos productos, la empresa quería identificar un socio de automatización adecuado.

Solución

Lo que comenzó con la introducción de un robot industrial FANUC de seis ejes para un proyecto de unión automatizada en 2015 ha evolucionado hasta un total de 17 robots FANUC que realizan una amplia gama de operaciones críticas para el proceso. Entre los últimos modelos en llegar se encuentra un robot colaborativo (cobot) de la serie CRX de FANUC.

Resultado

El uso de robots FANUC está ayudando a Silverline a mantener su estrategia de implantación de tecnologías de nueva generación en la fabricación de sus innovadoras campanas extractoras. Mediante la automatización de operaciones como el pegado, el plegado de chapas metálicas, la soldadura, el paletizado, la transferencia de productos y la alimentación de prensas, los robots FANUC representan actualmente el 27% de la capacidad de producción de Silverline y contribuyen de forma significativa al plan de mejora continua de la empresa.

Silverline

mage related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Silverline, con sede en Turquía, inició su actividad en 1994 y desde entonces ha fabricado millones de campanas extractoras. En la actualidad, Silverline, que cuenta con la certificación ISO 9001, es uno de los 10 mayores fabricantes de campanas extractoras del mundo y exporta a más de 70 países desde su moderna fábrica de 103.000 m2. Con más de 4.000 diseños de productos, esta empresa de más de 1.850 empleados ha obtenido más de 150 premios internacionales de diseño de las organizaciones más prestigiosas del mundo, como el Red Dot Design Award, el iF Design Award y el European Product Design Award.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Silverline

Los robots FANUC permiten aumentar la producción

Con las tendencias mundiales en diseño de cocinas y hornillos en constante evolución, Silverline es experta en mantenerse a la vanguardia mediante una innovación continua que aúna funcionalidad y elegancia. Por ello, la empresa fabrica sus campanas extractoras y otros productos utilizando tecnologías de última generación.

Explica Murat Koç, Director General de Silverline: "A pesar de nuestro éxito, concedemos gran importancia a las tecnologías del futuro, ya que buscamos la mejora continua y la producción sostenible. Siempre nos esforzamos por invertir en nuestras operaciones y estamos orgullosos de figurar entre las 250 empresas turcas que más invierten en I+D."

La cooperación de Silverline con FANUC comenzó en 2015, con la introducción de un robot industrial FANUC de seis ejes en un proyecto de unión automatizada.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Testimonial of Suat Çetin.
Testimonios

Suat Çetin

Director de Ingeniería de Producción

En la actualidad, Silverline completa el 27% de su rendimiento de producción utilizando robots FANUC, con modelos como M-710𝑖C/70, R-2000𝑖C/165F, ARC Mate 120𝑖C, M-10𝑖A y M-20𝑖A que ofrecen una producción ininterrumpida.

"Estamos encantados de colaborar con FANUC. FANUC contribuye a nuestra estrategia de mejora constante de la producción y a nuestra renovación tecnológica", afirma Çetin.

Ejemplo de esta estrategia es el robot colaborativo (cobot) CRX FANUC-10𝑖A/L recientemente instalado en Silverline, que trabaja junto a los operarios de la empresa para mejorar la eficiencia de la producción sin las limitaciones de guardas o barreras.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

"Las tecnologías desarrolladas por FANUC en este ámbito aportan flexibilidad y productividad a nuestras operaciones de fabricación. De cara al futuro, nuestra colaboración con FANUC para la mejora de nuestra tecnología y capacidad de producción no hará más que reforzarse", destaca Çetin.

La transformación industrial de la fábrica de Silverline, junto con la formación continua de su mano de obra cualificada, aumentará aún más la flexibilidad de los procesos de fabricación de la empresa.

Concluye Çetin: "Como socio de confianza, seguiremos colaborando con FANUC, una empresa que ofrece una alta calidad de producto en línea con nuestros requisitos, una conducta profesional orientada a las soluciones y un servicio global y de asistencia de piezas de repuesto."

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.