ITD EOOD

Servis FANUC poskytuje klid na duši

Vstřikování plastů je obvykle spojeno s vysokými náklady na energii - ne však s plně elektrickými stroji ROBOSHOT od společnosti FANUC, které umožnily společnosti ITD dosáhnout 50% úspory energie. V kombinaci s vynikajícím servisem to společnost ITD přesvědčilo k další automatizaci se společností FANUC.
Success story about successful implementation o FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines.

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

S cílem zajistit nepřetržitý výrobní cyklus se společnost ITD snaží u všech svých strojů dosáhnout maximální provozuschopnosti a bezporuchového provozu.

Řešení

Stávající hydraulické vstřikovací stroje byly nahrazeny plně elektrickými. Výrobní zařízení společnosti ITD nyní zahrnuje pět vstřikovačů plastů FANUC ROBOSHOT s různou úrovní upínací síly. Kromě toho společnost ITD nasadila dvě vertikální obráběcí centra FANUC ROBODRILL, aby pokryla potřeby výroby nástrojů.

Výsledek

Společnosti ITD se podařilo snížit výrobní náklady a dosáhnout trvale vysoké úrovně kvality. Při sledování spotřeby energie bylo zjištěno, že stroje FANUC poskytují 50% úsporu energie, což činí výrobky ITD mimořádně konkurenceschopnými.

ITD EOOD

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

ITD EOOD je bulharská společnost založená v roce 1990 ve městě Saedinenie. ITD se specializuje na výrobu forem, předlisků, plastových lahví, lahviček, uzávěrů a dalších typů plastového balení. Zabývá se také recyklací PET balení a v této oblasti je v Bulharsku průkopníkem. Společnost zaměstnává přibližně 250 lidí.

ZJISTĚTE VÍCE O ITD

ITD doporučuje servis a vybavení společnosti FANUC pro zajištění bezproblémového provozu

Již více než 30 let se společnost ITD spoléhá na servisní služby společnosti FANUC Bulharsko, které zajišťují maximální provozuschopnost a bezproblémový provoz zařízení FANUC. Služby, které společnost ITD využívá, zahrnují smlouvy o servisu strojů, údržbě, školení personálu a přeprogramování možností pro splnění specifických výrobních potřeb.

Testimonial of ITD. Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd.
Citace z referencí

Ivan Daradjanski

Majitel a manažer společnosti ITD.

"Jen výjimečně jsme je museli požádat o pomoc při opravách, ale v těchto případech reagovali rychle. Máme klid na duši. Jsme nadmíru spokojeni, a kdybychom měli hodnotit servis společnosti FANUC, hodnotili bychom ho jako vynikající," řekl manažer společnosti ITD.

"Vybrali jsme si společnost FANUC, protože nám jejich stroje pomáhají snižovat náklady potřebné na naše hotové výrobky. Vstřikovací stroj ROBOSHOT s CNC řízením se vyznačuje stabilní mechanikou, spolehlivostí a snadnou obsluhou a dokáže vyrábět vysoce přesné odlitky. Jednou z jeho nejdůležitějších výhod je nízká spotřeba elektrické energie - jakmile jsme s ním začali pracovat, netrvalo by dlouho a zjistili bychom, že jsme dosáhli více než 50% úspory energie. V porovnání s hydraulickými stroji je naše výroba s ROBOSHOTem šetrná k životnímu prostředí, protože se při ní nepoužívají žádné oleje, filtry ani čerpadla, ani jejich ohřev," podělil se o své dojmy Daradjanski.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOSHOT and FANUC ROBODRILL at the Bulgarian manufacturer of plastic packaging and moulds ITD Ltd. In its production ITD Ltd. is using seven machines served by FANUC CNC systems, two ROBODRILL machining centres and five ROBOSHOT plastic injection moulding machines. FANUC ROBOSHOT and ROBODRILL lead to high-quality output and electricity savings of over 50%. Find out how FANUC's service ensures maximum uptime of all FANUC equipment to guarantee the continuous production cycle - 24/7.

"ROBODRILL je naopak rychlý vysoce kvalitní stroj se všemi možnostmi čtyřosého obráběcího centra. Se svými 24 000 otáčkami můžeme dosáhnout výjimečné kvality vyráběných produktů za velmi dobrou cenu, a to díky velmi nízké spotřebě energie," dodal.

"Další etapa spočívá v robotizaci výroby jak ve strojírenství, tak ve výrobě plastových výrobků.

"V návaznosti na trendy na trhu je budoucnost ve vysokém stupni automatizace, robotiky a umělé inteligence. A právě o to usilujeme. Jako společnost si zakládáme na loajalitě k našim partnerům, když prokázali svou spolehlivost. Společnost FANUC je pro nás synonymem důvěry a jistoty, a proto s ní raději spolupracujeme.", uzavřel pan Daradjanski.

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.