Giuliani

FANUC CNC en Robots vormen de Sleutel tot Succes

De juiste machinebesturing en robotautomatisering kunnen een enorme boost geven aan de efficiĆ«ntie en connectiviteit binnen Industrie 4.0 – iets waar Giuliani, specialist in transfermachines voor het bewerken van sloten en sleutels, uit eigen ervaring over kan meepraten. Het bedrijf werkt al meer dan 20 jaar samen met FANUC.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat

Taak

Giuliani produceert hoogproductieve transfermachines voor de sloten- en sleutelsector. Het doel is om hoge volumes te combineren met maximale snelheid en betrouwbaarheid, alsook met een eenvoudige aanpak en de mogelijkheid tot koppeling aan de bedrijfssoftware in het kader van Industrie 4.0.

Oplossing

Uitgerust met CNC FANUC 31š‘–-B en antropomorfe robot M-10, bereikt de MCL – de multi-station in-line transfermachine – een productiecapaciteit tot wel 700 sleutels per uur. De machine bestaat uit 18 stations en maakt volledige sleutelproductie mogelijk, van ruwe vorm tot eindproduct, volledig zonder tussenkomst van een operator.

Resultaat

Dankzij de samenwerking met FANUC-technologie en de beschikbaarheid van een snel en wereldwijd dekkend supportnetwerk, is Giuliani al meer dan 60 jaar een wereldwijde referentie op het gebied van geautomatiseerde machines voor sleutelverwerking.

Giuliani

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Giuliani werd opgericht in 1957, toen oprichter Tonino Giuliani begon met baanbrekend werk in de ontwikkeling van machines voor de bewerking van sloten en sleutels. In 1999 werd Giuliani onderdeel van de Bucci Industries Group, actief in de sectoren van automatisering, industriĆ«le robotica en geavanceerde composietmaterialen. Vandaag de dag telt de groep meer dan 1.000 medewerkers, verspreid over 14 vestigingen – waarvan 4 in ItaliĆ« en 10 in het buitenland.

MEER INFORMATIE OVER GIULIANI

Productie tot 700 Sleutels per Uur

Giuliani ontwikkelt machines voor sleutelverwerking, zowel voor stand-alone processen als voor multi-station in-line processen waarbij de volledige sleutelproductie – van ruwe vorm tot eindproduct – in ƩƩn doorlopende lijn plaatsvindt. Een opvallend voorbeeld is de nieuwe MCL-machine: een hoogproductieve multi-station in-line transfermachine voor volledige sleutelproductie.

De MCL combineert in ƩƩn lijn de volgende bewerkingen: slaan van de kop, lasermarkering, frezen van het profiel, afronden en insnijden van het blad, steken van de pluggen, afschuinen van de punt, inkepingen frezen, plug- en golfvertanding, ontbramen, codemarkering, borstelen, 100% kwaliteitscontrole en aanbrengen van de ring.

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Uitgerust met CNC FANUC 31š‘–-B, waarmee tot 72 assen kunnen worden bestuurd, bestaat de machine uit 18 stations. Een productiecapaciteit tot 700 sleutels per uur is mogelijk, met daarnaast het aanbrengen van ringen op maximaal 6 sleutels tegelijk.

Alle machines van Giuliani zijn ontworpen voor interfacing met bedrijfssoftware volgens de nieuwste Industry 4.0-eisen. "Het systeem ontvangt orders rechtstreeks van het netwerk van de klant en vertaalt deze naar een verwerkingsprogramma dat is afgestemd op elke afzonderlijke code in het proces en routeert deze door het gehele productieproces," aldus Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

Machineautomatisering wordt versterkt door de aanwezigheid van een FANUC M-10 robot voor het voeden van de lijninvoer. "Een van de sterke punten van in-line transfers is het schakelen van product en machines zonder dat er een operator aanwezig is", legt Malavolti uit.

"Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door een multi-toevoer van het ruw gesneden product door een automatische en gerobotiseerde wisseling van apparatuur: in feite passen onze bankschroeven zich automatisch aan het profiel van het product aan, dankzij het CNC-systeem dat in deze transfers is ingebouwd".

Ā 

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Zelfs bij roterende transfers voor massaproductie met kortere cyclustijden speelt automatisering een belangrijke rol bij het optimaliseren van de productie-efficiƫntie. De compacte transfermachine TDRILL, bijvoorbeeld, wordt ondersteund door een SCARA FANUC SR robot die werkt in de sectie aan het einde van de lijn.

Giuliani en FANUC werken al 20 jaar samen. "Dit heeft ons in staat gesteld om voortdurend voorop te blijven op de technologiemarkt," benadrukte Cusumano.Ā 

Beide bedrijven delen ook een wereldwijde visie op klantenservice, aangezien ze kunnen rekenen op een internationaal servicenetwerk dat snel kan inspelen op elke ondersteuningsvraag.

Ā 

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani
Aanvraag Referenties

Dario Cusumano

Algemeen directeur van Giuliani

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.